[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branchen","name":"Lösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/fertigungsindustrie","name":"Fertigungsindustrie","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/fertigungsindustrie/referenz-echtzeitueberwachung-steuerung","name":"Referenz","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referenz

Echtzeitüberwachung und -steuerung

Die Industrie 4.0 ist auch für Tornos SA in Moutier ein wichtiges Thema. Der Werkzeugmaschinenhersteller setzt zur Echtzeitüberwachung und -steuerung vernetzter Ausrüstungen jetzt die Software stemys.io ein.
Die Umwälzung der Wirtschaft durch die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gang: Die Produktionsmittel, die Vertriebswege und auch der Zugang zu Produkten und Dienstleistungen werden sich verändern. Die wichtigsten Vorteile der Industrie 4.0 liegen in der Flexibilisierung und Individualisierung – nicht nur der Produkte, sondern auch der Produktionsprozesse. Die schweizerische Tornos AG baut Werkzeugmaschinen für die Drehindustrie. Sie wagt nun den Schritt von der Theorie in die Praxis und führt das neue Strategiekonzept ein, mit dem sich ein tief greifender Wandel ankündigt. Der 1914 in Moutier, im Herzen des Jurabogens, gegründete Hersteller von Drehautomaten genießt weltweite Anerkennung für die Präzision und Qualität seiner Werkzeugmaschinen. Effizienz und Innovation – zwei wichtige Aspekte der Industrie 4.0 – bestimmen auch die Produktion von Tornos. Daher hat sich die Firma zur Feinabstimmung ihrer Drehautomaten die stemys Sàrl ins Boot geholt. „Wir haben noch kein Zentralisierungssystem, aber der Bedarf ist inzwischen deutlich spürbar“, erläutert Patrick Neuenschwander, R&D Software & Electric Manager und Research Center Manager bei Tornos.

Die Plattform stemys.io zeichnet die Industrie der Zukunft

Gemeinsam mit der WAGO Contact SA entwickelt das Start-up aus Porrentruy eine Komplettlösung für die kontinuierliche Überwachung der physikalischen Werte von Maschinen oder Ausrüstungen. Mit seiner Plattform „stemys.io“ lassen sich Temperaturdaten, Vibrationen oder elektrische Größen (Spannung, Leistung usw.) in Echtzeit erfassen. „Wenn ein neu entwickelter Drehautomat zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, gibt es immer einige Unwägbarkeiten. Unsere Maschinen werden zwar durch finite Elemente simuliert, aber es bleiben immer Unbekannte, die wir im Rahmen von Praxistests ermitteln müssen“, so Neuenschwander weiter. Daher der Wunsch nach einer Feinabstimmung der Grundeinstellungen der Maschinen, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung: „Das Geschäft wird immer schneller: In den letzten zehn Jahren haben wir elf neue Produkte entwickelt“, sagt Brice Renggli, Marketing and Competitive Intelligence Manager bei Tornos. „Wir müssen daher den Freigabeprozess unserer Werkzeugmaschinen beschleunigen. Aber stemys macht uns jetzt fit für die Zukunft.“

factory_referenz_tornos_stemys_patrick-neuenschwander_gerard-berset_sebastien-etter_brice-renggl_2000x1500.jpg

Patrick Neuenschwander | R&D Software & Electric Manager und Research Center Manager bei Tornos, Gérard Berset | Area Sales Manager bei WAGO, Sébastien Etter | Technischer Leiter bei stemys Sàrl, Brice Renggli | Marketing and Competitive Intelligence Manager bei Tornos (von links nach rechts)

Die Produktion optimieren

Die von stemys entwickelte Software beschleunigt nicht nur die Entwicklung der Maschinen, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für die präventive Wartung. „Bisher wurden Störungen und andere Fehler in der Regel erst sehr spät entdeckt, was potenziell Verzögerungen und hohe Kosten mit sich bringt“, erklärt Sébastien Etter, Technischer Leiter von stemys. „Mit unserer Software ist es möglich, Vorhersagen zu treffen – vor allem mit Blick auf Verschleiß und Fehlervermeidung – und frühzeitig gegenzusteuern, um Produktionsverluste zu minimieren. Darüber hinaus kann stemys.io auch genutzt werden, um die Produktionsparameter automatisch an die Ergebnisse der in Echtzeit durchgeführten Kontrollmessungen anzupassen.“

Langfristig könnte dieses Testsystem – als Teil der Qualitätssicherung – bei den Endkunden installiert werden. Heute werden die Daten vor Auslieferung der Maschine an den Kunden noch auf dem Prüfstand erhoben. Bei Tornos kann die Feinabstimmung der Anlagen einige Wochen (bei Werkzeugträgern) bis mehrere Monate (bei neuen Grundmaschinen) in Anspruch nehmen. Damit mehrere Stellen auf den Datenbestand zugreifen können, wird dieser beispielsweise in einer Cloud gespeichert. Die umfangreichen Rohdaten werden dabei in einer einzigen Datei ungeordnet gesammelt und archiviert. „Für die Datensicherheit und den Datenschutz können wir verschiedene Lösungen (z.B.VPN, SSL, Firewall) anbieten“, versichert Stéphane Rey, Product Manager bei WAGO. Die Firma liefert auch offene Nachrichtenprotokolle – wie MQTT oder AMQP – mit Schnittstellen für ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) und integriert das Ganze auf Feldbuskopplern vom Typ WAGO-I/O-SYSTEM 750. „Dieses für die prozessorientierte Kommunikation optimierte System zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungs- und Integrationskapazität aus“, meint Gérard Berset, Area Sales Manager bei WAGO.

Integrierte Analysefunktion

Je nach den gewählten Variablen können enorme Datenvolumen erfasst werden. Die Verdichtung dieser Daten und ihre auf Algorithmen basierte Analyse bilden die Grundlage für Innovationen und Verbesserungen. „Dabei ist der Beitrag des Kunden – der seine Bedürfnisse und Erwartungen definiert – eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis und die entsprechenden Maßnahmen“, erläutert Sébastien Etter. Die Plattform stemys.io bietet aber nicht nur leistungsfähige Tools für die Erfassung, die Analyse, die Speicherung und die Visualisierung von Informationen. Ihr großer Vorteil ist auch, dass sie rasch neue Agents generieren kann, um Objekte aller Art in die Kommunikation einzubeziehen. Der Kunde kann seine Bedientafeln mithilfe von Widgets selbst individuell konfigurieren und die Fernsteuerung seiner vernetzten Objekte auf der Basis selbst erstellter Regeln automatisieren. Die einfach und intuitiv zu handhabende Software unterstützt ihn dabei, nicht zuletzt durch besonders sorgfältig gestaltete Benutzerschnittstellen. „Wir haben festgestellt, dass ein gutes Informationsdesign extrem wichtig ist“, sagt der Technische Leiter von stemys, der dafür einen Webdesigner in sein Team geholt hat.

Über Tornos

Die in ihrer Branche führende Firma Tornos entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Drehautomaten und liefert individuelle Lösungen für ihre Kunden aus den Bereichen Automobilbau, Medizin- und Zahntechnik, Mikromechanik (u. a. Uhrenindustrie) und Elektronik. Die Firma baut vor allem CNC-Drehautomaten mit beweglichen Spindelstöcken, numerisch oder kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen sowie Bearbeitungszentren für besonders anspruchsvolle Werkstücke (Almac). Zur Stärkung ihrer internationalen Präsenz hat Tornos auch in Taiwan und China Produktionsstätten errichtet. Dort entwickelt und vertreibt die Firma Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis im mittleren Preissegment. Die Gruppe, die weltweit rund 630 Mitarbeitende beschäftigt und 38 Ausbildungsplätze unterhält, hat im Jahr 2015 einen Umsatz von CHF 164 Mio. erwirtschaftet.

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Fertigungstechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Fertigungstechnik ermöglichen.

Referenz

Energieeffizienz und Durchsatz optimieren

Für ihre innovative Positionierregelung setzt die PSI Technics Ltd. auf den PFC200-Controller von WAGO und das echtzeitfähige Linux-Betriebssystem.

factory_referenz_frey_psi_technics_schaltschrank_controller_pfc_module_reihenklemmen_2000x1500.jpg
Referenz

Pioniere projektieren in Bestzeit

Bei Nordson entstehen die verschiedensten Maschinen in Bestzeit. Möglich machen das WAGO-Automatisierungsbausteine und die Engineering-Software CODESYS.

factory_fliessband_pakete_2000x1500.jpg
Referenz

Ein Klemmensystem für alle Schaltanlagen

In den Schaltschränken der von der JOKIEL GmbH gebauten Schaltanlagen stecken seit 2006 die WAGO-Reihenklemmen Topjob S, die schnell installiert sind.

factory_referenz_jokiel_direktstecktechnik_verdrahtung_schaltschrank_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Lösungen

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Fertigungstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.

Energietechnik

Digital in die Zukunft

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Marine und Offshore

Volle Kraft voraus

Ganz gleich, ob Anwendungen im Schiffsbau oder im On-/Offshore-Bereich: WAGO vereint Innovation mit Zuverlässigkeit und ist bevorzugter, weil auch flexibler Partner vieler Schiffzulieferer.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Andere WAGO-Themen

Energiemanagement

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Lieferkette

Lieferkette

Verantwortung übernehmen bedeutet: nicht nur das eigene Unternehmen, sondern die gesamte Lieferkette zu betrachten. WAGO trägt Sozial- und Umweltstandards an seine Partner heran.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg