[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branchen","name":"Lösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebaeudetechnik","name":"Gebäudetechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebaeudetechnik/beleuchtung","name":"Beleuchtung ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebaeudetechnik/beleuchtung/effiziente-beleuchtung","name":"Referenz","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referenz

Effizient beleuchtet

Die niederländische Firma KSE Process Technology vertraut seit mehr als zwei Jahrzehnten auf Automatisierungskomponenten von WAGO – so auch beim Bau einer neuen Fertigungshalle.
Die Firma KSE Process Technology aus dem niederländischen Bladel liefert alles, was Firmen für das Dosieren, Wiegen und Transportieren von Materialien brauchen. Neben Dosier- und Wiegesystemen liefert KSE auch Automatisierungslösungen und Dienstleistungen für die Hersteller von Pulvern, Körnern und Granulaten für die Tierfutterindustrie und damit verwandten Industrien. Bei ihren Produkten und Dienstleistungen vertraut KSE seit mehr als 20 Jahren auf das WAGO-I/O-SYSTEM. Es wird sowohl für die ALFRA-Dosier- und Wiegesysteme als auch für die Automatisierungssoftware PROMAS eingesetzt, mit der komplette Produktionsprozesse automatisiert werden können. In den letzten 40 Jahren ist KSE kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt. Da die Fertigungsstätten mittlerweile aus allen Nähten platzen, hat die Firma eine neue Fertigungshalle gebaut. Sie ist Teil eines Fünfjahresplans, im Rahmen dessen weitere Gebäude auf dem Firmengelände in Bladel errichtet werden sollen. In der neuen Halle hat sich KSE für die unterschiedlichen Steuerungsanwendungen für Automatisierungskomponenten von WAGO entschieden. „Wenn es um Regelungen in der Automatisierung geht, hat WAGO einfach immer die perfekte Lösung parat“, erklärt Sjak de Laat, Mechatronics Developer bei KSE. Das modulare WAGO-I/O-SYSTEM zeichne sich durch Flexibilität und Offenheit aus, dadurch sei die Anwendung der gängigsten Feldbusprotokolle ohne Probleme möglich. „Deshalb wurden für die Beleuchtungssteuerung der neuen Fertigungshalle zum Beispiel WAGO-Controller und DALI-Module eingesetzt”, sagt de Laat.
{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA0QUJTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00004ABS","quote":"»Wenn es um Regelungen in der Automatisierung geht, hat WAGO einfach immer die perfekte Lösung parat.«","modifiedtime":"2026-04-30T15:10:12+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1777561812257,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Sjak de Laat, Mechatronics Developer bei KSE</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwM1haNiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2018-08-16T10:44:47+0000","actions":[],"parents":[]}

Lösung mit vielen Vorteilen

Die WAGO-Controller wurden in das ETHERNET- MODBUS-Netzwerk integriert. Berry de Brouwer, Software-Developer bei KSE, erläutert, wie die eigene Software das WAGO-I/O-SYSTEM ansteuert: „Die Beleuchtung in der Halle wurde in vier Bereiche unterteilt, die mittels intelligenter Sensoren tageslichtabhängig angesteuert werden.“ Bei den weiteren Neubauten, die im Rahmen der nächsten Projektabschnitte errichtet werden sollen, werden die WAGO-Controller und die DALI-Beleuchtungssteuerung ebenfalls eingesetzt. Dadurch ist eine bereichsbezogene Unterteilung der Beleuchtungssysteme möglich. „Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, sobald die Räume nicht benutzt werden“, sagt de Laat. „So können wir einfach Energie sparen.“

Neben der Beleuchtungssteuerung wurden auch die Wärmerückgewinnungsanlage, das Lüftungssystem, die Zugangskontrolle und die Ansteuerung der Schiebe- und Rolltore in die WAGO-Automatisierung implementiert. „Wer WAGO kennengelernt hat, sucht nicht mehr weiter. Die Lösungen von WAGO sind ausgesprochen benutzerfreundlich und direkt einsatzbereit. Einfach einstecken – fertig. Zudem können wir auf einen guten technischen Support mit einer schnellen Reaktionszeit vertrauen. Und nicht zuletzt hat uns das umfangreiche Angebot von WAGO überzeugt“, sagt de Laat. Die Installation verschiedener Komponenten in der neuen Fertigungshalle verlief problemlos, und auch während des Betriebs kam es zu keinen Störungen. „WAGO vereinfacht Einbau und Anschluss und macht die problemlose Erweiterung bestehender Anlagen jederzeit möglich.“

Text: Erik Rhebergen, Roland von Loon | WAGO

Foto: Erik Rhebergen

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Leuchtentechnik

Referenz

Raumautomation in alten Gebäuden

Ein kernsaniertes Büro- und Verwaltungsgebäude wird mit WAGO-Technologie zu einem modernen Ort, der sich leicht an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen lässt.

building_referenz_city-nord-buero_2000x1500.jpg

Leuchtende Aussichten auf der Straße

Wirtschaftliche LED-Technik statt Quecksilberdampflampen: Welche Einsparpotentiale hinter dem Einsatz von LED-Straßenleuchten stecken, belegt eindrucksvoll die neue Vulkan-Serie von Nordeon aus Springe.

building_referenz_nordeon_1_2000x1500.jpg