Referenz

Kraftprotz auf hoher See

Salz in der Luft, Erschütterungen und starke Temperaturwechsel bestimmen den Einsatz auf hoher See. Extreme Bedingungen – für Menschen ebenso wie für Maschinen und Anlagen. In Ulsan wurde unlängst der größte Schwimmkran Südkoreas errichtet. Der Koloss trotzt den harten Bedingungen problemlos – auch dank der Produkte von WAGO.

Südkoreanische Schiffbauer genießen für ihre Technologien und Fähigkeiten im zivilen und militärischen Schiffbau international großes Ansehen. Nicht ohne Grund werden koreanischen Werften zunehmend mit dem Bau spezialisierter Schiffe beauftragt – etwa im Bereich von Spezialfrachtschiffen für beispielsweise Gas oder mit Blick auf Offshore-Kraftwerke. Koreanische Werften erleben derzeit ebenfalls eine starke Nachfrage nach großen Schwimmkränen. Diese werden von Schiffswerften an Stellen benötigt, wo die Ausrüstung von Gastankern, Offshore-Kraftwerken oder schwimmenden Ölfabriken auf See erfolgen muss.

Deckhandling und Kräne – so unterstützt Sie WAGO:

  • Die Beschriftungsstreifen des TOPJOB® S Systems erleichtern die funktionale Zuordnung von Reihenklemmen

  • Das WAGO-Remote-I/O-System 750 ist kompakt, vielseitig und flexibel
  • trotzt auch rauen äußeren Bedingungen

Schwimmkräne im Einsatz

Wenn bestehende Kaianlagen nicht die entsprechende Wassertiefe bieten oder Schienenkräne auf dem Kai nicht ausreichend mobil sind, werden schwere Komponenten mithilfe von Schwimmkränen auf hohe See transportiert und direkt vor Ort montiert. Der bislang größte Schwimmkran Südkoreas, der für diese Zwecke eingesetzt wird, besitzt eine Hebekraft von 8.000 Tonnen. Dieser Rekord wurde nun von einem Schwimmkran eingestellt, der über eine Hebekraft von 10.000 Tonnen verfügt. Er wird von einer Werft in Ulsan eingesetzt, die sich wegen der geografischen Gegebenheiten vor Ort für den besonders großen und speziellen Schwimmkran entschied.

Verdrahtungsaufwand und -fehler minimieren

Mit dem Design des Antriebssteuerungssystems beauftragte die Schiffswerft, die den 10.000-Tonnen-Schwimmkran in Auftrag gegeben hatte, das Unternehmen G.S.I, ein auf Kransteuerungen spezialisiertes Unternehmen. Eigentlich hatte G.S.I für die Installation von Elektronikeinheiten wie Anschlussklemmen bis dato die Produkte eines Mitbewerbers eingesetzt. Nach einem Test, in dessen Rahmen die Produkte von WAGO mit den bestehenden Produkten verglichen wurden, war das Technology-Design-Team von G.S.I jedoch von den WAGO-Komponenten überzeugt. Für die Schnittstellensignale und die Verteilung des Gleich- und Wechselstromnetzes wurde darum das Reihenklemmensystem TOPJOB® S eingesetzt. Ausschlaggebend dafür waren für G.S.I nicht zuletzt die Beschriftungsstreifen von WAGO, die vor der Installation mit Klemmennummern und -informationen bedruckt wurden, wodurch die Gefahr von Verdrahtungsfehlern deutlich minimiert wurde.

Platz im Schaltschrank sparen

Und auch für die zentrale Steuerung der Anlegewinden des Schwimmkrans hat G.S.I auf eine WAGO-Lösung gesetzt: Wegen des begrenzten Platzangebots in den kleinformatigen Schaltschränken der Anlegewinden entschied sich G.S.I für das 750er System von WAGO als Remote-I/O-System. Daran, dass das System den rauen Bedingungen auf hoher See zuverlässig trotzt, besteht für G.S.I kein Zweifel, verfügt es doch über Zulassungen für verschiedene Schiffsklassifikationen. Für G.S.I wurde der größte Schwimmkran Südkoreas zu einem echten Vorzeigeprojekt, mit dem sich das Unternehmen im Wettbewerb um die nächsten Projekte nicht zu verstecken braucht. Und davon scheint Südkorea einige in der Pipeline zu haben, denn so manche Schiffswerft erwägt bereits die Anschaffung neuer Schwimmkräne.

Autor: Haeyong Kim

WAGO in der Praxis

Weitere Referenzen aus dem Bereich Deckhandling und Kräne

WAGO hat im Bereich Marine und Offshore schon viele interessante Projekte realisiert. Erfahren Sie hier von den aktuellsten.

Referenz

Ventilsteuerung von der Brücke aus

Auf der Suche nach einer Lösung zur Steuerung der Proportionalventile in hydraulischen Winden fand „MacGregor Hatlapa“ die Lösung bei WAGO.

marine_macgregor_hatlapa_2000x1500.jpg
Referenz

Neues Steuerungssystem für Ladetüren und Gangways

Die offene und modulare Struktur macht die gemeinsame Lösung von TTS Marine und WAGO zukunftssicher, weil einfach erweiterbar.

marine_laderampe_steuerungstechnik_2000x1500.jpg

Mehr erfahren

Mehr aus dem Bereich Marine

Ganz gleich, ob Maritim 4.0, Antriebssteuerung oder Tankballast- und Cargomanagement – WAGO bietet Lösungen für jede maritime Herausforderung.

Antriebssteuerung

Bereit für das Nächste

Intelligenten Automatisierungslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarm & Monitoring

Zuverlässige Signalverarbeitung

Daten sammeln, aufbereiten, visualisieren und im Fall der Fälle alarmieren: Alarm- und Monitoring-Systeme mit WAGO-Technik machen den Job.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Kabinenautomation

Komfort mit Sicherheit

Kostengünstige und zuverlässige Steckverbindungslösungen von WAGO sind die elektronische Grundlage für die Annehmlichkeiten an Bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tankballast- & Cargo

Perfekt in Balance

Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg