Referenz

24. Jänner 2019
Vom Land in die Spitzenforschung

Was haben ein Bund Spargel und eine Ananas gemeinsam? Auf den ersten Blick erstmal gar nichts. Anders bei der Firma HEPRO, die Schälmaschinen für längliches Gemüse und Obst entwickelt. Erdbeeren, Spargel, Kartoffeln – davon gibt es auch im ländlichen Verlar bei Salzkotten reichlich. Aber der kleine Ort hat noch viel mehr zu bieten, was auf den ersten Blick gar nicht zu erahnen ist: Die Firma SIPRO bietet intelligente Steuerungen aus Verlar für HEPRO – ausgestattet durch smarte WAGO Automatisierungstechnik und die neuen WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel.

Intelligente Steuerungen für Spargelschälmaschinen

Grünes Land wohin man auch schaut – in Salzkotten-Verlar ist eigentlich nicht so viel los. Anders auf dem „alten Kotten“ der Firma SIPRO. Franz Mielemeier, Geschäftsführung bei SIPRO, und seine Mitarbeiter fertigen hier Steuerungen für Maschinenbauer an. Ein Kunde ist die Firma HEPRO, Spezialist für Schältechnik. „Wir bei SIPRO kombinieren Spitzenforschung und Landwirtschaft. Unsere Spargelsteuerung liefern wir in die ganze Welt: von Europa über Peru bis nach China“, erzählt Mielemeier stolz. Auch zu renommierten Forschungsinstituten hat das Unternehmen einen guten Draht, um Steuerungssysteme zu optimieren. Die Steuerungstechnik wird von der Firma WAGO geliefert. „Klar kommt man auch als Techniker mal auf die Idee, eine Steuerung selbst zu basteln. Aber das kostet Zeit und Geld. WAGO erleichtert uns die Arbeit“, so Mielemeier. Aber wie genau?

WAGO erleichtert uns die Arbeit.

Hebel auf, Zuleitung rein

„Ich bin Ingenieur und kein Nachrichtentechniker geworden, weil ich dann auch mal was anfassen und sehen kann und nicht nur vorm PC sitze“, erzählt Mielemeier über seinen beruflichen Werdegang. In der Praxis geht es bei SIPRO um zwei Schlagworte: Einfachheit und Schnelligkeit. Das gilt auch für die SIPRO-Servicetechniker, insbesondere bei der Inbetriebnahme und der Instandhaltung der Systeme. Seit neuestem setzt Björn Kexel, Mitarbeiter E-Werkstatt bei SIPRO, die neuen WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel ein:

„Unsere Servicetechniker können deutlich schneller arbeiten: Hebel auf, Zuleitung raus und die Elektronik kann in kurzer Zeit abgebaut werden. Am Ende kommt es immer darauf an, dass der Kunde zufrieden ist“, resümiert Kexel.

Bei den Schälmaschinen zählt in der Spargelsaison jede Minute. Die Maschinen müssen dauerhaftem Betrieb standhalten. Im Falle eines Ausfalls können durch die neuen WAGO Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel Bauteile schnell gewechselt werden – ganz ohne Werkzeug. So können Servicetechniker im Notfall größere Ausfälle der Maschinen schnell und einfach verhindern. Die Frage, wo der Schraubendreher überhaupt rein muss, hat sich somit auch erledigt.

reihenklemmen-topjob-s_Sipro-Hepro_AA9A7439_2000x1500.jpg

Unsere Servicetechniker können deutlich schneller arbeiten: Hebel auf, Zuleitung raus und die Elektronik kann in kurzer Zeit abgebaut werden. Am Ende kommt es immer darauf an, dass der Kunde zufrieden ist

Björn Kexel, Mitarbeiter E-Werkstatt bei SIPRO

Maschinenbauer treffen auf junges Gemüse

Eine ganz andere Frage stand am Anfang der Unternehmensgeschichte der Firma HEPRO, Spezialist für Schältechnik aus Rheda-Wiedenbrück: „Wieso gibt es eigentlich keine Spargelschälmaschine?“ Die beiden HEPRO®-Gründer Siegfried Hennemeier und Christoph Protte wurden von zwei Landwirten genau mit dieser Frage konfrontiert. Der Entdeckersinn der beiden Maschinenbauer wurde damals schnell geweckt; heute leiten sie ein Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern, das sich täglich der Herausforderung stellt, Landwirte mit Schälmaschinen für Spargel und länglichem Gemüse zu versorgen: „Wir entwickeln, produzieren und vertreiben professionelle Spargel- und Gemüseschälmaschinen für höchste Ansprüche“, so Jens Frommann, Geschäftsführer bei HEPRO. Mit dieser Entwicklung ist das Unternehmen weltweit führend im Bereich der Messerschältechnik für längliches Gemüse. Seit über 10 Jahre kommt schon die Steuerung von WAGO zum Einsatz.

Für den Bediener soll es bei uns so einfach wie möglich sein. Die innovative WAGO Steuerung hilft uns dabei.

Jens Frommann, Geschäftsführer bei HEPRO

Ananas to go in 25 Sekunden

„Für den Bediener soll es bei uns so einfach wie möglich sein. Die innovative WAGO Steuerung hilft uns dabei“ so Frommann. Die neueste Innovation ist eine Ananasschälmaschine, in der auch WAGO Bauteile enthalten sind. Innovationsfähigkeit ist generell ein wichtiges Thema für HEPRO: „Wir haben tolle Entwickler im Hause, die dafür sorgen, dass unsere Produkte noch besser werden“, ergänzt Frommann. Bei der Ananasschälmaschine stand der Convenience-Gedanke im Vordergrund, denn die Menschen haben immer weniger Zeit und möchten es gern so einfach wie möglich haben – auch beim gemeinsamen Essen. „Der Konsument will nicht mehr schälen. Die Ananas ist nun in 25 Sekunden verzehrfertig“, sagt Frommann aus Erfahrung.

HEPRO als „Hidden Champion“ hat das Ziel, sich auch zukünftig immer weiter zu entwickeln. „Auch nach dem Urlaub kommt man hier mit großer Freude an den Arbeitsplatz zurück“, sagt Frommann. Und was kommt nach der Ananas? Auf diese Frage hätte Frommann bestimmt jetzt schon eine passende Antwort – bis zur Auflösung bleibt es spannend in Rheda-Wiedenbrück.

Autorin: Lena Kalmer, Communication Manager, WAGO

Nicht nur ist HEPRO Weltmarktführer im Bereich der Messerschältechnik für längliches Gemüse, sondern hat die Benutzerfreundlichkeit immer im Blick. Genau hier kommen die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel zum Einsatz, die hier mit ihrer intuitiven Bedienung dazu beitragen, schneller, effizienter und bedienungsfreundlicher zu werden.

Weltmeister im Spargelschälen – mit den Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

Immer die passende Handhabung

Leistung einfach pushen mit den
Reihenklemmen TOPJOB® S

Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Reihenklemmen mit Hebel, Drücker, Betätigungsöffnung

WAGO Durchgangsreihenklemmen gibt es in drei verschiedenen Betätigungsvarianten: mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – für jede Anwendung die passende Reihenklemme.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg