Referenz

Blitzgescheite Lösung fürs Stromnetz

Spannung halten! Das ist für den Blitzschutzexperten DEHN oberste Prämisse, auch bei stark schwankenden Lastflüssen und Blitzeinschlägen. Daher setzt WAGO bei der Ausrüstung von Ortsnetzstationen mit Steuerungstechnik auf DEHN-Komponenten. Der Kundennutzen: passgenaue Lösungen sowie erhöhte Effizienz und Sicherheit – technisch und finanziell.

Dunkle Wolken türmen sich am Horizont auf, aus der Ferne ist ein leises Donnergrollen zu vernehmen. Dann zucken erste Blitze am Himmel – und plötzlich bricht das Unwetter los. Viele hunderttausend Mal im Jahr gewittert es in Deutschland. Bis zu zwei Millionen Blitze schlagen dabei ein.

Manche kommen auf eine Stromstärke von über 100.000 Ampere oder sogar mehr. Häufig beträgt die Spannung hundert Millionen Volt und mehr. Fehlt es an einem ausreichenden Blitz- und Überspannungsschutz, können elektronische Geräte, Anlagen und Einrichtungen schon bei einem leichten Gewitter großen Schaden nehmen.

WDE_1802_WAGO-Dehn-Kerschensteiner_2000x1500.jpg

Energiewende erhöht Schutzbedarf

Bislang mussten sich die Verteilnetzbetreiber um ihre deutschlandweit rund 600.000 Ortsnetzstationen keine Sorgen machen. Denn dort ist schlichtweg keine Elektronik verbaut worden, die durch einen Blitzeinschlag gefährdet war. Mit der Energiewende ändert sich das jetzt. Denn die volatile Einspeisung in die Verteilnetze nimmt zu, die Fluktuation der Lastflüsse wird immer stärker, genauso wie die damit verbundenen Spannungsschwankungen.

Es gilt, Ortsnetzstationen aufzurüsten: mit „intelligenten“ elektrotechnischen Komponenten wie Kommunikations- und Fernwirktechnik, regelbare Ortsnetztransformatoren und Längsspannungsregler oder fernbedienbare Lasttrenn- und Leistungsschalter auf der Mittelspannungsebene. Instrumente wie diese helfen den Netzbetreibern, das Stromnetz stabil zu halten.

Die Krux dabei: Je mehr elektrotechnische Geräte und Einrichtungen in den Ortsnetzstationen verbaut sind und je komplexer und vernetzter die lokale Stromversorgung wird, desto größer ist das Risiko blitzbedingter Schäden. Als Nahtstelle zwischen Mittel- und Niederspannungsnetz sind die Ortsnetzstationen hier besonders gefährdet.

Gefährlich sind nicht nur Blitze, die in oder unmittelbar neben der Anlage einschlagen. Die Störimpulse können auch über die eingeführten Versorgungsleitungen übertragen werden. AbhängigAbhängig von der Bodenbeschaffenheit und weiteren Faktoren beträgt der Gefährdungsradius bis zu zwei Kilometer um den Ort des Einschlags herum.

Größtmögliche Sicherheit kleinstmöglich verpackt

In zahlreichen der bereits mit intelligenter Technik ausgestatteten Ortsnetzstationen organisieren WAGO Controller die Kommunikation zwischen den einzelnen Primärkomponenten. Die Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Fernwirktechnik von WAGO erlaubt es den Netzbetreibern, automatisiert auf Spannungsschwankungen oder andere Abweichungen zu reagieren. So trägt WAGO dazu bei, dass die Unternehmen bei stark variierenden Einspeisungen und Lastflüssen jederzeit höchste Versorgungssicherheit und -qualität gewährleisten können.

Doch was ist bei Blitzeinschlägen? Um den Netzbetreibern auch dafür einen sicheren, störungsfreien Betrieb der Controller zu garantieren, hat sich WAGO einen erfahrenen Partner für den Überspannungsschutz zur Seite geholt: die Firma DEHN aus Neumarkt in der Oberpfalz – ein Familienunternehmen mit weltweit rund 1.800 Mitarbeitern, das seit mehr als hundert Jahren Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz entwickelt und fertigt.

Die Philosophie von DEHN ist es, nahezu alle benötigten Komponenten selbst herzustellen. Zudem prüft das Unternehmen die Produkte in seinen Labors auf ihre Schutzwirkung, bevor sie ausgeliefert werden. „Das gibt den Kunden größtmögliche Sicherheit“, erklärt Tobias Kerschensteiner, Business Development Manager bei DEHN.

Neben den Überspannungsableitern für die Energietechnik verwendet WAGO auch Produkte des Partners, die speziell zugeschnitten sind auf die Einsatzgebiete in Wireless-Applikationen für Geräte- und Antennenschnittstellen in koaxialer Anschlusstechnik. Zusammen bieten sie einen Schutz, der Spannungsspitzen sicher ableitet, bevor sie die Controller schädigen können. Die platzsparende Hutschienenmontage der DEHN-Ableiter trägt dazu bei, dass WAGO seine Lösungen sehr kompakt gestalten kann.

Zusammen mit WAGO können wir den Netzbetreibern maßgeschneiderte Lösungen bieten.

Tobias Kerschensteiner, Business Development Manager, DEHN

Vorausschauende Wartung erhöht Effizienz und Sicherheit

Die WAGO Steuerung macht es möglich, die Schutzlösungen von DEHN in das Leitsystem der Netzbetreiber einzubinden. „Das ist mit Blick auf Predictive Maintenance sehr von Vorteil“, sagt Kerschensteiner. „Netzbetreiber können so von der Leitwarte aus überprüfen, ob der Überspannungsschutz ordnungsgemäß funktioniert.“ Techniker müssen die Anlage nur noch dann aufsuchen, wenn dort tatsächlich ein Problem vorliegt oder in absehbarer Zeit vorliegen könnte.

Auf Routinekontrollen vor Ort können die Unternehmen damit verzichten. Das ist ein großer Gewinn für die Netzbetreiber, da viele von ihnen gar nicht genug qualifizierte Mitarbeiter haben, die solche Aufgaben übernehmen könnten. „Der Fernzugriff auf die Betriebsdaten macht die Wartung der Schutzeinrichtung sehr effizient, ohne dass dafür Abstriche bei der Sicherheit in Kauf genommen werden müssen“, erklärt Kerschensteiner.

Dabei erfüllen die Produkte die seit Oktober 2016 geltenden Normen VDE 0100-443 und VDE 0100- 534. Sie definieren neue Anforderungen an den Schutz elektrischer Einrichtungen und Anlagen vor Überspannungen, die durch atmosphärische Einflüsse oder Schalthandlungen verursacht werden.

DEHN und WAGO liefern mehr als Produkte – wir sind Lösungslieferanten!

Tobias Kerschensteiner, Business Development Manager, DEHN

Vom Produkt- zum Lösungslieferanten

Die optimale Gestaltung eines Schutzkonzepts hängt jedoch stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Die Kunden werden daher nicht mit Standardprodukten bedient, sondern individuell beraten, betont Kerschensteiner. „Zusammen mit WAGO können wir den Netzbetreibern maßgeschneiderte Lösungen bieten“, ergänzt der DEHN-Experte. Diese Strategie sei für die Kunden auch deshalb von Vorteil, weil sie technische Einrichtungen wie Ortsnetzstationen über einen sehr langen Zeitraum betreiben. Kerschensteiner bringt die eigenen Ansprüche auf den Punkt: „DEHN und WAGO liefern mehr als Produkte – wir sind Lösungslieferanten!“

Text: Daniel Wiese | WAGO
Foto: Ralph Diermann | Fotolia

energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1500.jpg

Effizienz in der Heizzentrale

Modernisierung des Fernwärmenetzes: Die Stadt Flensburg baut für die dezentrale Steuerung und Anbindung an die Fernüberwachung auf WAGO-Technik.

energy_referenz_rhein_energie_gebaeude_fassade_2000x1500.jpg

Weniger Ausfallzeiten

Im Verteilnetz von RheinEnergie kommen WAGO-I/O-Steuerungen zum Einsatz. Mit Erfolg: Fehler können schneller auf eine Netzstation eingegrenzt werden.