WAGO et luminatis unissent leurs forces pour une efficacité énergétique durable.

24 février 2021

Réalisez des projets d'éclairage LED rapidement et facilement - gratuitement

Mettre en œuvre facilement, rapidement et durablement des projets d'éclairage écoénergétiques - entièrement financés sur demande. En tant que nouveau partenaire système de WAGO, luminatis rend cela possible. Cette collaboration permet aux clients de déterminer eux-mêmes l'éclairage, qui est ensuite installé clé en main et automatisé simplement et ouvertement avec la gestion d'éclairage WAGO. Les projets d'éclairage LED sont donc mis en œuvre indépendamment des fabricants - et ce, de manière facultative, par le biais de contrats, sans aucun engagement de capitaux.

Ensemble, le spécialiste des techniques de connexion et d'automatisation WAGO et luminatis, en tant que fournisseur leader de concepts LED professionnels, font avancer le développement commun d'offres de produits et de services dans le domaine de l'éclairage en s'orientant vers le client. À cette fin, luminatis planifiera à l'avenir la gestion d'éclairage WAGO pour le contrôle de l'éclairage. « Avec la gestion de l'éclairage WAGO, nous offrons à nos clients un avantage fonctionnel supplémentaire en plus des économies d'énergie et d'une efficacité accrue : un système de gestion de l'éclairage prêt à l'emploi, facile à utiliser et adapté à leurs exigences et besoins individuels », déclare Mark Oestreich, directeur général de luminatis.

Mettre en œuvre facilement, rapidement et durablement des projets d'éclairage écoénergétiques - entièrement financés sur demande. En tant que nouveau partenaire système de WAGO, luminatis rend cela possible.

Pas de coûts, mais des avantages durables - par contrats

La possibilité de contracter offre aux entreprises trois avantages principaux : premièrement, le projet d'efficacité peut être financé avec les coûts énergétiques économisés en conséquence. Ils résultent du remplacement de l'ancien éclairage par le nouveau. Deuxièmement : la gestion de l'éclairage WAGO réduit également les coûts énergétiques. Cela raccourcit la période contractuelle. Troisièmement : l'actif reste alors chez le client. De cette façon, les entreprises peuvent bénéficier économiquement et technologiquement à long terme de la transparence des données, de l'optimisation des processus et d'une efficacité accrue. En résumé, WAGO et luminatis suppriment complètement les obstacles économiques et technologiques à une plus grande efficacité énergétique dans les entreprises.

sur WAGO :

Le groupe WAGO compte parmi les fournisseurs influents au niveau international en matière de technique de connexion et d'automatisation ainsi que d'électronique d'interface. L'entreprise familiale est le leader mondial dans le domaine de la technologie de connexion à ressort. Depuis sa création en 1951, WAGO n'a cessé de s'agrandir et compte à ce jour 8 500 employés répartis dans le monde entier, dont plus de 4 100 en Allemagne, au siège social de Minden (Westphalie) et sur le site de Sondershausen (Thuringe). En 2019, son chiffre d'affaires s'élevait à 954 millions d'euros.

www.wago.com

sur luminatis :

Fondée en 2011, la société luminatis Deutschland GmbH, basée à Landau, est une participation majoritaire de la société MVV Enamic GmbH. En tant que fournisseur de concepts LED professionnels pour l'industrie, la logistique, le commerce et les municipalités, la société agit en tant qu'entrepreneur général indépendant pour les entreprises. Le service complet de luminatis comprend la planification, l'installation et l'entretien ultérieur des concepts LED, qui peuvent être financés par des modèles de contrat si vous le souhaitez. Avec actuellement plus de 150 000 points lumineux installés et plus de 260 projets couronnés de succès, la société est l'une des principales entreprises du secteur.

www.luminatis.de

Votre contact au sein de WAGO

Liens utiles

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_iStock_000048706942_XXXLarge_2000x1125.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur rentabilité maximale mais aussi par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations de climatisation de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg