Sélection de la langue d’affichage

Univers de produits WAGO

Prêt pour tout ce qui vient

Numérisation, nouvelles lois et possibilités d'applications : ce ne sont là que trois des nombreux défis auxquels votre entreprise est confrontée. Dans cet environnement dynamique, WAGO vous accompagne en partenariat avec une grande force d'innovation et une précision sans compromis. En ce qui concerne les produits en série et les solutions spéciales individuelles, les points suivants s'appliquent : un fonctionnement simple et une grande fiabilité sont évidents.

Plus de connaissances pour de meilleures solutions

Tout autour de nos produits, nous offrons de nombreuses informations qui vous soutiennent pratiquement dans votre travail quotidien.

Votre liste est vide.

Nous n'avons malheureusement pas trouvé de résultats correspondants à vos filtres. Vous pouvez modifier vos critères de filtre ou tout réinitialiser.

2 avril 2019
Sujets

Application-based controller redundancy (ACR) from WAGO

Crewless ships instead of the romantic notion of a sailor? Initiatives for autonomous ships are driving this development. However, the path from the engine room, which can currently operate for a maximum of 24 hours without direct intervention, to an autonomous ship, which should be able to operate for up to six weeks without human intervention, is still long. WAGO’s redundancy concept for controllers is shortening this path and offers a solution for compensating for faults occurring in the automation systems and for ensuring the continued operation of technical systems.

Nouveautés

WAGO 3-Phase Power Measurement Module for Three-Phase Supply Networks

Within control cabinets, the new WAGO 3-Phase Power Measurement Module directly measures all parameters in a three-phase electrical supply network. In addition to energy consumption, it is also possible to reliably detect network feedback, such as that from power electronics.

Sujets

Offres d'emploi

Le succès de notre société est marqué par une croissance continue et le développement permanent de notre gamme de produits. Nous cherchons sans cesse de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour nos produits.

Ce succès croissant, nous le devons à nos collaborateurs qui sont notre plus grand atout. C'est grâce à leurs qualifications, leurs compétences, leurs idées et leur enthousiasme que nous occupons aujourd'hui, une position de leader sur le marché mondial.

Rejoignez-nous !

Découvrez WAGO et participez dès maintenant au développement des solutions de demain!

Envoyez votre candidature en cliquant sur nos offres d'emploi ou envoyez-nous une candidature spontanée.

19 novembre 2018
Nouveautés

Compacte et puissante - Alimentation WAGO de 30 W sur une largeur de seulement 35,5 mm

L’alimentation Compact (787-2850) en boîtier pour montage sur rail offre une grande puissance jusqu’à 35,5 mm. Grâce à sa conception compacte, il permet d'économiser environ 33% d'espace dans l'armoire de commande et le tableau de distribution, par rapport aux alimentations standard.

13 novembre 2018
Sujets

Au centre : le cloud WAGO

La base la plus importante pour une gestion d'entreprise durable ? Des informations complètes depuis tous les secteurs d'activité - des ventes aux achats, en passant par la production, en tant que partie centrale de la chaîne de valeur. Seuls ceux qui disposent de données à jour sur leurs machines, leurs installations et leurs processus ont créé les conditions essentielles aux futurs changements technologiques et sont donc en avance d'un pas décisif par rapport à la concurrence. La technologie d'automatisation ouverte de WAGO met ces informations à disposition. L'accès dans le monde entier est rendu possible par le cloud WAGO.

17 octobre 2018
Nouveautés

Module de filtrage WAGO pour alimentation du côté champ et borne de filtrage WAGO avec test de mise à la terre intégré pour les installations et systèmes à surveillance d'isolement

La fourniture en toute sécurité de tensions d'alimentation à un nœud de bus de terrain était auparavant la seule tâche du module de filtrage pour alimentation du côté champ WAGO et de la borne de filtrage WAGO. Deux nouvelles variantes offrent désormais également un diagnostic intégré des défauts à la terre. Non seulement ils protègent le système des perturbations de haute énergie sur les lignes d'alimentation DC, telles que celles provoquées par les surtensions de commutation ou des charges inductives, mais aussi l'alimentation de terrain des surtensions transitoires.

Produits de WAGO :
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.

Cela pourrait aussi vous intéresser

De nouvelles perspectives pour plus d'opportunités

WAGO vous soutient avec plus de 20 000 produits et une variété de solutions innovantes et éprouvées afin que vous puissiez maîtriser vos tâches avec succès. Inspirez-vous et découvrez à quel point il est facile de transférer des solutions d'un domaine d'application à un autre.