Tópicos 16 de setembro de 2020
Comercialização de energia digital com blockchain. Compre a energia diretamente do seu vizinho

O blockchain eletrifica a indústria da eletricidade: ele reduz drasticamente os custos das transações comerciais. Ele possibilita comercializar até mesmo as menores quantidades de energia. Isso poderia permitir que o blockchain se torne uma tecnologia essencial para as redes inteligentes e acoplamento setorial.
A transição da energia precisa de comunicação. Entre os stakeholders e grupos interessados, em termos técnicos: Para obter controlar a crescente descentralização e flutuação da geração de energia, os componentes individuais do sistema de energia devem estar ligados uns aos outros, em redes inteligentes, nos diferentes setores. Este é o pré-requisito para as interações necessárias entre produtores e consumidores; entre equipamentos, plataformas e sistemas; entre unidades de armazenamento em baterias e bombas de aquecimento, veículos elétricos e PCCEs. No entanto, como as incontáveis transações podem ser controladas, documentadas e calculadas eficientemente, em um sistema energético tão denso e dividido ao mesmo tempo?

Blockchain – Potenciais para o fornecimento de energia:

  • Transações diretas entre produtores e consumidores de energia podem reduzir os preços da eletricidade.
  • O blockchain é organizado por meio de uma associação de computadores independentes descentralizados. Isto aumenta a segurança dos dados.
  • Em um mercado descentralizado, o comércio das menores quantidades de energia torna-se cada vez mais relevante.

O Blockchain estabelece o fundamento para a transação direta

Nas transações comerciais de todos os tipos, geralmente inclui a participação de um mediador, o qual une o comprador e o vendedor, assume as responsabilidade legais e lida com os pagamentos. Normalmente, esse é o fornecedor no setor de energia. No entanto, seus serviços têm um preço – eles podem gerar custos de transação altos. Portanto, muitos especialistas no setor de energia estão depositando suas esperanças em uma tecnologia que por muito tempo foi considerada um brinquedo para nerds: blockchains. Originalmente desenvolvidas como base técnica para a moeda digital, bitcoin, os blockchains permitem que as empresas ajam sem o envolvimento de um terceiro.

Redução no preço de energia para os consumidores?

Como isso funciona? O blockchain armazena os dados resultantes de uma transação diversas vezes. Isso ocorre em computadores independentes e descentralizados, cuja poder de processamento é fornecido aos participantes no blockchain – pessoas físicas, iniciativas ou corporações. Essa estrutura de hardware pode incluir centenas ou até mesmo milhares de computadores. Se um novo conjunto de dados for gerado, todos os computadores atualizarão o blockchain, para que cada um deles armazene todos os dados da transação em todos os momentos. Se alguém quisesse manipular os dados, eles teriam que invadir vários computadores Isto torna a tecnologia extremamente segura. Além disso, o blockchain poderia reduzir significativamente as despesas comerciais, pois os intermediários são eliminados. "Poderia", porque, primeiro, os custos altos de computação para validação dos dados, deveriam ser reduzidos. Por fim, isso não é muito eficiente, se cada computador individual tiver que verificar cada transação. No entanto, especialistas estão atualmente trabalhando em métodos que devem ser executados muitas vezes mais rápido e mais barato.

Um banco de dados descentralizado para o Mercado de energia descentralizado

Em comparação com sistemas convencionais e organizados centralmente, os blockchains garantem um nível significativamente maior de segurança de dados. “O blockchain estabelece a confiança entre parceiros comerciais,” explica Tobias Federico, CEO da empresa de consultoria, Energy Brainpool. Ao mesmo tempo, eles incorrem – pelo menos potencialmente – somente custos de transação mínimos. “Isso os torna muito interessante para um mercado de energia que está se tornando menos centralizado,” declara Federico. Em última análise, o mercado de energia do futuro não será dominado pelas grandes usinas de energia atuais, as quais comercializam em gigawatts ou megawatts, mas, por aqueles que produzem kilowatts ou até mesmo, os simples watts. “Unidades pequenas e descentralizadas produzem e consumem quantidades muito pequenas de eletricidade. O sistema transacional estabelecido para o atacado, simplesmente não funciona aqui. Em contraste, os blockchains seriam uma solução bem eficiente para essas tarefas,” explica Federico.

Potencial de aplicação de longo alcance

Os blockchains podem ser usados em uma rede inteligente onde a energia é comprada ou vendida em menores quantidades, por exemplo: em unidades de armazenamento de bateria, bombas de aquecimento ou sistemas industriais que participam do mercado de energia de equilíbrio ou em estações de recarga de veículos elétricos. Mesmo dispositivos domésticos podem ser eficientemente ligados à rede inteligente usando blockchains. Por exemplo, seria possível operar refrigeradores de forma que eles suportem a rede: equipados com acesso à internet e software blockchain, eles poderiam retirar, autonomamente, a energia de redes fotovoltáicas na vizinhança, precisamente quando elas estiverem fornecendo muita energia.

Barreiras regulatórios impõem dificuldades de inicialização

Modelos como esse ainda são simplesmente sonhos. “Eu não acredito que os blockchains se estabelecerão rapidamente com uma frente ampla. Antes disso, os custos de validação de dados devem ser reduzidos ”, explica Federico. Antes disso, os custos de validação de dados devem ser reduzidos ”, explica Federico. Além disso, a estrutura regulatória atual vai contra o uso de blockchains em muitos setores. Por exemplo, os domicílios individuais, atualmente, são impedidos de comprar eletricidade para seus consumidores diretamente dos produtores. Isso ocorre porque tais transações ocorrem fora do circuito de balanceamento e, portanto, fora do radar da operadora de rede, o que legalmente não é permissível. Portanto, Federico vê as primeiras aplicações ocorrendo somente em áreas não sujeitas a essas regulações – por exemplo, nos cálculos para medidas de estabilização da rede.

Tecnologia essencial para o mercado de energia do futuro

Assim, não é surpresa que as empresas selecionaram essa área específica para coletar experiências práticas com o conceito. Por exemplo, a operadora de rede TenneT e o fabricante de baterias Sonnen começaram um teste de campo, no qual 6000 baterias domésticas são usadas para armazenar energia eólica durante gargalos da rede e também para fornecer energia a jusante do ponto de estrangulamento (Redispatch). Os processos são faturados automaticamente usando um blockchain, o qual detecta cada kilowatt hora armazenado individualmente de cada unidade de bateria. Philipp Schröder, o CEO da Sonnen, está convencido de que, “o futuro da produção de energia consistirá em milhões de fontes elétricas descentralizadas, prosumers e consumidores. A tecnologia blockchain é a chave para permitir realmente a troca massiva e simultânea de dados entre esses atores.

Texto: Ralph Diermann

A WAGO no trabalho

Aplicações do cliente e opiniões de especialistas da Power Engineering

Como parceira e líder em inovação, a WAGO implementa muitos projetos interessantes. Saiba mais sobre nossas soluções criativas e eficientes de engenharia de energia.

Entrevista

Idade da pedra no mercado energético

O setor de energia está em um período de mudança radical. O que era e o que será – Tobias Kurth da Energy Brainpool e Heiko Tautor, especialista WAGO no segmento de energia, debatem sobre esse tópico.

enrgy_tobias_kurth_heiko_tautor_interview_2000x1500.jpg

Leitura recomendada

Mais aplicações de geração e distribuição de energia

Independentemente de se tratar de digitalização, geração de energia renovável ou da integração de fornecedores descentralizados – a WAGO oferece soluções para todos os desafios no gerenciamento de energia.

Geração de energia renovável

Sempre uma boa conexão

A meta é o abastecimento de energia confiável e seguro. Com os produtos e soluções WAGO você molda com sucesso a transição da energia em uma base sustentável.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Redes de energia

Redes inteligentes de energia

A automação de redes de energia tem muitas vantagens. Uma delas é a possibilidade da manutenção remota. A WAGO tem as soluções certas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Sistemas de armazenagem de energia

Energia 24 horas por dia

Os sistemas de armazenagem de energia aliviam as redes, aumentando a flexibilidade do abastecimento de energia. A tecnologia WAGO permite o controle dos sistemas de armazenagem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gerenciamento da alimentação

Alimentação de energia confiável com o sol e o vento

A ligação em rede inteligente e o controle da energia renovável é um importante desafio para os operadores de redes elétricas. A WAGO pode ajudar você com sua experiência, produtos e soluções.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg