Tópicos

Como fazer uma instalação elétrica residencial segura?

  • 30/05/2022
  • Em um lar, a energia se faz essencial. Mas para que as tarefas que necessitam dela sejam executadas de forma mais prática e rápida, realizar uma instalação elétrica residencial segura é fundamental.  Responsável por fornecer energia para todos os equipamentos utilizados em uma rotina — desde o carregador de um smartphone até a água quente do chuveiro —, assim como para a iluminação do ambiente, ela deve ter como base um projeto bem estruturado. Uma série de boas práticas devem ser seguidas à risca para que o conforto, a segurança e o melhor funcionamento da rede e das pessoas que usufruem do sistema estejam preservados. Confira algumas delas, inspiradas pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), a seguir! 

    POR ONDE COMEÇAR MINHA INSTALAÇÃO?

    Comece pelo projeto

    Toda instalação elétrica antes de ser iniciada precisa de um projeto elétrico. Chegar ao local e realizar instalações muito antes de uma análise não é nenhum pouco recomendado.

    Não fazer isso pode ocasionar uma série de problemas não só na estrutura do ambiente, mas também acidentes físicos. Lembre-se que você trabalhará com energia e que qualquer descuido pode ter drásticas consequências.

    Além disso, é por meio do projeto que se tem noção do dimensionamento dos cabos e dos dispositivos de proteção que deverão ser calculados.

    Portanto, ele te ajudará a ter uma visibilidade ampla das necessidades da instalação muito antes da execução e, consequentemente, diminuir a possibilidade de erros.

    Para isso, é fundamental conhecer as necessidades do local e calcular a potência de todos os tipos de equipamentos que podem ser ligados no local, assim como a iluminação deverá ser oferecida.

    epi_instalacao_eletrica.jpeg

    Obedeça à NBR 5410

    O projeto é o primeiro passo e deve seguir uma série de recomendações, especialmente as impostas pela NBR 5410 — uma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 



    Utilizada em todo o território nacional, sendo um padrão na hora de realizar determinadas instalações elétricas, a NBR 5410 elenca quais são as condições ideais para instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, de até 1000 V em tensão alternada e 1500 V em tensão contínua. 

    Ela deve ser seu guia durante toda a elaboração do projeto elétrico da residência e utilizada na hora de esclarecer dúvidas.

    Diferencie os circuitos

    Um circuito elétrico único para iluminação e para as tomadas de uso geral não só pode ampliar as chances de algum acidente doméstico, mas também fazer com que a rede elétrica seja sobrecarregada. 

    É aconselhável que o circuito elétrico de iluminação e o circuito de tomadas de uso geral sejam independentes, assim diminuímos os riscos de acidente domésticos e evitamos o risco de uma sobrecarga na rede elétrica.

    epi_instalacao_eletrica_seguranca.jpeg

    Invista em segurança

    Seguir a NBR 5410 é uma forma de segurança e quando o assunto é eletricidade, todo cuidado é pouco.

    Por isso, não se esqueça também de manusear as ferramentas de forma adequada, certificar-se que o disjuntor do medidor está desligado e, depois de ter concluído toda a instalação, conferir se ela foi feita corretamente - antes de energizar o circuito, é claro!

    Evite também substituir produtos, como utilizar detergente ao invés de talcos específicos na hora de efetuar a passagem dos cabos nos eletrodutos.

    Lembre-se ainda da sua segurança individual e a da sua equipe, caso conte com uma. Invista em equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, capacetes, óculos de proteção, entre outros.

    bloco-de-terminais-de-conector-de-cabo-ou-fio-com-alavanca-de-mola-para-conectar-o-condutor-eletrico_351981-2031.jpg

    Atente-se na hora de realizar emendas

    As emendas elétrias são extremamentes comuns em instalações elétricas, e apesar de parecer trivial, exigem uma atenção especial.

    Uma emenda quando bem-feita deve evitar o superaquecimento dos cabos e a perda elétrica. Isso porque ela não podem possiblitar o superaquecimento dos cabos, muito menos a perda elétrica, que não só resultará em instabilidade no funcionamento do circuito, podendo ocorrer até mesmo um curto-circuito, assim como uma queda na durabilidade da instalção, mas também, no significativo aumento na conta de energia elétrica.

    Conectores de emenda em instalações elétricas residenciais 

    Na WAGO, você encontra uma série de produtos que visam não só agilizar o tempo de instalação de um circuito elétrico residencial, mas também proporcionar mais segurança e qualidade na hora de fazer conexões, como é o caso da Linha 221. 

    Líder no mercado há décadas, a linha apresenta tecnologia de conexão a mola, podendo ser utilizada na instalação de caixas de passagem, luminárias, chuveiros, etc, ou seja, em diversas etapas essenciais à uma instalação elétrica residencial. 

    Apresentando os conectores 221 com versões de 2, 3 e 5 vias, a linha facilita o trabalho das equipes e moderniza os sistemas a partir da tecnologia alemã trazida para o Brasil a partir das seguintes características: 

    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

    • Tensão máxima de operação: 450 V 

    • Intensidade de corrente elétrica: 32 A 

    • Temperatura de serviço: 105 °C 

    • Condutores: Flexível 0,14-4,0 mm² / Rígido 0,2-4,0 mm² 

    • Invólucro externo: Policarbonato autoextinguível em até 60 segundos (classe V2) 

    • Mola Cage Clamp Compact: Aço inoxidável com cromo níquel 

    • Barra de condução: Cobre eletrônico 

    Tipos de Conectores: Qual a diferença?

    Você deve estar se questionando:

    o que difere os demais tipos de conexão, comumente encontrados no mercado, e a conexão de mola, oferecida pela WAGO?

    Alternativas para fazer as emendas e conexões como a fita isolante e a conexão a parafuso estão ultrapassadas. Visando otimizar uma instalação elétrica, pontos como segurança, praticidade, rapidez e qualidade são essenciais.

    A CONEXÃO A MOLA...

    diferente da conexão a parafuso, dispensa o uso de terminais, assim como o de ferramentas especiais, o que torna a instalação muito mais simples e prática. Você vai precisar apenas decapar o terminal, erguer a alavanca da conexão, inserir o condutor e abaixá-la, tendo uma instalação de segundos com segurança.

    Além disso, com os conectores da Linha 221, por exemplo, contam com barramento de cobre eletrlítico tornando a condutividade maior.

    dicas.png

    Dicas para instalação do Chuveiro Elétrico

    Banner-Home-Mobile.jpg

    Dicas para instalação de Torneira Elétrica

    Dicas para Instalação de Tomadas