Tópicos

Os ganhos da Iluminação pública com Conexão Automática WAGO

  • 5/23/2022
  • A linha de Conexão Automática WAGO alavanca os negócios no setor de iluminação pública.

    Benefícios da Iluminação Pública

    A iluminação pública tem como objetivo oferecer à população que vive em centros urbanos mais qualidade de vida.

    Ela torna os trajetos iluminados, destaca e valoriza as contruções que compõem os cenários e, especialmente, facilita a hierarquia viária - ou seja, orienta os percursos. Além de ser também um recurso na prevenção da criminalidade.

    Sendo assim, a iluminação pública é um instrumento de cidadania que atua de forma direta na condição de vida das pessoas e favorece a imagem das cidades.

    Tudo isso é possível a partir do uso eficiente e racional da energia elétrica, especialmente graças ao apoio de empresas especializadas em prestar serviços de operação e manutenção para municípios de todo o Brasil.

    Conexão Automática WAGO e as vantagens para a Iluminação Pública

    FAMILIA-221-WAGO-2000x2000.jpg

    Conectores de Emenda WAGO

    Os conectores de emenda WAGO foram criados com o objetivo de proporcionar mais segurança, praticidade e rapidez para as instalações elétricas A utilização do conector 221 ajuda a enfrentar todos os desafios citados anteriormente e amenizar diversos outros problemas que possam ocorrer durante a manutenção e a instalação de redes públicas de iluminação elétrica.

    Praticidade

    O fácil manuseio dos conectores permite o rápido entendimento de seu uso pelas equipes de campo de instalação e manutenção.

    Conector 2 em 1

    Os conectores 221 são considerados 2 em 1 pois, além de realizar a conexão por meio da pressão feita pela mola entre condutor e barra de condução, seu invólucro de policarbonato é responsável pela isolação elétrica.

    Economia de Tempo e Produtividade

    As luminárias já podem ir para campo com os conectores instalados, sendo necessária somente a instalação direta na rede de energia. Equipes instalam mais em menor tempo–economia de até 90% nas emendas elétricas.

    Facilidade na instalação e manutenção em altura

    O ambiente por si só já é um desafio, pois o instalador está à metros do chão, e para realizar essas tarefas, os instaladores devem usar EPIs específicos, como as luvas de proteção. Os conectores de emenda WAGO contam com o sistema de alavanca, permitindo que essa tarefa seja mais rápida e prática, ajudando na maior segurança dos instaladores.

    À prova de vibração

    A Tecnologia de Conexão a Mola WAGO garante que as emendas não se soltem, mesmo quando os conectores são usados próximos às vias públicas, sujeitas à constante vibração por conta do tráfego de veículos.

    Imune à corrosão

    A MOLA CAGE CLAMP COMPACT, responsável pela conexão entre o condutor e a barra de condução, é produzida a partir de aço inoxidável com cromo níquel, o que torna o conector mais resistente à oxidação, podendo ser utilizados em regiões litorâneas, livre dos efeitos de maresia;

    Reutilizáveis

    Os mesmos conectores podem ser utilizados em manutenções futuras, o que elimina o desperdício e promove economia.

    Versatilidade

    É possível realizar com facilidade a conexão de cabos de seções e tipos diferentes, como por exemplo, um cabo flexível de 2,5 mm² com um rígido de até 4 mm².

    Qualidade certificada internacionalmente

    marcacoes-conectores.webp

    Certificações

    Assim como todos os produtos fabricados pela WAGO, toda a linha de Conexão Automática foi testada em laboratórios próprios e possui as mais importantes certificações internacionais, visando garantir não só a qualidade, mas a máxima segurança tanto de quem realiza as intalações, como de quem irá usufruir do resultado posteriormente.

    Os conectores atendem também aos requisitos da NBR5410, umas das mais importantes diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre instalações elétricas no país.

    É por isso que as principais Parcerias Público-Privadas voltadas a iluminação pública, seja para instalação, manutenção e modernização de projetos, com a troca de instalações antigas por luminárias LED que possibilitem maior economia de energia para as cidades, já utilizam a Conexão Automática WAGO.

    A maior capital brasileira, a cidade de São Paulo, já conta hoje com diversas áreas de iluminação pública revitalizadas com o uso de conectores 221, que tornou o processo de instalação mais rápido, eliminou o retrabalho com emendas malfeitas ou mesmo mau contato das luminárias.

    Benefícios e vantagens da Linha 221

    Conecta e isola ao mesmo tempo

    A Conexão Automática WAGO já é referência mundial. Em alguns anos revolucionamos o mercado brasileiro de instalações e manutenções elétricas. Junto com as tecnologias e expertise trazidas da Alemanha, vieram a série de conectores de emenda considerados 2 em 1.

    Além de realizar a conexão por meio da pressão realizada pela mola entre condutor, seu invólucro é responsavel pela isolação elétrica.

    Diferentemente da fita isolante, comumente utilizada em práticas obsoletas de instalação elétrica, que além de requerer mais tempo no processo de instalação, só tem a função de isolamento elétrico, uma vez que a conexão é feita pelo instalador ao torcer os condutores uns aos outros.

    wago-clamp-2000x2000.jpg

    Livre de Manutenção

    Durante o funcionamento de uma instalação elétrica, diversos fatores externos devem ser levados em conta. O aquecimento e o resfriamento podem fazer com que os elementos de contato sejam expandidos e contraído constantemente, variando a pressão da conexão e ocasionando a deformação do fio.

    A incidência de vibração, mesmo que imperceptível, gerada pela oscilação da corrente elétrica, podem afrouxar emendas, pricipalmente quando feitas com sistemas de conexão a parafuso.

    No entanto, por possuir a Tecnologia de Conexão à Mola WAGO, nos conectores de emneda WAGO a pressão de contato passa por ajuste automático, fixando os condutores e compensando as mudanças de dimensões.

    Alta resistência

    Os conectores 221 são fabricados em policarbonato — plástico de engenharia único que combina diversas propriedades óticas, térmicas e mecânicas, conhecido popularmente como PC. Por ser um material resistente a altos impactos, é extremamente seguro em caso de chamas, evitando, consequentemente, a propagação de fogo em caso de acidente.

    Além disso, a MOLA CAGE CLAMP COMPACT, responsável pela conexão entre o condutor e a barra de condução, é produzida a partir de aço inoxidável com cromo níquel, o que torna o produto mais resistente à oxidação — processo químico que ocasiona o desgaste do material.

    Isso faz do conector 221 WAGO a solução ideal para instalações elétricas em áreas litorâneas, pois a camada de cromo sobre a superfície do aço retarda a oxidação ou salinização que é muito comum nessas regiões onde há grande propensão ao enferrujamento por conta da alta umidade do ar ocasionada pela maresia.

    Fácil manuseio

    Além de ser altamente confiável, a LINHA 221 WAGO apresenta fácil manuseio, insentando o uso de ferramenta especiais.

    Para utilizá-la, basta seguir os três passos abaixo e, em apenas um clique, a conexão será estabelecida por meio das alavancas:

    • 1. Decapar o fio;

    • 2. Abrir a alavanca;

    • 3. Inserir o condutor;

    • 4. Abaixar a alavanca.

    Conheça mais sobre a Linha 221 da WAGO

    Mais informações sobre a Linha 221

    Confira caracteristicas técnicas, aplicações e outras informações sobre a Linha 221 e descubra como os conectores podem ajuda-lo em sua aplicação.