energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimisation des processus via le nuage

Vous souhaitez stocker vos données énergétiques et de processus dans le nuage, afin de pouvoir y accéder de n'importe où ou de les mettre à disposition pour de nouvelles applications telles que la maintenance prédictive? WAGO vous accompagne dans cette démarche.


Nos contrôleurs peuvent être utilisés comme gestionnaires de données centralisés pour les renseignements analogiques et numériques avec des liens sécurisés vers le nuage. Vous pouvez utiliser la grande capacité informatique du stockage en ligne pour développer des stratégies de gestion opérationnelle afin d'accroître l'efficacité, sans avoir à craindre une mauvaise utilisation des données.

Gestion de l'énergie avec l'IdO et les mégadonnées :

  • Connectivité infonuagique : de nouvelles possibilités pour votre gestion de l'énergie
  • Cybersécurité : aucune ouverture pour les pirates
  • Maintenance prédictive : les stratégies de maintenance du futur
  • Gestion de la charge : économisez de l'électricité grâce au nuage

Numérisation de la gestion de l'énergie avec WAGO

Notre offre

Connectivité infonuagique : de nouvelles possibilités pour votre gestion de l'énergie

Le nuage vous permet d'accéder à vos données énergétiques et de processus actuelles depuis n'importe quel endroit. Il offre également une intelligence des mégadonnées afin que vous puissiez traiter, analyser et sauvegarder des volumes de données plus importants. Cela peut être avantageux si, par exemple, vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir quand les différentes machines de votre chaîne de production auront besoin d'être entretenues. WAGO crée les conditions préalables nécessaires : le logiciel de nos contrôleurs peut envoyer des données directement vers le nuage, par exemple vers le nouveau WAGO Cloud. Un portail Web sert d'interface utilisateur pour le service de nuage hébergé par Microsoft Azure. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres plateformes de nuage avec nous. Quel que soit le service que vous choisissez, tout est entre vos mains. Le nuage vous apporte cette valeur ajoutée :

  • Fourniture centralisée de données
  • Accès aux données actuelles, quel que soit l'endroit
  • Apprentissage automatique
  • Nouvelles stratégies de gestion opérationnelle

Cybersécurité : aucune ouverture pour les pirates

Si vous souhaitez utiliser le nuage pour votre gestion de l'énergie, vous devez tenir compte de la sécurité des données, car si des cybercriminels parviennent à manipuler votre production via Internet, vous risquez de lourdes pertes. Avec WAGO, vous êtes protégé contre les cyberattaques. « Sécurité dès la conception » : la sécurité informatique intégrée dès le départ sous la forme d'une architecture de sécurité par couches garantit que les voleurs de données ne pourront pas accéder à notre contrôleur Linux®. La communication entre les contrôleurs et le nuage est effectuée et chiffrée via le protocole MQTT. Vous pouvez également définir des variables à transférer vers le nuage, de sorte que les données sensibles ne quittent pas l'entreprise. Voici les avantages de sécurité pour vous :

  • Système d'exploitation Linux® renforcé
  • Aucune mise à jour
  • Communication chiffrée
  • Variables et intervalles définissables

Predictive Maintenance: Maintenance Strategies of the Future

In an intelligent factory, energy and process data can also be used to predict failures and develop new operational management and maintenance strategies. One topic is predictive maintenance, the proactive approach to maintenance. This enables companies to recognize defects before they actually occur. Systems will no longer be repaired when they fail, but rather before they do. Problems often result from unfavorable correlations. Artificial intelligence in the cloud can detect these conditions. Yet even without cloud connection, our energy management system helps: With it, limiting values can be set to establish starting points for those responsible for service and maintenance to ascertain when something in production is not running smoothly and failures threaten. With this knowledge, major damage can be avoided in good time. This is why predictive maintenance is worthwhile for you:

  • Less damage
  • More efficient maintenance
  • Greater system uptime
  • Economical

Load Management: Save Electricity through the Cloud

What can companies do if they not only want measurement and visualization for their energy management, but also want automated control? Thanks to open interfaces, the energy management system from WAGO can transparently provide accumulated data for further processing; for example, in a cloud-based Manufacturing Execution System (MES) or Enterprise Resource Planning System (ERP). Then, based on our data, the systems initiate further actions, such as controlling electricity consumption within the context of load management. In the process, the company’s load profile is harmonized and made uniform, thus reducing load peaks and machine wear. Industrial companies can profitably offset their loads. This functions through provision of control energy to compensate short-term fluctuations in the electrical network. This is what load management brings you:

  • Reduced load peaks
  • Harmonized load profile
  • Lower demand rates
  • Reduced machine wear