Conduire comme sur des rails
Tel était le slogan d'une entreprise automobile allemande peu après le tournant du millénaire. ZWEIWEG vit cette devise dans son activité quotidienne depuis six décennies. Fondée en 1940, l'entreprise opère actuellement sous le nom de ZWEIWEG International, membre du groupe ZAGRO. Au siège de l'entreprise à Leichlingen, sur le Rhin, environ 75 employés sont engagés dans la fabrication hautement spécialisée de véhicules spéciaux. Chaque année, 20 à 30 véhicules sont livrés, qui peuvent rouler aussi bien sur route que sur rail. Ils sont utilisés, entre autres, pour l'installation de câbles aériens, le nettoyage des voies, le soudage des rails, la manœuvre ou comme véhicules de secours. Les clients du monde entier apprécient les conversions ZWEIWEG. La base est constituée de véhicules à moteur conventionnels, des pick-ups aux camions de 40 tonnes.
Chaque livraison est unique
Une conversion peut prendre jusqu'à douze mois, en fonction des tâches que les véhicules bimodaux sont censés accomplir. « À l'exception des excavatrices sur rails, nous ne livrons aucun produit standard », explique Dirk Löscher, responsable de la conception, qui travaille chez ZWEIWEG International depuis 35 ans. « Nous devons tenir compte d'innombrables paramètres lors du développement d'un projet : les profils des voies, y compris les rayons de courbure auxquels nous devons nous adapter et la garde au sol nécessaire, la répartition du poids pour une circulation sûre sur les rails et les routes, le respect du gabarit, etc. Nos véhicules sont personnalisés à un très haut niveau. » Outre les transformations mécaniques, telles que la capacité de circulation sur rails, ZWEIWEG modifie et élargit les outils de travail, les plates-formes élévatrices, les superstructures, etc., ainsi que l'ensemble du système électrique du véhicule de base. « Cela commence par quelque chose d'aussi basique que les systèmes d'éclairage : les rails et les routes ont des exigences obligatoires différentes en matière d'éclairage. Pour la circulation sur rail, nous éteignons complètement l'éclairage public, et inversement », explique Löscher.
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4MFAxIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000080P1","quote":"Il existe d'innombrables paramètres à prendre en compte lors du développement d'un projet : les profils des voies, y compris les rayons de courbure auxquels nous devons nous adapter et la garde au sol nécessaire, la répartition du poids pour une circulation sûre sur les rails et les routes, le respect du gabarit, etc. Nos véhicules sont personnalisés à un très haut niveau.","modifiedtime":"2026-09-09T04:47:15+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1788929234996,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dirk Löscher, ZWEIWEG International GmbH & Co.KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwN0kzUSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat 1","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:51:57+0000","actions":[],"parents":[]}
Chaque câble est modifié individuellement
Les spécialistes de ZWEIWEG installent leurs propres armoires de commande dans la cabine du conducteur et à d'autres endroits du véhicule. Le profil d'application du véhicule détermine le système de commande et les signaux nécessaires. « Les contrôleurs traitent entre 100 et 200 signaux dans chacune de nos conversions. La palette s'étend des paramètres qui surveillent la pression sur les essieux ferroviaires ou qui sont responsables du contrôle du châssis ferroviaire, jusqu'aux dégagements de circulation ou aux communications entre la plate-forme de travail et le système de commande du véhicule », explique Löscher. Les électriciens de son équipe sont confrontés à de nombreux défis dans chaque projet. Les armoires de commande et les chemins de câbles sont toujours conçus individuellement. L'espace disponible dans les armoires est assez limité; la disposition d'un total de 250 à 300 points de raccordement par véhicule doit être préparée avec précision. « Avec un temps de conversion moyen d'un an, on pourrait penser que nous ne travaillons pas sous la pression du temps », mentionne Löscher. « Cependant, nous réduisons constamment nos délais d'exécution, et ce sont toujours les électriciens qui apportent la touche finale. La recherche et la correction des erreurs de câblage prennent beaucoup de temps et doivent être évitées à tout prix, quelles que soient les contraintes d'espace. »
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4MFAzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000080P3","quote":"« Les contrôleurs traitent entre 100 et 200 signaux dans chacune de nos conversions.","modifiedtime":"2026-09-09T04:47:15+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z1087_DxO_2000x1125.jpg","altText":"MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z1087_DxO_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhOREUzT0RZMk56UXlPVGt4T0M4eU1EQXdYMDFOTFRRMU5EQmZVbVZtWlhKbGJucGZXbmRsYVhkbFoxODBXVEZhTVRBNE4xOUVlRTlmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGMzMDI3Mzk4NTUwZGE1OWZmMzRkNGNlZDNiMjE1NTNjMWE1MzgzYjM2MGRiYTkwNTIyYTMzOWVjZTZiM2YxODY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoaE9TOHhOREUzT0RZMk9EQXhPVGMwTWk4eE5qQXdYMDFOTFRRMU5EQmZVbVZtWlhKbGJucGZXbmRsYVhkbFoxODBXVEZhTVRBNE4xOUVlRTlmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDgxNmFmNWZhMWNhZGNlYjUzNTVhYWYxM2JiNDA3MjE5OTYyNGFiYjZlZjYwZjQzZTgzNjZmODYyMzhiMzc2NjM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJobVpTOHhOREUzT0RZMk56VTJNRGs1TUM4eE1qZ3dYMDFOTFRRMU5EQmZVbVZtWlhKbGJucGZXbmRsYVhkbFoxODBXVEZhTVRBNE4xOUVlRTlmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGZhNjNhMGJmZThhNGY1YWI2M2VmODkzOGYxYjFjNjY4MjM1ODg4ZjhlNjc0NTA1YzBhYTA2NzU3MzQ4MjQ5ZTc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhtWlM4eE5ERTNPRFkyTnpZeU5qVXlOaTh4TURJMFgwMU5MVFExTkRCZlVtVm1aWEpsYm5wZlduZGxhWGRsWjE4MFdURmFNVEE0TjE5RWVFOWZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8Yjc4ZGEzZjc5Mjk4MDljYTllMjAxOWYxMDJmZDIwNjk2NmY3YjI0ODhlYmM1MTUxYzJhMzg2NmNjOGQwYTRjOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDU5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhtWkM4eE5ERTNPRFkyTnpZNU1qQTJNaTgzTmpoZlRVMHRORFUwTUY5U1pXWmxjbVZ1ZWw5YWQyVnBkMlZuWHpSWk1Wb3hNRGczWDBSNFQxOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDU3MTY5YmFiNjZmODI3YmJlNjk5YjU1MGJlMmVlZTNjMTcyNzA0N2NjZGU3Y2RkMDNjZWRjMzM2ZjY1YTc3NTM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhtWVM4eE5ERTNPRFkyTnpjMU56VTVPQzgwT0RCZlRVMHRORFUwTUY5U1pXWmxjbVZ1ZWw5YWQyVnBkMlZuWHpSWk1Wb3hNRGczWDBSNFQxOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGUyNmNkMGU4ZWQyMDAwNmRhNzIzOGEwY2VmMzljN2EzYWQ1ZjUzZjU5NGI0NGI2MjFmZDExNGZkM2NmN2JmNDU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-4540-Referenz-Zweiweg-4Y1Z1087-DxO-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyaG1OQzh4TkRFM09EWTJOemsxTkRJd05pOHlNREJmVFUwdE5EVTBNRjlTWldabGNtVnVlbDlhZDJWcGQyVm5YelJaTVZveE1EZzNYMFI0VDE4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ZDUwNGNjNzBkMDFlMDdkOTgxZDMwZGQzNTdhMWQ4MDc3NzQ5YjIxYjIwNmVmYzk3ZWMwNDZhMWJhMjlmZmMwNw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z1087_DxO_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1788929235397,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dirk Löscher, ZWEIWEG International GmbH & Co.KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwN0kzUSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat 2","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:51:57+0000","actions":[],"parents":[]}
Fiabilité et sécurité, jusque dans les moindres détails
Malgré toute cette personnalisation, les spécialistes travaillent avec des concepts modulaires; par exemple, il existe des affectations de bornes standardisées pour les plates-formes élévatrices ou le châssis ferroviaire. ZWEIWEG fait confiance depuis des décennies aux borniers sans vis de WAGO pour la technologie de connexion nécessaire. « La sécurité est extrêmement importante pour nous », explique Löscher. « Tous les câbles doivent toujours être conçus pour être absolument sûrs. Si nous utilisions des bornes à vis, nous devrions également visser les bornes inutilisées. Depuis les années 1990, nous faisons exclusivement confiance aux borniers sans vis de WAGO – une véritable révélation. » Le responsable de la conception voit des avantages non seulement dans le gain de temps (le sertissage des embouts n'est plus nécessaire lorsqu'il n'y a pas de vis), mais aussi dans la sécurité absolue des connexions. La technologie de connexion CAGE CLAMP® garantit des connexions sûres dans les produits WAGO. Les conducteurs rigides dénudés, couramment utilisés chez ZWEIWEG, peuvent être raccordés simplement par enfichage. La technologie de connexion résistante aux vibrations, testée selon la norme IEC/EN 61373, est indispensable dans les applications ferroviaires. « Que nous souhaitions distribuer des signaux ou dériver des voitures, connecter des conducteurs individuels entre eux ou les shunter, WAGO nous propose des produits adaptés, harmonisés entre eux et sans vis fastidieuses et chronophages », se réjouit Löscher. Il ajoute un autre avantage : « Les borniers à double étage, traversants et sur rail de la gamme TOPJOB® S sont conçus pour être très compacts. C'est la seule solution qui nous permette d'obtenir la densité de câblage élevée requise pour nos véhicules. »
Amélioration continue
Afin de rester parmi les leaders dans la fabrication de véhicules à deux voies, ZWEIWEG mise sur des technologies de fabrication modernes, des collaborateurs hautement qualifiés et une optimisation continue des processus. Même les plus petites innovations peuvent avoir une grande importance. C'est pourquoi le constructeur de véhicules spéciaux a accueilli avec enthousiasme les améliorations apportées aux borniers sur rail TOPJOB® S : « Des modules d'E/S avec bouton-poussoir ou levier? Pour nous, cela signifie un câblage encore plus rapide et plus sûr! La possibilité de travailler sans outils est une véritable amélioration, en particulier dans les endroits difficiles d'accès. » Löscher connaît déjà les applications pratiques. « Nous saluons toutes les innovations qui facilitent notre travail. Cependant, il est plus important que WAGO fournisse une qualité de contact exceptionnelle associée à une véritable constance à long terme. Je ne peux pas penser à un seul cas où nos véhicules ont échoué en raison d'un dysfonctionnement de l'unité de serrage. » La fiabilité et l'absence d'entretien font également partie des avantages concurrentiels de ZWEIWEG.
Auteur : Lena Kalmer, responsable de la communication, WAGO