[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/solutions","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/énergie","name":"Ingénierie énergétique ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/énergie/entretien-réseaux-de-gaz-intelligents","name":"Entretien","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Interview

« Nous voulons contribuer à façonner les réseaux de gaz intelligents. »

Daniel Wiese, expert en énergie chez WAGO, examine l'industrie du gaz au cours de la transition énergétique avant la reprise et identifie un grand besoin de solutions flexibles, et surtout robustes, pour la zone Ex.

La technologie de mise en réseau intelligente de WAGO est déjà utilisée depuis un certain temps dans différents secteurs de l'énergie, mais l'entreprise n'a ouvert que récemment le marché du gaz naturel au potentiel de ses produits. Pourquoi avez-vous décidé de le faire?

La concurrence entre les fournisseurs s'intensifie. La fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement sont également des facteurs importants pour les réseaux de gaz. Dans de nombreux cas, le réseau est encore équipé de technologies vieilles de plus de 30 ans. Ces technologies ont été abandonnées, ne correspondent souvent à aucun protocole normalisé tel que CEI 60870 ou Profibus et ne disposent pas de connexion Internet pour la gestion du réseau. Pour combler ces lacunes, les fournisseurs investissent désormais massivement dans l'automatisation de leurs réseaux de gaz.

L'importance du couplage des secteurs de l'électricité et du gaz augmente? Comment WAGO se prépare-t-elle à ce nouveau domaine d'activité?

La transition énergétique ne fonctionne qu'avec des systèmes de stockage. Les réseaux de gaz en Allemagne offrent d'immenses capacités. Parallèlement, la technologie de conversion de l'électricité ou du biogaz en gaz naturel ne cesse de gagner en efficacité. Aujourd'hui, WAGO fournit déjà des fabricants de tels systèmes. Afin de développer davantage ce nouveau domaine d'activité et d'acquérir une expertise supplémentaire, nous maintenons un contact étroit avec les clients. Si des défis que nous ne relevons pas encore se présentent, nous les examinons rapidement. Nous voulons contribuer à façonner le réseau intelligent de gaz.

Le système WAGO-I/O-SYSTEM constitue la base de leur solution d'automatisation et est de plus en plus fréquemment installé dans les stations de contrôle de la pression du gaz. Où se situe le défi dans tout cela?

Les clients nous confrontent à des listes de signaux et de composants installés. Nous recevons également des plans de zone Ex. Ils expriment leur souhait que nous planifions une solution d'automatisation sans faille. Une fois que nos services correspondants ont réalisé leurs souhaits, nous fournissons aux clients une station pilote qui sera mise en service avec WAGO.

{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxSkZFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001JFE","quote":"Les propriétés particulières de nos systèmes sont leur grande flexibilité et leur potentiel d'application directe pour la zone Ex 2.","modifiedtime":"2026-02-12T23:35:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1770939301747,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":false,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUQ0NyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:37:47+0000","actions":[],"parents":[]}

Quels avantages le WAGO-I/O-SYSTEM offre-t-il pour un système de contrôle des gaz?

Les propriétés particulières de nos systèmes sont leur grande flexibilité et leur potentiel d'application directe pour la zone Ex 2. À cela s'ajoutent le câblage direct des signaux à sécurité intrinsèque provenant d'environnements dangereux sur nos modules d'E/S bleus, l'interface de télécontrôle CEI-60870 intégrée, la fonctionnalité API et le serveur Web. Nous obtenons ainsi un système qui automatise les stations de commande et de couplage. Un avantage financier imbattable, lorsque vous pouvez économiser sur les barrières d'isolation Ex et les commandes séparées pour les fonctions de contrôle.

Quels sont les autres domaines d'application de votre technologie de mise en réseau intelligente dans le secteur du gaz?

Nous avons présenté nos nouveaux modules bleus pour les applications extrêmes au salon de Hanovre de cette année. Ils sont par exemple adaptés à des plages de température allant de -40 à +70 °C et à un niveau de condensation spécifique. Cela ouvre la voie à des applications dans des zones isolées, où le chauffage et d'autres commodités peuvent ne pas être disponibles. En conséquence, nous exploitons également les domaines où il n'est pas encore possible de mesurer, de contrôler ou de réguler, mais où ces capacités seront bientôt demandées.

Quels défis voyez-vous se profiler dans le secteur du gaz pour votre entreprise dans un avenir proche?

Les clients nous demandent de plus en plus de leur fournir des solutions complètes. Les solutions polyvalentes développées pendant des années pour les secteurs de l'électricité et du chauffage ne peuvent pas être simplement transférées directement au secteur du gaz. Pour nous, cela signifie développer une expertise dans la planification de boîtiers de distribution de systèmes pour la zone Ex et des commandes logicielles complexes. Nous relevons ces défis car nous voulons être un partenaire compétent, même dans ce domaine.

Entretien : Rédaction, gwf Gas + Energie

Photo : WAGO

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: