Sprache auswählen
Auf dieser Seite:

Themen
Benefits

Mit den WAGO Benefits setzen wir uns für diejenigen ein, die uns am wichtigsten sind: unsere Mitarbeiter.

Diese Vorteile zielen darauf ab, unseren Mitarbeitern Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen diese sich wohl fühlen und erfolgreich sind. Denn gesunde und motivierte Mitarbeiter sind eine Säule unseres Unternehmenserfolgs.

Unsere Stärken

  • Für den Marktführer arbeiten
  • Familienunternehmen, welches den Mitarbeiter ins Zentrum stellt
  • Maschinenpark an der Spitze des technologischen Fortschritts
  • Aktive Unterstützung von Weiterbildungsmassnahmen
  • 5 - 7 Wochen Ferien
  • Arbeitszeit
  • Kostenloser Parkplatz und direkte Anbindung an die Autobahn
  • Personalrestaurant
  • Nähe zur Natur
  • Rabattgutscheine in Restaurants in der Region und durch SWIBECO
  • Arbeitsplatzsicherheit
  • Nicht-Absenzen-Prämie
  • Gesundheit und Ergonomie
  • Soziale Partnerschaft
  • Pensionskasse
  • Früchte, Tee, Kaffee und Wasser

WAGO Benefits

HINTER DEM ERFOLG VON WAGO STEHT EIN ENGAGIERTES TEAM.

Und deshalb beteiligen wir uns gerne an der Ausgewogenheit zwischen Berufs- und Privatleben

Für den Marktführer arbeiten

WAGO gehört zu den führenden Anbietern, wenn es um Daten- und Stromfluss geht. Als internationales Unternehmen mit rund 8’600 Mitarbeitern setzen wir uns weltweit für eine intelligent vernetzte Welt ein.

Arbeitsplatz beim Marktführer.JPG

Familienunternehmen, welches den Mitarbeiter ins Zentrum stellt

Trotz des grossen Wachstums in den letzten Jahren ist WAGO immer noch ein unabhängiges Familienunternehmen, und nicht börsenkotiert. Dies gibt uns die Möglichkeit, den Mitarbeiter als oberste Priorität zu betrachten und nicht um jeden Preis vordefinierte finanzielle Ziele zu verfolgen.

Familienunternhemen, welches den Mitarbeiter ins Zentrum stellt.JPG

Maschinenpark an der Spitze des technologischen Fortschritts

Unser Maschinenpark ist mit modernster Technologie ausgestattet. So produzieren wir am effizientesten und erfreuen gleichzeitig unsere Produktionsmitarbeiter durch einfachere Maschinenführung, bessere Qualität und der Auseinandersetzung mit Technologie auf dem neusten Stand.

Maschinenpark.JPG

Aktive Unterstützung von Weiterbildungsmassnahmen

Da der einzelne Mitarbeiter bei WAGO eine wichtige Rolle spielt, liegt uns auch das Thema Weiterbildung sehr am Herzen. Seien es externe Trainings, interne Schulungen oder on-the-job learning: uns ist es wichtig den einzelnen Mitarbeiter individuell zu fördern.

ss_388588465-2000x1500.jpg

5 - 6 Wochen Ferien

  • WAGO bietet, zusätzlich zu den kantonalen Feiertagen, 25 Ferientage an
  • Ab 41 Jahren 27 Tage Ferien
  • Ab 51 Jahren 30 Tage Ferien
ss_1027818922-2000x1500px.jpg

Arbeitszeit

Da wir dem GAV (Gesamtarbeitsvertrag) der MEM-Industrie unterstellt sind, arbeiten wir 40 Stunden pro Woche und achten aktiv darauf, dass diese auch eingehalten werden. WAGO bietet verschiedene Arbeitszeitmodelle an, wie z. B. fix, flexibel oder Schichtarbeit, die von der jeweiligen Position abhängen. Je nach Arbeitsbereich und Verantwortung gibt es auch die Möglichkeit der Telearbeit.

shutterstock_1891148005.jpg

Kostenloser Parkplatz und direkte Anbindung an die Autobahn

Kostenloser Parkplatz und direkte Anbindung an die Autobahn. Durch unsere direkte Anbindung an die Autobahn erreichen Sie uns schnell und einfach mit dem Auto, welches Sie auf einem unserer kostenlosen Parkplätze abstellen können. Die Parkplätze sind gross genug, so dass sie immer einen Platz finden. Für Mitarbeiter mit Elektroautos sind mehrere Parkplätze reserviert und mit Ladestationen ausgestattet. Anfahrtszeiten (im Schnitt): Bern 25 Min. Fribourg: 20 Min. Neuenburg: 35 Min. Lausanne: 43 Min.

Parking.jpg

Personalrestaurant

In unserem Personalrestaurant werden jeden Tag eine Reihe von verschiedenen kulinarischen Angeboten offeriert. Und das zu einem unschlagbaren Preis. Zusätzlich können Sie im Anschluss Ihren Kaffee in unserer Sitzecke geniessen.

stemutz_photo_wago_restaurant_2400px-0T3A4798[1].jpg

Nähe zur Natur

Unser Standort liegt nah an der Natur. Wir bieten einen Grill- und Pick-Nick-Platz auf unserem Gelände, welcher direkt an einem kleinen Bach liegt. Wenn Sie am See zu Mittag essen oder einen Sprung ins kühle Nass wagen möchten, ist der Strand nur 10 Minuten entfernt.

ss_532066858-2000x1500px.jpg

Rabattgutscheine in Restaurants in der Region und durch SWIBECO

Jeder WAGO-Mitarbeiter erhält Rabatte in ausgewählten Restaurants und Einkaufszentren in der Region und durch unsere neue Partnerschaft mit SWIBECO. Für ein Essen mit Kollegen zum Beispiel oder für den Einkauf nach der Arbeit bedeutet dies eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Mitarbeiter.

ss_747782728-2000x1500px.jpg

Arbeitsplatzsicherheit

Bei WAGO wird auf die Arbeitsplatzsicherheit grossen Wert gelegt, und die Geschäftsleitung hat dies in der Vergangenheit oft durch ihr Handeln bewiesen. Dies ist eine wichtige Unterstützung für unsere Mitarbeiter

karriere_ausbildung_2000x1500.jpg

Nicht-Absenzen-Prämie

Mitarbeiter, die besonders auf Ihre Gesundheit achten und demzufolge ihre Fehlzeiten senken, bekommen hierfür Prämien zusätzlich zum Lohn ausbezahlt.

ss_382695613-2000x1500px.jpg

Gesundheit und Ergonomie

Unser ideal gelegener Standort in der Nähe der Natur bietet Ihnen die Möglichkeit, joggen zu gehen. Für ein umfassenderes Training gibt es einen Vita-Parcours, der etwa 5 Minuten entfernt ist. Nach dem Sport stehen Ihnen Umkleidekabinen mit Duschen zur Verfügung, und WAGO bietet vor Ort Massagen zu ermässigten Preisen an. WAGO bietet darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten, den Arbeitsplatz ergonomisch an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen.

ss_360862538-2000x1500px.jpg

Soziale Partnerschaft

Für persönliche und private Anliegen steht FriStep den WAGO-Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung. Die Kosten trägt WAGO.

LogoFristepCMJN.jpg

Pensionskasse

Auf der Ebene der beruflichen Vorsorge hat WAGO einen Vertrag abgeschlossen, nach dem die Prämie zu 40% vom Arbeitnehmer bezahlt wird, während der Arbeitgeber die restlichen 60% übernimmt. Dies ist ein langfristiger finanzieller Vorteil für den Mitarbeiter, der von WAGO angeboten wird! Darüber hinaus hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, seinen Sparbeitrag in zwei Stufen zu erhöhen, bis er schliesslich den gleichen Betrag wie der Arbeitgeber einzahlt (der immer den gleichen Anteil einzahlt). Hierbei handelt es sich um eine Möglichkeit für den Arbeitnehmer, seine Altersvorsorge deutlich zu erhöhen.

shutterstock_1293713320.jpg

Früchte, Tee, Kaffee und Wasser

Natürlich bieten wir auch kostenlos Früchte, Tee, Kaffee und Wasser an.

stemutz_photo_wago_corporate_shoot6_high-IMF_1802.jpg
Ausgezeichneter Arbeitgeber

Engagement für die Mitarbeiter

Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir uns für die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter ein – das bestätigen auch unsere zahlreichen Gütesiegel.

karriere_vertrieb_xx_x7_2000x1500.jpg
Ausbildung und duales Studium

Start ins Berufsleben

17 Ausbildungsberufe und Studiengänge bieten bei WAGO vielfältige Einstiegsmöglichkeiten.

karriere_ausbildung_2000x1500.jpg
Direkteinstieg

Spannende Perspektiven

Sie sind auf der Suche nach einer passenden Stelle, in der Sie Ihr Know-how anwenden und mit einem motivierten Team zusammenarbeiten können? Dann bietet WAGO Ihnen die richtige Perspektive.

karriere_professionals_2000x1500.jpg