17h47: Un vent glacial souffle sur le quai plongé dans l’obscurité. Evidemment, le train a du retard aujourd'hui! «Super», pense Esther Küng tout en saisissant son téléphone portable dans son sac. Le chauffage par le sol fonctionne à plein rendement depuis déjà une heure, mais elle augmente malgré tout la température de la salle de bains de trois degrés. Un bain chaud et une bonne tasse de thé sont en effet salutaires en cas de refroidissement.
Marco arrive tandis qu’Esther est déjà dans son bain. Une fois passé la porte, son regard se dirige vers la tablette – l’éclairage est allumé à l’étage et la salle de bains est légèrement surchauffée. Il met ensuite la table, allume un feu dans la cheminée et choisit un beau vert comme éclairage d’ambiance. Il veut aussi discuter avec Esther de son souhait de raccorder l’interphone de la porte d’entrée avec caméra vidéo au système de domotique. Quel que soit l’endroit où ils se trouvent, ils pourront ainsi voir qui sonne à leur porte. S’il s’agit, par exemple, du facteur qui doit déposer un colis, ils pourront lui ouvrir la porte du garage à distance.