本页包含
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg

迈向数字化未来

WAGO电力工程
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

能源市场数字化

能源供应商需要改变固有的思维方式。其不仅仅供应绿色能源,还需宣传维持电网稳定所需的灵活性。这意味着需通过智能通信网络控制生产到消耗的能源系统。WAGO领先的控制和测量技术可实现能源领域的数字化和智能电网设计,同时借助软件解决方案实现与云端的简便、安全连接。

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

可再生能源发电

随着可再生能源比例的增加,监控分布式供应商和变电站变得十分重要。数据必须进行存档、分析和安全传输。WAGO自动化系统可为其提供解决方案:其结构紧凑、支持多种接口和现场总线协议,即使在严寒或高温环境中也可保证较高的可用性。模块化WAGO-I/O-SYSTEM中的本安型Ex i模块使其成为危险区域(例如,沼气厂)的理想之选。

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

整合分布式供应商

在虚拟电厂中,风力涡轮机等分布式发电机、存储系统和可控负载形成灵活可调的备选供电方案,智能同步上述系统可降低电网负荷。WAGO远动控制器符合VHPready 4.0通信标准,确保系统无故障连接。VHPready的功能相当于翻译器,可使控制中心和系统进行通信。

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

能源电网

电网及其自动化和远动控制技术需要进行现代化改造。WAGO控制器可提供重要的电网数据,允许电网运营商根据需求进行自动化控制。在供气和供热领域,WAGO技术可实现系统控制并访问连接至电网的所有系统数据,且不受位置限制。凭借PFC200控制器的特殊安全特性,WAGO符合所有相关的网络安全准则。

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

储能系统

储能系统可对绿色发电的波动性进行补偿,减轻电网负荷。WAGO远程控制技术是储能系统的核心。它可记录所有测量值(例如,太阳能发电厂或风力涡轮机的供电数据),并可实现监控以及按客户需求进行存储控制。例如,如果电源频率因可再生能源的馈电量增加而增高,那么电池、电-热转换或电-气转换工厂会将电网中的剩余电能转化为其他可存储的能源。

能源生产

为了应对日益增加的分散化趋势以及电网的波动性,智能电网中能源系统的各组件之间必须实现互联。WAGO可为此提供多种解决方案:

  • 采集和监控能源数据
  • 通过远程控制协议进行通信
  • 太阳能和风力发电厂管理
  • 能源储存管理

配电

为保证安全进行绿色电力传输,电网必须进行现代化改造。WAGO可为此提供多种解决方案:

  • 馈电管理,符合EEG标准
  • 中压系统的控制与管理
  • 远动控制解决方案
  • 网络安全

面向未来的主题与解决方案

列表为空。

很抱歉,您的筛选未找到合适结果。您可以变更或重置筛选条件。

采访

“助力智能燃气网络转型”

WAGO能源专家Daniel Wiese对形势好转前能源转型过程的燃气行业提出了见解,并认为现在亟待有一些灵活而又稳固的解决方案来满足Ex区域的需求。

采访

“能源市场仍处在石器时代”

Energy Brainpool咨询公司的Tobias Kurth和WAGO能源专家Heiko Tautor认为能源行业站在变革的风口浪尖上。未来,分布式和数字化技术取得进展,传统电力提供商变成服务提供商,新商业模式将会使发电和用电成为一体。
主题

智能电网的转化器

得益于VHPready通信标准,能源制造商和消费者更易于连接到虚拟电厂。WAGO控制器已经满足此新规范的要求。
主题

使用区块链进行数字能源交易:直接从邻域购买电力

区块链实现电力行业电气化:极大地降低商业交易成本。这使其甚至可能销售最少电量。并由此成为能源领域的一项关键技术。