主题 2020年9月15日
可持续建筑的楼宇认证

对楼宇的生态要求十分严格:为提高楼宇的总体能源平衡,必须实现最大限度的节能。众多认证系统可证明您的楼宇符合此等目标。但是,未适当考虑该系统可实现的节能潜力。如今,“eu.bac”系统缩小了这一差距。

认证楼宇的优势:

  • 保护和增加楼宇的市场价值
  • 通过有意义的认证和详细的生态效益平衡,获取房地产市场的竞争优势
  • 生命周期法带来生态可持续性和长期盈利能力
  • 运用CO2中性的绿色楼宇概念以防潜在的后续成本

  • 专业控制可实现预期楼宇质量和运营结果
  • 优化楼宇运营并降低运营成本
  • 通过能源和可持续性的精益法实现组合优化

楼宇认证的各种不同评价系统

可持续计划需要工具和辅助工具,此等工具和辅助工具能够反映楼宇的整个生命周期并在计划过程中提供相应信息。在生态、经济和社会方面,也需此等工具对楼宇进行描述和评估。在过去的几年里,国际上已开发了大量评价楼宇和楼宇产品可持续性的工具。当前的大多数认证均专门开发用于反映特定国家需求,且以此等国家的气候、文化和法律规范为基础。

为什么需认证?
可持续楼宇的目标是尽量减少能源和原料的使用。此处的重点在于楼宇的整个生命周期。作为促进楼宇可持续利用的一个重要工具,相关认证系统可对楼宇的可持续性进行评价。除综合概述外,投资者和架构师还可获得简化计划和实施的工具。通过认证对楼宇进行对比,从而为楼宇建造商提供基准。

国际认可的楼宇可持续性系统

BREEAM
楼宇用“环境评估方法”(EAM)最初是由英国研究机构“楼宇研究所”(BRE)以BREEAM名义开发。BRE已在英国以外的15个国家获得认证并成功在100,000多座楼宇中得以实施。这使得BREEAM成为世界领先且应用最广泛的楼宇认证方法。


DGNB
“德国可持续楼宇协会“(DGNB):该组织的任务是开发和促进楼宇可持续规划、建设和使用的方法和解决方案。DGNB评价楼宇在整个生命周期的质量。当达到标准中的规定要求时,DGNB会颁发相应的铜、银和金等级证书。在计划阶段,DGNB还提供高级认证。

LEED
“能源和环境设计领导力”(LEED)是由“美国 绿色楼宇委员会”开发的生态楼宇分类系统 该认证标准的目标是为创建更健康、更环保和更盈利的楼宇寻求高质量的生态解决方案。楼宇通过为个别准则评分进行评价。获得的分数总和决定楼宇如何分类以进行认证。

自动化是能源认证的一部分

自EnEV 2014于2014年5月1日生效起,楼宇自动化(房间、楼宇、单个装置)已发展成为能源认证和分析程序的一部分,而该认证和分析程序则基于DIN V 18599“楼宇能效......,第11部分:楼宇自动化。”

大多数自动化系统均设置错误
欧盟委员会的一项调查显示,经认证的自动化系统对欧盟楼宇指令的实施具有重要影响:可造成楼宇约50%的能耗。造成这种情况的原因包括设置错误或自动化系统运行效率低下。在使用中,超过70%的楼宇自动化系统使用错误的控制器默认值。

楼宇认证中长期忽视节能潜力。
如今的楼宇认证(例如,LEED、DGNB)中未适当考虑通过楼宇自动化可实现节能并延长生命周期。“eu.bac”系统缩小了DGNB或绿色楼宇等评估系统中的差距,此类评估系统无法为楼宇自动化系统的综合评价提供基础。

“eu.bac”系统审计

自2013年初以来,eu.bac为BACS楼宇自动化系统提供了“eu.bac”系统审计,以实现楼宇自动化系统的节能和可持续运营。精心设计和管理的系统不仅能达到理想的舒适度,同时还能优化能源需求。该流程以现有标准(EN 15232、DIN V 18599)为基础,并由德累斯顿工业大学进行科学调查。计划者、投资者和业主使用系统审计以节省楼宇整个生命周期的能源和运营成本,并确保高效和可持续的楼宇运营。eu.bac认证保证用户楼宇中所使用的产品和系统符合欧洲能源效率标准 - 例如,EN 15232。

WAGO - eu.bac成员
加入欧洲楼宇自动化与控制协会(“eu.ba”)时,WAGO战略性地扩大了楼宇自动化业务的范围:该公司的项目销售楼宇自动化部门由七名经专门培训的“eu.bac”系统审核员组成。审计过程中,其提供公开透明的有关其技术状态的信息且充分告知操作员。eu.bac系统认证有助于节省能源和运营成本,并确保楼宇中安装的HVAC、照明和遮阳系统实现节能和可持续运行。

WAGO应用案例

客户应用:楼宇技术