快速施工
在20世纪90年代,麦当劳的业务迅速增长。比利时人得以享用麦当劳美味的烤汉堡和薯条。为了方便人们用餐,20世纪90年代新开的门店不少于45家。负责电力工作的现场协调员找到了一个可靠的合作伙伴,比利时尼诺弗的Luc De Jonge nv,实现了成功的业务扩张。总经理Luc De Jonge表示:”本质上,这并不是一项太过复杂的工作。我们谈论的是九十年代初期,当时甚至还没有数据电缆。那时候我们面临的挑战是施工时间,这到现在依然是一个难题。这才是真正的挑战。没有人比他们的施工速度更快,项目规划和时间安排在这一过程中至关重要。”这一点也得到了比利时麦当劳设备和技术服务经理Jan Snauwaert的证实。“从开始施工到分店开业,平均只有10到12周的时间。因此,所有相关的承包商必须像一台高速运转的机器一样协同工作。因此,在所有的项目中,稳定的合作关系对我们来说比推动供应商互相竞价更重要。我们有着长远的目标,需要放眼未来。
降低功率消耗
今天,麦当劳在比利时已经开设了88家分店,每日供餐量高达69,000份。这家餐饮连锁店不断致力于扩大业务,尽管今年受到了新冠疫情的冲击,仍新开了9家分店。在每一个施工项目中,公司都力求满足三项标准:质量、生产安全和能源管理。“早在2000年,我们就把提高能源效率作为重点目标,因为我们已经认识到应对气候变化的重要性,同时也希望降低急剧上升的能源成本。这意味着我们必须全面重新思考如何处理电力问题。过去我们只是打开设备,让它自己运行。但这会在启动时产生很高的用电峰值,导致花销很大。不过这样做的原因很明显,在当时,每家分店仍然会单独与能源供应商签订能源合同。首先,我们换用了一款德国系统,能够限制功率消耗。一旦超过限值,系统就会关闭非关键设备。这对控制能耗有好处,但在舒适性方面有所欠缺,我们当然并不希望这样。
确保舒适性的需求加速了自动化系统的升级。“一切都是为了减少运营商的负担。餐厅所使用的技术越来越复杂,而我们想让他们的工作更轻松。因此我们建议采用集中控制和管理。如果所有使用的技术都以统一的方式实施,效率会高得多。Luc De Jonge的团队对启动过程进行了自动化。该系统可使麦当劳餐厅内的所有设备依次自动启动。“通过这种方式,所有设备都会分阶段缓慢启动,具体过程取决于运营、规划和现场业务,”De Jonge解释道。一家新店在滑铁卢开业。Snauwaert说:“在受监控的环境下工作后,峰值功率从160 kW降低到了120 kW。
现在和过去的情况很难直接比较:厨房变得更大了,菜单也越来越多样化。还引入了LED照明和免费冷却系统等创新技术。但这一变革使我们的能效从20 %上升到30 %。” 当然,麦当劳保留了一个紧急开关,以防出现问题。“我们一直保留着所谓的‘哎呦不好了’开关,”Snauwaert眨了眨眼睛说道。“如果PLC出现故障,餐厅可以改为以原来的手动方式继续运行。这就像一个缓冲期,它保证了我们可以始终保持运营,并为服务技术人员留出了分析和解决问题的时间。这也为我们免去了紧急的服务需求,如晚间和周末等时段。”
通过一块触摸屏监控所有技术
世纪之初的观念基本没有变化。每一年讨论的焦点都是如何根据需求进行进一步的优化。然而,三年来我们来到了一个分岔路口。PLC技术到了需要更新换代的时期。那时,我们成为了麦当劳的合作伙伴。应用工程师John Troch说道:“选择万可的产品让我们有能力为麦当劳提供更多的集成选项。因为大多数软件都必须从头开始编写,所以当时正是与客户开展讨论的最佳时机:公司现在真正需要什么,想要实现哪些目标?“对于麦当劳来说,继续推行可持续发展措施非常重要。万可PLC能够控制HVAC设备、照明设备和厨房电器等。负责水质监控、雨水回收和运营的系统中现在还集成了水处理功能。“选择Modbus®协议后,我们能够让所有系统相互通信。我们将所有系统绑定在一起,并在每个分店的触摸屏上创建了可视化界面,从而可以直观地监控所有技术。触摸屏也是100%可擦拭和卫生的。“
实施:
Luc De Jonge nv(徽标:Luc De Jonge)
ATS nv(徽标:ATS nv)
技术:
适用产品概览
为机器和设备提供最优的性能和可用性:凭借其超高性能、低功耗、多接口、紧凑型设计和高可靠性等优点,万可简单易用的可编程逻辑控制器(PLC)是适于多种应用的经济高效的自动化解决方案。