主题

兼具控制功能:嵌入式Linux

珠联璧合:高性能WAGO硬件和面向未来的Linux®操作系统。基于开源软件包的基本映像可扩展性以及外部CODESYS库的集成特性等让WAGO“嵌入式Linux®”控制器深入人心。

优势:

  • Linux® SDK发行版,包含多种工具

  • 通过IEC库集成500多种I/O模块

  • 服务与支持
  • 更高投资回报
  • 出色的性价比
  • 严格的质量保证

面向未来的自动化

除了源于开源社区的可扩展性能外,带有开源操作系统的WAGO控制器拥有的由WAGO持续开发和维护的代码库也同样让人信服。凭借这一特性,WAGO控制器足以应对未来的任何挑战。当使用WAGO控制器创建复杂任务时,您可以选择符合IEC 61131标准的CODESYS编程或者直接在Linux®操作系统中编程。

OSADL的“黄金成员”

WAGO正在积极参与开发和提高业内Linux®的实时特性。作为开源自动化开发实验室(OSADL)的“黄金成员”,WAGO支持工业领域Linux®系统的进一步开发。登录OSADL获取更多相关信息。

带有Linux®的新型控制器家族

WAGO控制器是配备齐全、功能强大的Linux®设备。为此,WAGO提供具有多种工具和多个IEC库的综合软件开发套件(SDK),用于集成500多种I/O模块。此外,Linux®控制器的性价比使其成为炙手可热的产品。而嵌入式Linux®则基于具有实时补丁功能的RT-Preempt实时内核。

所有带有Linux®操作系统的控制器基础映像均可通过开源包进行单独扩展。因此,允许使用PHP和Python等多个运行环境。基于Linux®的控制器的另一大优势是集成用C代码编写且可快速扩展PLC功能的外部CODESYS库。此外,用户也可完全通过自身的C/C++程序创建运行环境,以便访问内部总线及MODBUS、CAN和PROFIBUS。

实时Linux的优势

实时Linux®是应用最为广泛的工业操作系统之一。例如,实时扩展可在实时区域中提供完全优先级控制的进程,或借助CFS调度程序(完全公平调度)提供用户区域中使用进程的可能性。

WAGO Linux®(SDK)受益于开源理念:该软件工具作为Linux®社区持续开发的开源解决方案,可应对几乎任何任务的挑战。与其他操作系统相比,安全性是其另一大优势。除严格划分访问权限、综合用户和组权限管理之外,社区还可快速消除安全漏洞。凭借开源理念,Linux®系统兼具成熟性和高度稳定性两大优势。

转至开源许可条款

产品信息

I/O系统-应用无处不在

无论是无论是在控制柜内部还是外部,WAGO I/O系统即使在恶劣环境下也可轻松助您实现自动化。

buehne_io-system_2000x1500.jpg