30天免费试用
感谢您选择e!COCKPIT。可在此注册工程软件,免费试用30天。
WAGOe!COCKPIT自动化软件可提高机器和系统的启动速度,同时缩短自动化项目的开发时间。通过不断节约成本,确保项目的长期生命力,这取决于用户是否能够快速适应新软件,从而提供高复用性。e!COCKPIT集成式开发环境支持从硬件配置、编程、仿真、可视化直至调试阶段的所有自动化任务——只需一个软件安装包即可实现。
优势:
e!COCKPIT
e!COCKPIT
集成式开发环境提供包括配置、编程、分析以及诊断在内的所有功能。
编程语言
编程语言
可采用所有IEC 61131语言进行编程。
Codesys
Codesys
Codesys 3.5属于e!COCKPIT软件。
分析/诊断
分析/诊断
集成从调试到模拟的所有功能。
库文件
库文件
通过免费的万可库文件扩展功能范围
可视化界面
可视化界面
凭借WYSIWYG编辑器实现可视化。
感谢您选择e!COCKPIT。可在此注册工程软件,免费试用30天。
集成在e!COCKPIT中的配置器提供如下现代化的操作工具和工作区:
图形化网络拓扑:网络设备之间复杂的相关性及其当前状态都可以轻松访问。
拖&放:简化设备交互。
复制&粘贴:可快速复制单个设备或者整个网络分支。整批处理:可同时为多个设备设置参数值。
e!COCKPIT为软件开发提供多种选项:IEC 61131-3 PLC编程语言,例如结构式文本(ST)、梯形图(LD)、功能图(FBD)、指令表(IL)、顺序功能流程图(SFC)和连续功能图(CFC)。所有编程语言均可相互结合。创建好的程序可轻松通过仿真功能在电脑上进行调试。包括新的范例,例如面向对象的程序设计。
为设备操作和监控提供先进的用户界面已成为大势所趋。如今,基于HMI的可视化设计已成为影响整个自动化系统生产线采购的关键因素。e!COCKPIT软件具备的拖拽功能简化了现代化用户界面的设计。集成式可视化编辑器允许直接访问IEC程序变量;HMI和PLC程序可在工程电脑上进行模拟;使用Unicode字符集保证语言独立性。同时支持HTML5和CSS等现行标准。
论是研发期间还是设备调试期间,了解自动化网络的当前状态对快速检测和排除故障而言都是十分必要的。为此,e!COCKPIT可提供全面的诊断功能,通过单独视图始终显示控制器的状态信息,例如以图形或表格的形式。此外,为保证项目进度,该工程软件还能够直接清晰地传输故障信息。结构化的布线测试功能可以系统化的识别接线错误。
了解更多
相关主题和产品