可靠地管理电厂系统
平衡电力在电网中出现严重不平衡而需要补充时不可或缺——因此成功营销平衡电力成为一大挑战。从而对馈入的平衡电力提出较高要求,即必须在极短时间内实现可靠输入。市政公用事业协会Trianel选择了万可,以其自动化解决方案运营虚拟电厂:整个通信系统都在PFC200 远动PLC上运行。
能源转型正在加速:在逐步停用核电后,现在联邦政府正在准备逐步淘汰燃煤发电。首批褐煤发电厂将于2022年前关闭。由此造成的缺口将很快由太阳能电场和风力涡轮机等可再生能源填补——预计到2050年他们在供电中所占比例将会从目前的30%上升至80%。但是对于能源系统而言,这种向经济型电力转型绝非易事。由于太阳能和风能会随天气变化产生波动,因此必须通过智能负载管理来平衡电网,从而使其稳定在50 Hz频率。为此目的,大型输电网络运营商使用从注册供应商处获得的所谓平衡电力或备用电力。如果供电网络中电流不足,他们会提供备用能源;而在电流过量时,他们会撤回电流。这种负载管理成功通过虚拟电厂实现,可在瞬间精准增加或减少电流输出。
远动技术的优势:
- 万可灵活的PFC200远动PLC在最小的空间内提供更高的计算能力
- 安全、经济地访问遥远的工厂,例如用于监控配电网
- 易于使用的远程控制界面可提供高度的网络安全性