icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

标准和规范

危险场所中对电气设备的要求分为多个类别:必须符合国家和国际决定、指南和标准,以实现最高安全等级。下面我们介绍最重要的规范和标准,例如,ATEX指令。


进入欧盟市场的所有设备必须满足ATEX要求。ATEX是法语词汇“ATmosphère EXplosive”的缩写。

WAGO防爆保护

防爆原理

防爆知识一览。

ATEX——全球认可的欧洲标准

ATEX指令适用于危险场所应用的所有产品,是所有欧盟成员国的强制性标准。它包括ATEX产品指令94/9/EC(ATEX 95)和ATEX操作指令1999/92/EG(ATEX 137)。ATEX指令由欧盟委员会企业与工业总署、欧盟成员国、欧洲工业、CEN和CENELEC以及公告机构(例如BAM、PTB和TÜV)联合制定。

此产品指南适用于制造商,指令中规定了应用于爆炸危险环境中产品投放市场时的放置。该指南的目标是为爆炸危险环境中作业人员或附近人员提供保护。制造商必须严格遵守基本的健康和安全要求,并凭借EC一致性声明和CE标志证明其通过合格评定程序。相比之下,操作指南1999/92/EC关注的重点在于可能受到潜在爆炸环境威胁的人员。本指南包含操作人员或雇主必须实现的重要安全要求和防护措施。

IECEx – 全球通用标准

IECEx是一个对用在易爆区域的资源进行认证的国际认证程序。IECEx认证体系的目标在于协调国家和国际Ex标准。因此,易爆环境用资源的全球贸易得到简化,不需要放弃ATEX指南的高安全水平。经IECEx认证的资源使用国际统一标准、检查和测试符号。随着全球化的不断推进,IECEx认证变得越来越广泛。

NEC/CEC

在北美,针对电气设备和系统的防爆保护领域研发了许多技术和系统,这些技术和系统明显偏离IEC技术。NEC适用于美国;CEC适用于加拿大。此外,易爆场所分类、资源建设和电气系统的安装也存在区别。对于危险场所使用的电气设备和系统,美国适用《美国国家电气规程》(NEC),而加拿大适用《加拿大电气规程》(CEC)。这些规程具有适用所有区域的电气系统的安装规范的特点,而且参考了其他机构有关合适操作设备的安装和施工规定的一系列标准。

NEC 505规定的分区概念的安装方法基本上与分类体系相对应。各种标准和决定适用于北美地区的防爆保护电气系统及资源的施工和测试。在美国,主要标准包括保险商实验室(UL)、美国工厂保险联盟(FM)和国际计量与控制学会(ISA)的标准。相比之下,在加拿大,主要标准则是加拿大标准协会(CSA)的标准。在北美,易爆区域被归入“危险场所”一词,其描述分别见美国的《美国国家电气规程》(NEC)的第500和505节和加拿大的《加拿大电气规程》(CEC)的第18节和附录J。

存在易燃气体、蒸汽或雾气爆炸危险的区域归为I类,存在粉尘爆炸危险的区域归为II类,存在线头和绒毛爆炸危险的区域归为III类。这些材料的发生频率和持续时间将危险场所定义为1分类或2分类。在美国,自1996年起,除了将现有系统归为I类外,常见区域划分方法得到普遍接受。这些变化符合NEC的第505条款的要求。在加拿大,1988年的CEC版本介绍了I类的IEC区域划分概念;所有新系统必须根据此概念进行划分。

UL

美国安全检测实验室一个根据适用的美国产品安全标准测试产品安全的独立机构。UL认证标志与IEC认证不同,后者只确定设备的最低要求。美国安全检测实验室测试依据的是其自身更严格的安全要求,例如,根据标准的不同,这些测试还包括产品制造过程。鉴于此,UL认证在世界范围内拥有较高的接受度。不仅在欧洲如此,例如,UL标志也可以提供更多出口美国、加拿大和亚洲的机会。

1999/92EG、BetrSichV和ProdSV

通用

ATEX指令1999/92/EC是成员国必须作为国家法律实施的最低要求。成员国也可以采用更严格的要求。在德国,这些指令以两个规范的形式颁布,即《防爆保护规定》(ExVO)和《工业安全规定》(BetrSichV)。

德国

防爆保护操作指南属于《工业安全规定》,于2003年1月1日起生效。本规定针对的是危险场所中设备的装配、安装和操作。只能使用符合ATEX产品指令94/9/EC的设备。

符合标准、适用于危险区域的设备和防护系统的营销要根据《防爆保护规定》(ExVO)的要求进行监管。

了解更多

爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。

WAGO防爆产品

WAGO应用案例

防爆应用

作为合作伙伴和创新领先企业,WAGO将许多有趣的项目带到现实中来。了解我们在过程技术领域推崇的创新、高效解决方案。

联系万可

其他服务:

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。

推荐阅读

WAGO在其他行业的应用

WAGO的自动化和电气连接技术并不仅仅应用在过程工程领域。了解WAGO在其他行业的应用。

正在应用到未来船舶行业

现代推进技术、网络子系统 - 自动化和数字化已然成为船舶行业标配。

一个正在转型期的产业

现代自动化和数字化技术造就了通信式智能网络。
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg