云端连接方案确保测量数据能够可靠地传输到云端。

">
[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
客户应用 2021年6月28日

安全云连接

林德公司开发了一种空气分离系统,可以根据电力市场的情况极其灵活地运行。为了防止这种创新的操作方法造成系统负荷增加或效率损失,林德公司开发了一个复杂的云监控系统。万可凭借其云端连接方案确保测量数据能够可靠地传输到云端。

林德公司设计的空气分离设备的工作原理几乎就像Rumpelstiltskin把稻草纺成金子一样。这些系统从空气中生产出有价值的化学元素,如医疗行业所需的氧气、食品行业所需的氮气和电气行业所需的氩气。然而,这个系统并没有什么神奇之处。相反,体育馆大小的系统及其特有的塔楼是经过非凡的工程开发而打造的。这些系统的基本气体分离方法是由公司的创始人Carl von Linde在19世纪开发的,因此被称为 "林德工艺",以纪念这位创始人。

优势:

  • 采用万可技术的空气分离设备具有高度的操作灵活性。

  • 通过云连接将采集的数据传输到云端

  • PFC 200控制器作为IoT网关——提升可用性及性能

然而,将空气进行分解需要消耗大量的电力。"这个过程对全球能源转型来说是一个巨大的机会,因为此工业系统可以为风能和光伏发电融入能源系统做出实质性的贡献,"林德工程公司子公司工厂运营的IT主管Dr. Oliver Slaby解释说。这是通过将操作的灵活性与电力供应保持一致而实现的。如果有大量的风能和太阳能,那么这些系统就会以最高的输出水平运行;如果可再生能源较少,那么它们就可以节流运行,甚至是空转。

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_4_2000x1125.jpg

云连接成就安全网络

这种可灵活调节的运行对系统技术的要求明显高于恒定输出的传统运行方式。因此,林德工程公司开发了一种新的技术,称为FLEXASU®,使他们能够高度灵活地操作空气分离系统。一个复杂的监测和分析系统可以防止因负载变化降低系统的性能和寿命。该系统的一个核心组成部分是作为IoT网关的万可PFC200控制器,它可采集数据并通过云连接将其发送到云端。

MM-14777_Referenz_Linde_Controller_2000x1125.jpg

提升可用性与性能

如需了解空气分离系统能够为能源转型提供什么,可以到丹麦东南部的Vejle镇参观,林德工程公司在那里安装了一个FLEXASU®试点系统。它与传统系统有着几个方面的区别:作为所有空气分离系统的核心的板式热交换器配备了许多传感器。"板式热交换器用于冷却进气。同时,它们在排放过程中对系统中产生的产品进行加热,"林德工程公司的概念设计工程师Paul Heinz解释说。系统中频繁的启动和关闭顺序会造成热应力,在某些情况下会导致热交换器的应变。"在最坏的情况下,可能会出现小规模的泄漏。Heinz说:"这样一来,必须要中止生产来进行维修,而这样的成本是非常高昂的。

因此,林德工程公司的专家利用传感器监测换热端子的受热情况。根据每分钟采集的数据,工程师们可以使用模拟方法来预测其寿命。如果发现某个部件即将达到负荷极限,员工就会及时更换或改变运行方式,以避免部件受到压力影响。

Heinz解释说:"通过预测性维护提高了系统的可用性。“ 此外,通过传感器数据还可了解如何提高系统性能,例如,显示不见中的哪些局部温度便宜最佳温度水平。可根据这些信息调整流程,以降低系统的能源消耗。这使得监测专家成为系统运行顾问。这项服务不仅为公司内部的经营者带来优势,也为购买林德空气分离系统的外部公司带来优势。

MM-14777_Referenz_Linde_Laptop_2000x1125.jpg
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBBV1I2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000AWR6","quote":"在最坏的情况下,可能会出现小规模的泄漏。这样一来,必须要中止生产来进行维修,而这样做的成本是非常高昂的。","modifiedtime":"2025-06-30T00:04:12+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1751241852809,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Paul Heinz | 概念设计工程师| 林德工程管理部</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQThUVyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_heinz","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-06-28T06:10:25+0000","actions":[],"parents":[]}

客户应用视频

确保从沙漠到苔原的可靠性

PFC200 控制器

在美国软件公司提供的云服务Microsoft Azure中对数据进行整合以及分析、模拟和预测。在美国软件公司提供的云服务Microsoft Azure中对数据进行整合以及分析、模拟和预测。如何将数据传输至云端?林德公司的关键步骤采用万可技术。凭借其云连接功能,PFC200中的IoT网关可对数据进行加密并安全传输到Microsoft Azure。

林德公司的专家表示,选择万可技术有多种原因。据Paul Heinz介绍,可靠性便是他们应用的要求之一。"我们的系统经常需要在极端气候条件环境中运行。他解释说:"万可产品在沙漠和苔原地带同样适用,这一点给我们留下了深刻的印象。应用位置越偏僻,数据记录和传输的远程操作就越重要。“借助万可技术,一切都不在话下。即使是通过远程进行配置,”Dr. Oliver Slaby说道。安装非常简便,无需专业技能。在非常偏远的地区,手机基础设施往往并不稳定。万可控制器中的IoT网关提供的数据缓冲功能可为系统操作人员带来优势:如果连接暂时中断,可从缓冲中采集数据并传输,从而不会丢失测量值。

{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBBV1JLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000AWRK","quote":"我们的系统经常需要在极端气候条件中运行。万可产品在沙漠和苔原地带同样适用,这一点给我们留下了深刻的印象。","modifiedtime":"2025-06-30T00:04:13+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-14777_Referenz_Linde_Protagonist2_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjczMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk9DOHhNakU1TURFeU1EWTNNek14TUM4eU1EQXdYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBNbDh5TURBd2VESXdNREF8YmU5NmE3NzYwZTBiYzQ1MzE4ODM5ZDNlMjUzM2JiY2M2YTFmMmNiYmU0NmM5NTNiNDZkNmU2YjFhZTMxMmNmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoak5DOHhNakU1TURFeU1USTJNekV6TkM4eE5qQXdYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBNbDh5TURBd2VESXdNREF8ODViZGRlYjYxYmI2M2ZmOTFjYWZlNzdiMzZjNmRjODM5OGQ4Y2I4MmZjMWEwN2NlMDJmZDAzZjRjYmQwYjg4MA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMlpTOHhNakU1TURFeU1EZ3dORE00TWk4eE1qZ3dYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBNbDh5TURBd2VESXdNREF8ZDUwNmQ4MmEzMjI4ZTdhZjNmNzZmNGE5ZGUwMWFlNWUzODM5YWEwOThmNDkzOTJlZGVmYjhiMjE0NGZlOWVjYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcyWmk4eE1qRTVNREV5TURnMk9Ua3hPQzh4TURJMFgwMU5MVEUwTnpjM1gxSmxabVZ5Wlc1NlgweHBibVJsWDFCeWIzUmhaMjl1YVhOME1sOHlNREF3ZURJd01EQXxmMjBhYTdiOWU2MmQwNzI0MzM3OWZkZTQ2ODdiYWUyZjNiNWZmZTJmYzczYTQyNDg3NWYyYTJmYjExMDMxYTdl","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmczTWk4eE1qRTVNREV5TURrek5UUTFOQzgzTmpoZlRVMHRNVFEzTnpkZlVtVm1aWEpsYm5wZlRHbHVaR1ZmVUhKdmRHRm5iMjVwYzNReVh6SXdNREI0TWpBd01BfGQxNjg5N2RkNGY0MWRiYTE3YTY2MDU1MTc3ZmI3ZDNkNTI3YzVjOThhNTIwNTA4MWY5NDE3MGExMTBjN2I4ZDA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhpWkM4eE1qRTVNREV5TVRBd01EazVNQzgwT0RCZlRVMHRNVFEzTnpkZlVtVm1aWEpsYm5wZlRHbHVaR1ZmVUhKdmRHRm5iMjVwYzNReVh6SXdNREI0TWpBd01BfGU3NzI2ZWI3MTBjMDEyM2VkOTYzNjg3YzUwZGRjMDY3YjA0MjVkNDNlNTZiMTg2ZDk0YTdkYTk5YTA4YTlkZjA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyaGpNUzh4TWpFNU1ERXlNVEU1TnpVNU9DOHlNREJmVFUwdE1UUTNOemRmVW1WbVpYSmxibnBmVEdsdVpHVmZVSEp2ZEdGbmIyNXBjM1F5WHpJd01EQjRNakF3TUF8NTI1OTgzNTBjNGY4MjdjZjYzYzQ1NGMyNGExMTRmZGJmMzAwZDNiNTExMzk0MmYwZTc1ZWNlZTBhZTNmMDQ5Yw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1751241853356,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Paul Heinz | 概念设计工程师| 林德工程管理部</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQThUVyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_heinz","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-06-28T06:10:24+0000","actions":[],"parents":[]}

灵活性与认证

Slaby还提到,万可ATEX认证也是其优势之一。"林德工程公司提供的许多用于处理易燃或易爆介质的系统。从而需要有经过认证的控制器控制爆炸性区域应用,"他解释说。最后,Slaby强调林德工程公司在其他领域的产品已经有许多成功的经验。林德公司也在其他应用领域采用万可产品。除了技术上的优势外,万可在实施过程中的灵活性和技术服务也给客户留下了深刻印象。“在我们的试验系统开发中,我们需要快速且灵活的支持服务。万可公司的专家们完成一项非常了不起的任务:他们在短短两周内就成功完成了他们的工作,“Slaby介绍道。

林德工程公司现在希望将其灵活负载空气分离系统概念转化为新的产品系列。这将使该公司成为能源转型的风向标——成为整个过程工业的标杆。当应用于其他技术领域时,公司负载管理的潜力是巨大的。万可将继续作为一个可靠的合作伙伴站为其提供服务。

作者:Ralph Diermann
联系WAGO:
Dirk Volkening | 软件产品经理
Carsten Wendt | 软件产品经理

{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBBV1JOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000AWRN","quote":"在我们的试验系统开发中,我们需要快速且灵活的支持服务。万可公司的专家们完成一项非常了不起的任务。","modifiedtime":"2025-06-30T00:04:13+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-14777_Referenz_Linde_Protagonist_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTUwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJoak9DOHhNakU1TURFeU1UTTVOREl3Tmk4eU1EQXdYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBYekl3TURCNE1qQXdNQXw5YjE0YmFjZThlZWM1M2Q5YjEwZTdiOGY3NDY2YTQxY2I2MDllMTJjZWY3MzdlZmQ5NTExODcxODVlMGQ0MmU2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoa1l5OHhNakU1TURFeU1UazROREF6TUM4eE5qQXdYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBYekl3TURCNE1qQXdNQXw1NGEzM2ExOWFjOGEwYjQ5OWQ3ZjRjMThjNjdhMGU3ZjU1MDAwNzNkNTdkMjJmMWQxMmRjOGFkNTBiM2I0ODM0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoalpTOHhNakU1TURFeU1UVXlOVEkzT0M4eE1qZ3dYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBYekl3TURCNE1qQXdNQXwzZjVlZDI5ZGE0YjkxMDc0OTRmNzdlN2RjNzQwZTQ3NTUyNDI1ZmQ4YWIyZWQyYTZjYWE1Y2JiMDVkNzk5NWY5","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTExMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJoalppOHhNakU1TURFeU1UVTVNRGd4TkM4eE1ESTBYMDFOTFRFME56YzNYMUpsWm1WeVpXNTZYMHhwYm1SbFgxQnliM1JoWjI5dWFYTjBYekl3TURCNE1qQXdNQXw1YWYwMjQ0ZjdiOTFkOGM0MTJlYmI1MTBlMDU5MmE3ODY5ZWY2MTYwZDM5MjA2MGJhMjFmNWI5OTViMzNkOGI1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhrTWk4eE1qRTVNREV5TVRZMU5qTTFNQzgzTmpoZlRVMHRNVFEzTnpkZlVtVm1aWEpsYm5wZlRHbHVaR1ZmVUhKdmRHRm5iMjVwYzNSZk1qQXdNSGd5TURBd3wzZjhjYTEzNTZiNTZlNTM4MjVhY2EyMmU4NGM1MjljMWZlYjc5ZWEwM2FiMTAzOGIyNWQ5MjIyNWE2NmY5MDA1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrTlM4eE1qRTVNREV5TVRjeU1UZzROaTgwT0RCZlRVMHRNVFEzTnpkZlVtVm1aWEpsYm5wZlRHbHVaR1ZmVUhKdmRHRm5iMjVwYzNSZk1qQXdNSGd5TURBd3xiMmNlYjU3N2UyNDM1NmJkOWFmODEyZDBkODY3ZDk2MjAyYjk1Nzk2YzhjZTQzYjU1ZTVlYjQzMTUyMTc0YzQ0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-14777-Referenz-Linde-Protagonist-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGtZaTh4TWpFNU1ERXlNVGt4T0RRNU5DOHlNREJmVFUwdE1UUTNOemRmVW1WbVpYSmxibnBmVEdsdVpHVmZVSEp2ZEdGbmIyNXBjM1JmTWpBd01IZ3lNREF3fDRiOWExNTJiNWI1OThmOGIxOTIwNWRlZTA2NmZlZDFhNWI2NWJkYzJhMWExZDIyNjVhNDdlNzBlOTE4MjI0YWM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1751241853713,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dr. Oliver Slaby | 工厂IT运营负责人| 林德工程</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQThUVyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_slaby","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-06-28T06:10:24+0000","actions":[],"parents":[]}

推荐阅读

该客户应用的其他文章

云连接成就安全网络

一切都与数据有关:过去,来自现场的技术数据充其量只能达到控制等级,但现在情况已经改变了。得益于现代化信息技术,生产过程中最重要的信息已不再局限于传统的自动化金字塔,现在可以随时随地使用。

WAGO Cloud

借助WAGO Cloud,用户可收集来自一个中心位置的各种机器和系统的数据并对其进行分析。此外还可轻松管理和监视所有万可控制器及其数据和应用。操作简单易懂,WAGO云专为不具有IT经验的人士而设计。

PFC200 控制器

凭借e!COCKPIT (CODESYS V3)和Linux®,PFC200控制器可简化项目的设计、控制和可视化。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

其他服务: