MM-11609--campaign-area-website.jpg

SIEGERMOMENTE

AUF DER BAUSTELLE

Du bist Elektroinstallateur und denkst, dein Alltag kann nicht noch spannender werden? Falsch gedacht – denn mit WAGO kannst Du jeden Tag Siegermomente auf der Baustelle erleben. Überzeuge Dich selbst!

Der WAGO Videobeweis

Siegermomente auf der Baustelle

Baustellen sind wie Fußballfelder – für echte Erfolgsmomente braucht man einfach Profis auf dem Platz, die mit Widerständen umgehen können und immer klar wissen, was Phase ist. Dafür verlangt Dein Job als Elektroinstallateur Tag für Tag Höchstleistungen von Dir. Aber Du nimmst es sportlich. Wir von WAGO unterstützen Dich dabei – mit Topequipment, damit Du Dein Team im entscheidenden Moment zum Erfolg führen kannst.

Interviews und Artikel

Das sagen die Profis.

„Wir hatten keine Ahnung, dass ,Buschi‘ da sitzen würde!“

Für uns hat er seine Arbeit filmen – und ziemlich fachfremd – kommentieren lassen. Für uns hat er sich mehrfach jubelnd vorm Fotografen auf die Knie geschmissen. Und genau das macht ihn zum Gesicht der WAGO Siegermomente auf der Baustelle. Wir stellen vor: Das ist Benny! Für Euch haben wir den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik mal gefragt, wie er den Videodreh für Siegermomente auf der Baustelle erlebt hat, warum er überhaupt Elektriker geworden ist und was das eigentlich mit Fußball zu hat.

„Ich hatte Sorge, dass Buschi mich in Grund und Boden quatscht!“

Fürs TV-Format „Zuhause im Glück“ hat Michael Bogorell zig Familien und Zuschauer elektrisiert. Jetzt kommentiert er selbst die Arbeit von Kollegen vor der Kamera – für die WAGO Siegermomente auf der Baustelle. Uns hat der erfahrene Elektroinstallateur erzählt, wie er als „Schweinchen schlau“ an Frank Buschmanns Seite den Videodreh erlebt hat, wie er von Schraube zu Klemme kam und welchen Zusammenhang er zwischen Fußball und Elektroinstallation sieht.

„Mit einem Elektriker an Deiner Seite gewinnst Du halt immer!“

Kommentieren? Das kann er – und nicht nur Fußball! Die Rede ist von Frank Buschmann – auch bekannt als Buschi. Für die WAGO Siegermomente auf der Baustelle hat der Sportkommentator mit der unverwechselbaren Stimme, Sprache und Emotion den Alltag von Elektroinstallateuren in ein Jahrhundertspiel verwandelt. Welchen Siegermoment er beim Dreh selbst erlebt hat, wie überrascht er vom Feedback seiner Fans ist und ob er eigentlich auch selbst handwerklich begabt ist? Wir haben bei ihm mal nachgefragt.

MM-14220_landingpage update_Buschi_2000_1125.jpg

Ganz großer Sport – einfach, schnell und sicher mit WAGO

Fachkräftemangel, strenger werdende Normvorgaben, Zeitdruck: Die Arbeit von Elektroinstallateuren wird salopp gesagt zu einer zunehmend sportlichen Nummer. Seit jeher unterstützen wir Elektroinstallateure, ihre Arbeit noch einfacher, schneller und sicherer umzusetzen. Aber auch wenn es so scheint, als habe WAGO schon immer einen Draht zu Elektrikern, so ist das doch nur die halbe Wahrheit. Dafür werfen wir einen Blick zurück, aber auch nach vorn.

Siegermomente feiern

Es gibt Situationen und Nachrichten, da braucht es mehr als nur Worte. Also sag’s mit animierten Bildern – per Chatapps wie WhatsApp oder auf Social Media. Einfach bei Eurer Suche nach dem passenden GIF #wago #siegermomente #baustelle #elektriker oder #elektroinstallation eingeben.

Übrigens: Unseren ganzen Kader an Motiven stellen wir Euch auch in unseren GIF-Galerien auf GIPHY und tenor vor – und wir werden ihn noch erweitern. Klickt Euch rein!

zu GIPHY zu tenor

  • Was für ein Erfolgsmoment!

    Dieses Video teilen

    Link teilen

  • Der Letzte macht das Licht an!

    Dieses Video teilen

    Link teilen

  • Der Moment, wenn das Licht angeht!

    Dieses Video teilen

    Link teilen

  • Das ist Zufriedenheit!

    Dieses Video teilen

    Link teilen

  • Da ist das Ding!

    Dieses Video teilen

    Link teilen

Liga-News fĂŒr Elektroinstallateure

WAGO NEWS fĂŒrs Elektrohandwerk

Interessantes, Wissenswertes und Unterhaltsames – das entdecken speziell Elektroinstallateure in unserer WAGO NEWS. Kurz und kompakt erfahren Sie darin mehr zu aktuellen Markt-, Produkt- und Trendthemen. Außerdem erhalten Sie Praxistipps und anwenderorientierte Informationen zu Normen und Richtlinien.

PACK DIR DEINE TRAININGSTASCHE

Installationen im Gebäude schnell und einfach – mit Produkten und Lösungen von WAGO bist Du bestens ausgerüstet.

WAGO Gelbox für Verbindungsklemmen

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125.jpg

WAGO Verbindungsdose für die Serie 221

WAGO Querbrücker der Serie 221

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Newsletteranmeldung

Folge uns – bis ins Finale!

Melde Dich jetzt für unseren Newsletter an!

Social Media

Oder folge uns auf: