Ihr Zugang zu WAGO Deutschland

Sie sind noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!
topjob-s_mitmachen_2000x1125.jpg topjob-s_mitmachen_2000x1125.jpg

Jetzt bewerben: Wir geben euch eine Bühne!

Die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel gehören zu den Weltneuheiten aus dem Bereich der Verbindungstechnik – und ihr habt jetzt die Chance, mit einer passenden Anwendung zu zeigen, was euer Unternehmen drauf hat. Zeigt uns, wo ihr die Reihenklemmen
TOPJOB® S mit Hebel einsetzt. Dafür springt eine Belohnung für euch raus!

Wir machen mit!

Film ab!

Ihr habt es in der Hand!

Setzt euch und eure Anwendung mit den Reihenklemmen TOPJOB® S in Szene!

Die neuen WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel revolutionieren die Anschlusstechnik. Denn damit können nun auch im Schaltschrank Leiter ohne die Zuhilfenahme von Werkzeugen einfach mit der Hand angeschlossen und wieder gelöst werden. Klingt theoretisch gut – und sieht in der Praxis noch besser aus!

Es ist alles möglich: von der Idee bis zur fertigen Lösung. Beschreibt einfach eure Anwendung und wir setzen uns mit euch in Kontakt. Die besten vorgestellten Projekte werden in einem Film professionell dargestellt.

Cases

Weltmeister im Spargelschälen – mit den Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

Nicht nur ist HEPRO Weltmarktführer im Bereich der Messerschältechnik für längliches Gemüse, sondern hat die Benutzerfreundlichkeit immer im Blick. Genau hier kommen die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel zum Einsatz, die hier mit ihrer intuitiven Bedienung dazu beitragen, schneller, effizienter und bedienungsfreundlicher zu werden.

Perfektes Klima für Robotiktests – Werkzeuglos auf der Baustelle

Die Hörburger AG baut Schaltschränke für Klimasysteme von KUKA, mit denen Roboter unter spezifischen Bedingungen getestet werden. Michale Skrake, Fertigungsleiter des Waltenhofener Schaltschrankbauers, setzt auf die WAGO Reihenklemmen TOPJOB S mit Hebel, weil sie sowohl beim Aufbau als auch bei der Montage vor Ort enorme Vorteile bieten.

Schneller Wechsel von Anlagen im Technikum – Schüttgut-Handling trifft Hebel

Sebastian Wiesenbart, Leiter Automatisierungstechnik bei Hecht, mag keinen Stillstand. Im Technikum des Pfaffenhofener Anlagenbauers für Schüttgut-Handling nutzt er deshalb die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel, um beim häufig wechselnden Anschluss von Anlagen schneller zu sein. Wie ihn das innovativen WAGO-Produkt zudem an der Schnittstelle zu seinen Kunden unterstützt, erklärt er im Video.

Druckluft neu gedacht – wie die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel dabei helfen

Michael Portwich und sein Geschäftspartner Jens Tiede haben eine Vision. Sie haben sie altAIRnative getauft und sie mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel umgesetzt. Weshalb das gut für den Planeten und gut für die Kunden von altAIRnative ist, zeigt dieses Video.

Prozessoptimierung in Entwicklung und Anschluss – mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

Das Team von SPIE Buchmann in Losheim (Saarland) hat die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel in der Praxis getestet – und ihre Vorteile für Geschwindigkeit und Qualität für sich entdeckt. Im Video berichten die Kollegen von ihren Erfahrungen.

Teilnahme

So seid ihr mit dabei

Seid einer der Ersten und stellt uns spannende, außergewöhnliche, aber auch alltagstaugliche Projekte vor, in denen die WAGO Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel zum Einsatz kommen kann. Beschreibt kurz eure Anwendung im unten stehenden Formular – was wir von euch brauchen:

  • Informationen über das Projekt, die Herausforderung und die Lösung
  • Kurzportrait über euch/das Unternehmen

Eine interne WAGO-Jury sichtet und bewertet alle Einsendungen. Wenn ihr uns überzeugt habt, nehmen wir mit euch Kontakt auf. Zu einem vereinbarten Termin besuchen wir euch persönlich in eurem Werk. Dabei wird uns ein Filmteam begleiten, welches das Projekt dokumentiert und in Bildern festhält – für euch ist die ganze Aktion selbstverständlich kostenfrei – für viele andere soll sie inspirierend sein!

Und was habt ihr davon?

  • Euer Unternehmen profitiert von unserer kanalübergreifenden Markt- und Medienkommunikation (Die Referenz wird prominent in diversen On- und Offlinemedien beworben z. B. Website, Social-Media-Kanäle, Anzeigen, Pressetexten etc.).
  • Wir stellen euch nach einer Sperrfrist sowohl Film als auch die Print-Referenz kostenlos für unternehmenseigene Zwecke zur Verfügung.
  • Ihr erhaltet als einer der ersten Marktkunden unsere neuen WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel (inklusive Zubehör) für den beworbenen Anwendungsfall in einer individuell zusammengestellten L-BOXX gratis.
  • Auf euch wartet ein besonderes Dankeschön-Event bei euch vor Ort. Wie, was, warum? Lasst euch überraschen!

Mitmachen

Wir machen mit!

Ihr habt es in der Hand: Reicht jetzt eure Ideen ein!

Teilnahmebedingungen

Gut zu wissen: Die Teilnahmebedingungen der WAGO-TOPJOB®S-Mitmachaktion

Durchführung und Abwicklung

(1) Ein Team aus Mitgliedern der WAGO-TOPJOB®S-Mitmachaktion, das durch WAGO benannt wird, sichtet das eingereichte Material. Alle Einsendungen werden von WAGO nach internen Kriterien bewertet und die Gewinner ausgewählt. WAGO oder ein WAGO-Partner werden die Gewinner sowie weitere ausgewählte Teilnehmer daraufhin telefonisch oder per E-Mail kontaktieren, um nach Einwilligung der Gewinner/der Teilnehmer einen „Dankeschön-Besuch“ vor Ort abzuhalten.

(2) Die Aktion läuft ab dem 01.09.2018 und endet am 31.03.2019.

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Aktion eingereichten Texte, Bilder und Videos von der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG sowie deren verbundenen Unternehmen zu Werbezwecken verwendet werden können. Der Teilnehmer überträgt hierzu die notwendigen Nutzungsrechte auf die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Darüber hinaus ist der Teilnehmer damit einverstanden, durch WAGO im Rahmen von Werbezwecken öffentlich genannt zu werden.

(4) Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass das eingereichte Material die Rechte Dritter nicht verletzt.

Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Unternehmer i. S. d. § 14 BGB und Angestellte von Elektrofachbetrieben, die im Auftrag des Unternehmens an dem Wettbewerb teilnehmen.

Datenschutz

(1) Die durch den Teilnehmer angegebenen Daten werden nicht außerhalb der WAGO-TOPJOB®S-Mitmachaktion an Dritte weitergegeben.

(2) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er unter Verwendung der von ihm angegebenen Daten durch die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG zu Werbezwecken und zur Gewinnbekanntgabe kontaktiert wird.

(3) Die vorstehende Einwilligung ist frei widerruflich.

Ausschluss des Rechtsweges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Feedback