Referenz 17. Juli 2019
Zahlreiche Protokolle und eine simple Lösung für alles

Bei dem Unternehmen Patterson-UTI benötigten die Ingenieure verschiedene Systeme für ihre landbasierten Bohranlagen, um untereinander kommunizieren zu können und sie gleichzeitig voneinander getrennt zu halten. Das stellte sie vor eine große Herausforderung.

„Wir konnten diese beiden Systeme nicht einfach so integrieren, weil beide unterschiedliche Netzwerke nutzten“, erklärt Mahmoud Hadi, Control and Automation Manager bei Patterson-UTI. „Wir möchten den Zugang beschränken, aber trotzdem muss jedes System auf das andere zugreifen können.“ Die Lösung für Patterson-UTI war der Einsatz des PFC200 von WAGO als IIoT-Gateway. Bei der Datenerfassung von allen ihren Systemen fungiert der PFC200 als Aggregator, der den Zugangsberechtigten die benötigten Informationen bereitstellt und gleichzeitig die Systeme sicher abtrennt, die isoliert bleiben müssen.

„Es ist wirklich ein toller Erfolg für WAGO und Patterson-UTI“, sagt John Hagar, Regional Sales Manager bei WAGO. „Der PFC200 kann entweder mit dem Modbus® oder dem PROFIBUS kommunizieren, sodass man ihn in vorhandene Ölbohranlagen integrieren und die Daten ganz einfach – über OPC UA und MQTT – den Endkunden zugänglich machen kann. Für vorhandene Anlagen kann ein Nachrüstsatz verwendet werden und alle neuen Anlagen erhalten einen 750-8206.“

Ihre Vorteile mit WAGO:

  • Der PFC200 im Einsatz als IIoT-Gateway

  • Leichte Integration in vorhandene Ölbohranlagen und optimale Datenanbindung via OPC UA und MQTT

  • Der PFC200 erfasst die Daten aller Systeme und hält sie gleichzeitig sicher voneinander isoliert.

» Der größte Vorteil liegt in der Verfügbarkeit all dieser verschiedenen Protokolle. «

Mahmoud Hadi, Control and Automation Manager bei Patterson-UTI

Alle wichtigen Protokolle im Angebot

Was WAGO von den Datenaggregatoren der Mitbewerber unterscheidet, so Hadi, sind die vielen verfügbaren Funktionen des PFC200 und die direkte Unterstützung, die wir während der Entscheidungsfindungsphase erhalten haben. „Ich würde sagen, dass der größte Vorteil in der Verfügbarkeit all dieser verschiedenen Protokolle liegt ...“, führt Hadi weiter aus. „WAGO kann uns alle wichtigen Protokolle anbieten, und wir haben die freie Auswahl. Schließlich waren es aber der Preis und die erhaltene Unterstützung, warum wir uns tatsächlich für WAGO entschieden haben.“

Dass Patterson-UTI auf WAGOs umfangreiche Onlinebibliotheken zugreifen konnte, war ein weiterer Grund für die Auswahl des PFC200, sagt Wayne Steed, Control Engineer bei Patterson-UTI. „Es war für uns sehr wichtig, darauf vertrauen zu können, dass die Bibliotheken zu jedem einzelnen von uns genutzten Protokoll passen und wir unterschiedliche Logiken in das Gateway implementieren können“, erläutert er weiter.

„WAGO hat OPC UA- und MQTT-Funktionalitäten in seine SPS integriert, damit sie IIoT-tauglich sind“, erklärt Hagar. „Dadurch sind sie in der Lage, mit Amazon (AWS), IBM (Bluemix), Microsoft (Azure) oder anderen cloudbasierten Rechenzentrumslösungen zu kommunizieren.“ Für seine Datenprozesse verbindet sich Patterson-UTI mit AWS.

Über Patterson-UTI Energy:

  • Das Unternehmen Patterson-UTI, mit seinem Hauptsitz in Houston (Texas), ist ein führender Anbieter von breit gefächerten Energiedienstleistungen mit Schwerpunkt auf innovativen Lösungen, operativer Exzellenz und Tier-1-Performance.

  • Die Fachkompetenz von Patterson-UTI umfasst Auftragsbohrservices mit branchenführenden Super-spec-Anlagen sowie Services aus den Bereichen Druckpumplösungen, Richtbohrarbeiten und Vermietung, die Kunden bewährte Wege zum Erfolg bereitstellen.

  • Das Unternehmen verfügt über einen einsatzbereiten Fuhrpark aus landgestützten Bohranlagen mit 1,6 Millionen PS, wodurch es eine führende Position in den Bereichen Richtbohrservices und Bohrlocheinrichtungen einnimmt.

» Durch die Zusammenarbeit von WAGO mit Innovative IDM konnte eine spezialisierte Lösung bereitgestellt werden. «

Wayne Steed, Control Engineer bei Patterson-UTI

„Durch die Zusammenarbeit von WAGO mit Innovative IDM (Händler) konnte eine spezialisierte Lösung bereitgestellt werden“, sagt Steed. „WAGO hatte eine spezielle Teilenummer eingeführt, unter der alle Teile zusammengefasst waren, die wir zu jeder unserer Anlagen liefern lassen mussten. Der Einsatz dieser Teilenummer war ein großer Vorteil bei der Zusammenarbeit von Patterson, WAGO und Innovative IDM.“

Mit dem PFC200 von WAGO kann Patterson-UTI jetzt Daten von allen seinen Systemen erfassen und sie gleichzeitig sicher voneinander isoliert halten.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Weitere Artikel, passend zu dieser Referenz

Connectivity-Hero

Mit unseren Controllern und Feldbuskopplern sind Sie bei der Automatisierung völlig unabhängig, denn sie unterstützen alle gängigen Feldbus- und ETHERNET-Protokolle. Somit können Sie Ihre bestehenden Protokolle einsetzen, aber auch unkompliziert zu neuen Protokollen wechseln. In Verbindung mit unseren I/O-Systemen bleiben Sie gleichzeitig flexibel: Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten von der einfachen digitalen und analogen Signalerverarbeitung bis hin zur branchenspezifischen Kommunikation zur Verfügung.

Loesungen_Connectivity_Hero_2000x1125.jpg

Mit Cloud-Connectivity sicher vernetzt

It’s all about data: In der Vergangenheit gelangten die technischen Daten aus dem Feld allenfalls bis in die Steuerungs- und Leitebene – mittlerweile ist das anders. Dank moderner Informationstechnologie sind die wichtigen Informationen aus der Produktion nicht mehr nur auf die klassische Automatisierungspyramide beschränkt, sondern stehen immer und überall zur Verfügung. Einzig: Die technischen Voraussetzungen dafür müssen stimmen. Die PFC-Controller und Control Panels von WAGO sind mit Cloud-Connectivity ausgestattet und übermitteln Daten bis in die WAGO Cloud – oder an jeden anderen MQTT-Broker.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-16:00 Uhr

Mit DIMA zur smarten Produktion

Mit DIMA ist WAGO auf dem Weg zur smarten Produktion. Die herstellerunabhängige Lösung für die Automatisierung wandlungsfähiger Produktionsanlagen wurde sogar mit dem Innovation-Award ausgezeichnet.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_auf-dem-weg-zur-wandlungsfaehigen-produktion_meissen11282_2000x1125.jpg

Digitales Engineering: Entdecken Sie Smart Data

WAGO liefert Ihnen durchgängig alle Daten, Software-Tools und Schnittstellen, die Sie entlang ihrer Prozesse benötigen von der elektrischen und mechanischen Planung über die Bestellung und Fertigung von konfigurierten Produkten bis zu Einzelprodukten.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

Mit der Digitalisierung werden Ihre Maschinen-, Anlagen- und Gebäudedaten überall auf der Welt verfügbar. Um bei Webzugriffen und Datentransfers die Sicherheit und Integrität Ihrer Informationen zu gewährleisten, müssen diese geschützt werden.

Feedback