Wenn man den Eingangsbereich der SPIE Buchmann GmbH betritt, stehen an den Seiten Elektrobauteile aus längst vergangenen Zeiten. Heutzutage werden diese nicht mehr eingesetzt – sie haben vielmehr einen symbolischen Charakter. Eine Art Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, denn auch den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll in ihrer Ausbildung gezeigt werden, wie die Technik einmal vor 50, 60 oder auch 70 Jahren ausgesehen hat, betont Gerhard-Peter Adams.
Die Vergangenheit hat auch den Kundenstamm der SPIE Buchmann GmbH geprägt: Seit der Gründung 1954 ist er vielfältig gewachsen.: von Industrie über öffentliche Auftraggeber, von Mittelspannungstechnik über Großinstallationsprojekte, bis hin zu Schwachstromanlagen. Die SPIE Buchmann GmbH mit Standorten in Illingen, Losheim am See und Kaiserslautern, beschäftigt derzeit knapp 200 Mitarbeiter am Standort Illingen im Bereich Energietechnik, Großinstallationsprojekte bis hin zu Schwachstromanlagen, Brandmeldeanlagen und Videoüberwachungsanlagen.
So nostalgisch auch die Sammlung im Eingangsbereich anmutet – der stetige Blick in die Zukunft hat einen großen Stellenwert in dem Unternehmen. Mitarbeiter Maximal Scherf ist besonders offen für Neues und legt viel Wert auf Weiterbildung. Er hat als Monteur im Schaltanlagenbau begonnen und ist vor zwei Jahren in den Bereich Planung, Dimensionierung und Projektdurchführung aufgestiegen.
Zukunft und Fortschritt sind für den technischen Sachbearbeiter generell zwei wichtige Schlagworte:
„Elektrik ist momentan ein sich wandelndes Gewerk, das enorme Fortschritte in kurzer Zeit bringt und wo man sich auch in verschiedene Richtungen interessieren und weiterbilden kann. Ein Teil dieser Veränderung ist die WAGO Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel“, weiß Maximilian Scherf.
Wieso, weshalb, warum das so ist, wird dann auch schnell deutlich …