Interview 27. August 2018
„Wir konnten 90 Prozent der Vorarbeit am Boden ausführen“

Für die Verkabelung von Leuchten in Neubauten definieren Planungsbüros klare Anforderungen. Beleuchtungen mit steckbarer Installation zu verdrahten ist ein Beispiel dafür. Bei einer großen Menge von Leuchten, wie es im Zweckbau der Fall ist, soll der Endanwender in der Lage sein, defekte Leuchten einfach auszutauschen. Die steckbare Installation von WAGO hat dabei überzeugt. Sebastian Keilbach, Projektleiter bei der Firma Sauter, schildert seine Erfahrungen mit dem Steckverbindersystem WINSTA®.

Was für ein Projekt haben Sie zuletzt mit WINSTA® realisiert?

Es handelt sich um ein aktuelles Großprojekt in Graben Neudorf in Baden Württemberg. Unser Unternehmen ist dort bei einem Neubau primär für Energiemanagement-Lösungen verantwortlich. Zusätzlich unterstützen wir dabei, die Beleuchtung im Gebäude zu installieren.

War es für Sie das erste Projekt, das mit einem Steckverbindersystem umgesetzt wurde?

Ja – allerdings sind wir als WAGO Solution Provider ohnehin im engen Kontakt mit dem Unternehmen und dessen Produkten. Darüber hinaus bestand bei diesem Projekt die Anforderung, ein Lampensystem mit steckbarer Installation anzuwenden. Deswegen haben wir uns für WINSTA® entschieden.

An der Decke mussten wir letztlich nur noch stecken.

Sebastian Keilbach, Projektleiter bei Sauter

Welche Anwendungen genau waren das?

Wir haben in einer Industriehalle Leuchten-Steckverbindung an Weitspannrinnen auf acht Meter Deckenhöhe installiert. Bei dem Projekt wurden mehr als 600 Leuchten angeschlossen.

Was waren die ausschlaggebenden Gründe, die Elektroinstallation mit dem Steckverbindersystem WINSTA® durchzuführen?

Ein großer Vorteil war, dass wir 90 Prozent der Vorarbeit am Boden ausführen konnten, bevor die Komponenten an der Decke befestigt wurden. Dabei haben wir WINSTA®-Kabel in Weitspannrinnen verlegt. An der Decke mussten wir letztlich nur noch stecken. Die vorkonfektionierten Stecker haben nicht nur den Montageaufwand minimiert, sondern auch das Risiko von Fehlverdrahtung gesenkt. Dank der genau berechneten Kabellängen konnten Einspareffekte beim Material erzielt werden. Ein weiterer Vorteil: Durch die steckbare Verkabelung ist die Endmontage einfacher und schneller erledigt gewesen.

Die vorkonfektionierten Stecker haben nicht nur den Montageaufwand minimiert, sondern auch das Risiko von Fehlverdrahtung gesenkt.

Sebastian Keilbach, Projektleiter bei Sauter

Werden Sie in Zukunft bei ähnlichen Projekten wieder mit steckbarer Installation arbeiten?

Ja, da das System sehr gut einsetzbar ist, insbesondere dann, wenn sich die Installationen vorab gut planen lassen. Gerade in Zweckgebäuden gibt es wiederkehrende und sich wiederholende Anschlussarbeiten. Leitungslängen lassen sich in diesem Fall vorab einfach und klar bestimmen. Hier ist der Einsatz von konfektionierten Systemlösungen besonders sinnvoll, da wir dadurch Montagezeiten und Verkabelungsfehler reduzieren.

Herr Keilbach, vielen Dank für das Gespräch.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Installationssteckverbinder

WINSTA® hat sich in der Praxis bewährt: Das Steckverbindersystem von WAGO hat bereits in diversen Projekten die Installationszeiten verkürzt und dadurch die Kosten gesenkt.

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

WAGO in der Gebäudetechnik

Langjährige Erfahrung in der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, höchste Qualitätsansprüche und innovative Produkte und Lösungen machen uns zu Ihrem zuverlässigen Partner in der Gebäudetechnik.

Gebäudetechnik

Ganz gleich, ob Licht- und Raummanagement oder Lösungen für Heizung, Lüftung oder Klima: WAGO ist der innovative Partner mit Produkten, die Zeit, Kosten und Energie sparen.

BUILDING_2000x1500.jpg