Découvrez nos moments de réussite :

Projets dans la construction de machines et d'installations

IT & communication pour les grands événements (Allemagne)

Les festivals sont un test extrême pour toute infrastructure informatique : des milliers d'appareils, des conditions changeantes, une charge maximale. Pour garantir le bon déroulement du festival « Das Fest » à Karlsruhe, le Wi-Fi du festival assure des réseaux stables et est soutenu, entre autres, par la technologie WAGO : les alimentations, les interrupteurs de fin de course à thermocouple et les connexions sécurisées fonctionnent en arrière-plan pour garantir que l'équipe, les artistes et les invités soient connectés de manière fiable. Un moment de succès qui montre que les grandes expériences ont besoin d'une technologie forte - et de partenaires solides.

Drone IA pour la détection précoce des incendies de forêt (Allemagne)

Les forêts représentent une part importante de notre nature. Les incendies de forêt sont d'autant plus dévastateurs qu'ils se propagent de plus en plus souvent en Allemagne. C'est précisément là qu'intervient Evolonic : grâce à son système de drones, l'entreprise est en mesure de détecter rapidement les sources de fumée, les braises et les foyers d'incendie, et d'assister les équipes d'intervention sur place en leur fournissant des données en temps réel sur l'incendie. Ce projet est également rendu possible grâce à WAGO : la station de recharge mobile du drone utilise notamment des bornes de connexion et notre alimentation Pro 2.

Véhicules électriques pour la compétition « Formula Student » (Chine)

L'équipe DIAN Racing de l'Université Tongji de Shanghai conçoit des voitures de course électriques ultramodernes avec lesquelles elle participe avec succès au « Formula Student » - la plus granda compétition d'ingénierie au monde pour les étudiants.

En matière de construction, l'équipe mise sur les produits WAGO qui fonctionnent de manière optimale sur circuit : en particulier, la borne de raccordement WAGO Green Range de la série 221 s'adapte parfaitement au concept du client chinois, car elle combine intelligemment durabilité et qualité.

Solutions d'eau potable durables (Belgique)

Un monde dans lequel chacun a accès à une eau propre et salubre - telle est la mission du BOSAQ. L'entreprise belge propose des solutions durables d'eau potable dans des conteneurs, connus sous le nom de Q-Drop, aidant des milliers de personnes dans des zones reculées. En matière de technologie, BOSAQ s'appuie entre autres sur le WAGO Cloud, qui permet de surveiller facilement les systèmes à distance.

Agriculture durable avec fermes de conteneurs (USA)

La société américaine AmplifiedAg transforme d'anciens conteneurs de navires en fermes hydroponiques dans le but de produire des aliments de manière plus durable, partout dans le monde. Avec ses produits, WAGO garantit un câblage rapide, simple et fiable de la lumière et de la commande.

Culture verticale des fraises (Belgique)

L'entreprise belge Vertiberry est spécialisée dans les solutions de culture multicouches de fraises dans le but de permettre la plantation des fruits populaires partout et à tout moment, sans pesticides et localement. Vertiberry s'appuie sur WAGO pour proposer des solutions techniques qui évoluent avec les besoins des clients.

Pizza fraîche toujours et partout (France)

Avec la Smart Pizza, API TECH a développé une machine à pizza intelligente selon la technologie standard de l'industrie qui offre un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7. L'industrialisation des processus de câblage de Smart Pizza a permis à l'entreprise française, également grâce aux produits WAGO, d'optimiser ses processus de production et de produire plus rapidement.

Épurateur d'air performant (Allemagne)

L'entreprise familiale Miele a développé un purificateur d'air qui, grâce à un système de filtrage à cinq niveaux, filtre les virus, les poussières fines ou le pollen de l'air ambiant. Partenaires avec les mêmes valeurs : Miele partage non seulement une patrie avec WAGO, mais aussi l'exigence de qualité et la volonté de développer des solutions qui aident vraiment les clients.

Nettoyage de voiture écologique (Pologne)

Le fabricant polonais de stations de lavage Eurowash est un pionnier dans de nombreux projets de stations de lavage progressistes. Un exemple : le propre système de recyclage de l'eau de l'entreprise, qui réduit la consommation d'eau douce et contribue ainsi à un nettoyage plus écologique des voitures. Dès le début en tant que partenaire technologique de qualité : WAGO !

Acquisition des anomalies de température (Allemagne)

Détecter les anomalies thermiques avant qu'elles ne se transforment en danger - TTS Automation s'est spécialisé dans ce domaine. Pour la technologie intelligente, qui est autrement utilisée pour enregistrer les anomalies de température sur les surfaces du réacteur, l'entreprise s'appuie sur des composants éprouvés et durables tels que la technologie de contrôle de WAGO.

Une industrie de forage profond sûre (USA)

Rendre l'industrie du forage profond plus sûre tout en protégeant les vies humaines est une grande source de motivation pour la National Oilwell Varco (NOV) du Texas. En tant que concepteurs et fabricants d'équipements pour les opérations de forage pétrolier et gazier, ils veulent utiliser des équipements automatisés et techniquement contrôlés pour prévenir les accidents et rendre les espaces de travail plus ergonomiques. Ils misent sur la technologie fiable de WAGO.

Brasserie privée entièrement automatisée (Norvège)

Il ne doit pas toujours s'agir d'un projet majeur. Thomas Sandberg, de Norvège, a réalisé un rêve personnel : sa propre brasserie entièrement automatisée. Les systèmes évolutifs de WAGO lui offrent toutes les options et l'inspirent pour aller plus loin.

Le succès commence par la compréhension mutuelle – Avec une bonne conversation, nous en apprendrons plus sur vous et sur les idées que vous souhaitez mettre en œuvre.


Comment pouvons-nous vous aider ? La solution technique appropriée existe-t-elle déjà – ou peut-on en trouver ou en inventer une ? Quels défis pouvons-nous relever avec notre savoir-faire ?

Parlons-en – en toute transparence – et bien sûr sans engagement !

Autres demandes: