Référence

« Tout se déroule de manière automatisée »

Acquisition et analyse de données des installations de filtrage

Des données, des données, encore des données – c’est ce à quoi Anna-Maria Reimer et Franz Weiß sont confrontés chaque jour. Les deux travaillent chez Herding, fournisseur de systèmes de filtrage pour le secteur industriel. Le défi : garder un œil sur les quantités croissantes de données pour le client et pouvoir y accéder à tout moment. Avec WAGO Analytics, ils ont trouvé un moyen approprié de collecter, d'évaluer et de surveiller les données de leurs installations de filtrage - de partout. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Vous apprendrez cela dans notre rapport de référence.

Données, données, données

Mais revenons d'abord au début : installations de filtrage dans le secteur industriel ? Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Franz Weiß, responsable de la conception électrique, travaille depuis 9 ans chez Herding et explique : « Nous sommes représentés partout où des poussières sont produites : de la fabrication additive à la chimie, la pharmacie, la pierre et la terre en passant par la technique de surface, dans toutes les industries. Nous avons notre propre élément de filtre, le filtre à plaques frittées de Herding ». L'entreprise Herding les installe dans des installations complètes adaptées aux besoins du client. Mais qu'advient-il de toutes les données qui sont produites lors de l'évaluation des installations de filtrage ? Précisément dans le contexte de la numérisation, les exigences en matière d'acquisition et d'évaluation de données des installations de filtrage augmentent également. C'est là que l'entreprise WAGO est entrée en jeu.

Tableaux de bord automatisés

Les données sont l'or de demain et doivent être accessibles à tout moment et stockées, éditées et évaluées de manière visuellement attrayante. « WAGO nous a proposé une excellente solution de surveillance avec laquelle nous pouvons créer des tableaux de bord automatisés pour nos installations de filtrage, ce qui nous évite d'avoir du travail dans la conception électrique », raconte Weiß. Cela signifie que tout est automatisé pour l'entreprise Herding - ce qui facilite grandement le travail et fait gagner du temps. Un autre avantage : l'ensemble du système se trouve dans le cloud et peut être appelé à tout moment et de n'importe où. Si le client le souhaite, il peut également obtenir les données d'accès à l'outil de surveillance. Anna-Maria Reimer, technicienne chez Herding, explique de quelles données il s'agit concrètement : « Il s'agit principalement de la pression différentielle. Dans le filtre, il y a un côté gaz brut et un côté gaz propre. Du gaz brut, où pénètre la poussière, et du gaz propre, où se trouve l’air pur. Nous mesurons cette différence de pression pour savoir quand le filtre est encrassé et doit être nettoyé ». WAGO Analytics est particulièrement utile pour surveiller les performances des nouveaux systèmes.

Ouvert et évolutif

D'une part, les nouveaux systèmes peuvent être surveillés de manière optimale, mais d'autre part, les longs trajets sont évités car le problème est souvent résolu via le tableau de bord. La maintenance peut également être planifiée à l'aide de la solution WAGO, améliorant ainsi le service client global. Un autre avantage : l'entreprise Herding peut également suivre les tendances des 20 dernières années, car ces données ont également été intégrées dans le système. « En fait, nous avons intégré ici un énorme jeu de données dans le système. Les clients sont enthousiasmés par la manière dont nous traitons les données. C'est très impressionnant. », explique Weiß.

Mirko Faber, développeur d'applications chez WAGO, connaît également les exigences croissantes de projets déjà mis en œuvre avec succès à l'ère de la numérisation et se réjouit de la collaboration avec la société Herding : « Nous avons été convaincus dès le début de l'énorme potentiel de la solution. Nous avons conçu la solution logicielle de manière modulaire, afin qu'elle soit pérenne et ouverte pour l'extension aux applications à venir ».

De grandes opportunités grâce à la numérisation

Ouvert et évolutif. Ce sont aussi deux mots-clés qui sont importants pour Anna-Maria Reimer. Car le thème de la numérisation n'est pas seulement important pour l'entreprise Herding, mais aussi pour le client : « La numérisation est très importante pour nous car nous voyons de grandes opportunités pour nous positionner encore plus précisément et mieux avec nos solutions pour le client ». Les solutions client doivent être mieux adaptés au processus client à l'avenir et cela n'est possible qu'avec des données qui doivent ensuite être correctement évaluées et présentées. Et c'est précisément là que WAGO a pu soutenir : « Une solution de surveillance rapide et performante en temps réel », ajoute Weiß.

Pas de système modulaire

Ensemble, les entreprises Herding et WAGO ont pu trouver avec WAGO Analytics une solution de surveillance optimale qui est adaptée aux besoins des clients. Weiß souligne qu'un système purement modulaire ne lui convenait pas, car une solution individuelle était importante pour l'entreprise et que WAGO l'a mis en œuvre de manière optimale.

Un regard sur l'avenir : Herding a déjà commandé un autre projet subséquent et avec le système ouvert, WAGO Analytics peut être étendu.

Auteur : Lena Wilkening, responsable de la communication chez WAGO

WAGO

À propos de WAGO

Le groupe WAGO compte parmi les fournisseurs influents au niveau international en matière de technique de connexion et d'automatisation ainsi que d'électronique d'interface. L’entreprise familiale est le leader mondial dans le domaine de la technologie de connexion à ressort. Depuis sa création en 1951, WAGO n'a cessé de s'agrandir et compte à ce jour quelques 9 000 employés répartis dans le monde entier, dont plus de 4 200 en Allemagne au siège social de Minden (Westphalie) et sur le site thuringien de Sondershausen. En 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à 1,34 milliard d'euros.

Herding GmbH Filtertechnik

Entreprise familiale. Enraciné localement. En réseau internationale.

Il y a un peu moins de 50 ans, Walter Herding a fondé une entreprise innovante dans le but de repenser la technologie de filtrage. Avec Gerhard Stich, ils ont développé une organisation qui réalise aujourd'hui plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la technologie de filtrage. Nous sommes présents dans le monde entier – parfois avec notre propre production locale. Nos 400 collaborateurs au siège social d'Amberg produisent chaque année plus de 75 000 filtres dans notre propre usine de production. Depuis le début, le filtre à plaques frittées est au centre avec la filtration de surface unique. Cette technologie représente toujours une révolution dans la technologie de filtrage. Le degré de séparation extrêmement élevé, pratiquement sans usure des filtres, est encore aujourd'hui inégalé. Au fil des ans, de nombreuses solutions spécifiques au client sont apparues dans une grande variété d'industries et de domaines d'application. Associé à son propre développement et à de nombreuses années d'expérience en tant que fabricant d'installations de filtrage, Herding a toujours la bonne réponse.

Vous avez des questions ? Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS