MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x2000.jpg

Protection contre l'incendie

EN 45545

Le train est le moyen de transport le plus sûr. Ceci est assuré non seulement par les opérateurs, mais également par les fabricants de véhicules et de composants. Quelle que soit la raison, un incendie peut se produire - les passagers doivent être protégés de la meilleure façon possible.

Protection contre l'incendie

Protection contre l'incendie selon EN 45545

La protection contre l'incendie est une protection des personnes

Les passagers doivent pouvoir s'échapper de la source de danger. Cela est garanti par le comportement opérationnel et la conception du véhicule. En cas d'incendie, les véhicules sont construits de manière à pouvoir rester en état de marche pendant un certain temps, soit pour sortir d'un tunnel, soit pour descendre d'un pont. Des moyens d'évacuation appropriés doivent être disponibles et accessibles.

La priorité est d'éviter qu'un incendie ne se déclare. Si cela devait malgré tout se produire, il faut empêcher la propagation tant du feu que de la fumée qui en résulte. Si des gaz de fumée se produisent, ils ne doivent pas avoir d'effet toxique mettant en danger les personnes, et la densité des gaz de fumée ne doit pas empêcher l'orientation vers le point d'évacuation.

C'est pourquoi, lors de la conception et du développement, on veille attentivement à ce que seuls des matériaux de haute qualité remplissant les exigences susmentionnées soient utilisés.

Afin de pouvoir identifier et comparer ces propriétés requises des matériaux et matériels, les normes européennes nationales (DIN 5510-2, NF F 16-101/-102, BS6853, ...), déjà en vigueur depuis des décennies, ont été harmonisées dans la norme européenne EN 45545. La norme EN 45545 a un caractère législatif depuis mars 2013 et doit être appliquée !

Railway_Fire_Protection_EN45545-2_US_2000x1125.jpg

Les produits WAGO remplissent les exigences de EN 45545-2

La norme EN 45545 se compose de 7 parties

Pour les composants WAGO, les parties 1 et 2 sont pertinentes.

La partie 1 est la partie descriptive générale, qui définit et décrit notamment les données de base pertinentes suivantes :

  • 4 modes de fonctionnement (Operation Categories).
  • 4 catégories de fonctionnement des véhicules [NADS]
  • 3 niveaux de danger (Hazard Level) [HL1 - HL2 - HL3]

La partie 2 est la partie pertinente pour la sélection des matériaux. Les premières étapes de la sélection/détermination des matériaux comprennent la recherche des produits répertoriés dans le tableau 2 de EN 45545-2 :

Pour tous les produits répertoriés, des exigences fixes claires ont été définies (Requirements).

Les articles WAGO sont listés dans le tableau 2 « Exigences pour les composants répertoriés » de la norme EN 45545-2, au chapitre 4.4, et sont regroupés sous EL10 en tant que « petites pièces électrotechniques ».

Selon ce groupement, les petites pièces électrotechniques doivent remplir les exigences (Requirements) R26.

L'exigence R26 est définie dans le tableau 5 « Exigences relatives aux matériaux » (chapitre 4.8) et requiert, pour les petites pièces électrotechniques (EL10), un matériau V0 pour les 3 niveaux de danger (Hazard Levels/ HL1-3). Par conséquent, pour les articles WAGO, l'exigence de matériau V0 s'applique.

WAGO utilise comme support et matière isolante des parties électromécaniques actives (comme par ex. des bornes sur rail, des connecteurs et des bornes pour circuits imprimés, des bornes relais) un polyamide 6.6 spécial qui est classé selon UL94 comme matériau V0.

Les produits non listés dans le tableau 2 doivent être regroupés selon les critères de décision/l'organigramme et les règles de regroupement qui y sont définies et répondre à des exigences différentes (R22 - R23 - R24) sur la base du poids (la masse combustible) et du domaine d'utilisation (intérieur/extérieur).

Le polyamide PA6.6 V0 utilisé par WAGO remplit également sans restriction les exigences les plus strictes pour le niveau de danger le plus élevé HL3 (niveau de risque 3) selon la directive de protection incendie actuellement en vigueur pour les véhicules ferroviaires, définie dans EN 45545. De plus, nous pouvons également satisfaire à des exigences plus strictes, car les propriétés de notre polyamide PA6.6 V0 respectent même les exigences R22 - R24 jusqu'à HL3, c'est-à-dire pour toutes les catégories de véhicules et toutes les classes de onception :

  • R22 (LOI > 32 % / Dsmax < 150 / CITNLP < 0,75)
  • R23 (LOI > 32 % / Dsmax < 300 / CITNLP < 1,5)
  • R24 (LOI > 32 %)
  • R26 (V0)

En plus de la norme européenne EN 45545, les normes américaines suivantes sont considérées et prises en compte, qui sont également valables dans les régions respectives :

  • ASTM E 662 (vitesse de génération d'humidité/densité optique)
  • ASTM E 162 (inflammabilité de la surface)
  • ASTM E 1354 (chaleur effective de combustion/ contenu calorique)
  • Bombardier SMP 800C (génération de gaz toxiques)

Ces normes américaines remplissent également le PA6.6 V0 utilisé par WAGO !

Recommandations à lire

En savoir plus sur le domaine de la technologie ferroviaire

La norme ferroviaire

Lorsque l'on s'interroge sur « l'aptitude du réseau ferroviaire », la norme DIN EN 50155 est prise en considération. Bien que l'EN 50155 ait un équivalent international - la CEI 60751 - l'EN 50155 est la « norme ferroviaire » commune et reconnue dans le monde entier.

railway_Fotolia_65801186_X_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

WAGO en pratique

Des références dans le domaine de la technologie ferroviaire

Pas de défaillances

Les grues ferroviaires Kirow et les transporteurs de scories restent fiables même dans les conditions environnementales les plus défavorables - avec la technologie WAGO.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg

Aperçu des gares SBB

Le système de contrôle et de signalisation des défauts de SBB (LSS-CH) avec la technologie d'automatisation de WAGO remplace les anciens 23 systèmes de contrôle différents.

railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg