[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina Home", "item": "https://www.wago.com/it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Intervista", "item": "https://www.wago.com/it/interview-intelligent-gas-networks" } ] } [{"url":"/interview-intelligent-gas-networks","name":"Intervista","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Intervista 15 luglio 2020

"Vogliamo aiutare a modellare le reti intelligenti per il gas"

L'esperto di energia della WAGO Daniel Wiese vede l'industria del gas nel corso della transizione energetica prima della ripresa e identifica un grande bisogno di soluzioni flessibili, particolarmente robuste per l'area Ex.

La tecnologia per la rete intelligente di WAGO è già stata utilizzata da diversi rami energetici per qualche tempo; tuttavia, la società ha solo recentemente aperto al mercato del gas naturale il potenziale dei suoi prodotti. Perché avete deciso di fare in questo modo?

La concorrenza tra fornitori sta diventando sempre più forte. Anche nelle reti del gas, l'affidabilità e la sicurezza della fornitura sono fattori cruciali. In molti casi la tecnologia è vecchia di 30 anni ed è ancora installata nella rete. Questa tecnologia è fuori produzione, spesso non è conforme a nessun protocollo standardizzato come IEC 60870 o Profibus e non dispone di connessione Internet per la gestione della rete. Per eliminare queste falle i fornitori adesso stanno facendo pesanti investimenti nell'automazione delle loro reti del gas.

L'importanza del cosiddetto accoppiamento di settore tra elettricità e gas sta crescendo? WAGO come si sta preparando per questo nuovo settore commerciale?

La transizione energetica funziona solo con i sistemi di accumulo. Le reti del gas in Germania offrono delle capacità immense. In parallelo, la tecnologia per la conversione dell'elettricità o del biogas in gas naturale sta ottenendo sempre maggiore efficienza. Oggi, WAGO rifornisce anche i produttori di questi sistemi. Per espandere ulteriormente questo nuovo settore commerciale e acquisire ulteriore esperienza, manteniamo un contatto molto stretto con i nostri clienti. Se sorgono delle sfide che non avevamo ancora fronteggiato le esaminiamo immediatamente. Vogliamo contribuire a modellare la rete intelligente, la rete del gas intelligente.

Il WAGO-I/O-SYSTEM costituisce la base della loro soluzione di automazione e viene installato sempre più frequentemente nelle stazioni di controllo della pressione del gas. Dov'è la sfida in tutto ciò?

I clienti ci mettono di fronte a elenchi di segnali e componenti installati. Ci vengono anche dati piani di zona Ex. Ci esprimono il desiderio di progettare una soluzione d'automazione senza soluzione di continuità. Una volta che i nostri corrispondenti reparti hanno realizzato i loro desideri, forniamo ai clienti una stazione pilota da mettere in funzione insieme a WAGO.

{"container":false,"catalogVersion":"it-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxSkZFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiaXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001JFE","quote":"Le caratteristiche speciali dei nostri sistemi sono la loro enorme flessibilità e la potenziale applicabilità diretta nelle zone Ex 2.","modifiedtime":"2026-01-05T06:00:32+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1767592832673,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":false,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUQ0NyIsImNhdGFsb2dJZCI6Iml0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-07-15T12:54:15+0000","actions":[],"parents":[]}

Quali benefici apporta il WAGO-I/O-SYSTEM a un sistema di controllo del gas?

Le caratteristiche esclusive dei nostri sistemi sono l'elevata flessibilità e il potenziale applicativo diretto per la zona Ex 2. Ciò è completato dal cablaggio diretto di segnali a sicurezza intrinseca da ambienti pericolosi sui nostri moduli di I/O blu, dall'interfaccia di telecontrollo IEC-60870 integrata, dalla funzionalità PLC e dal server web. Questo ci fornisce un sistema che automatizza le stazioni di controllo e accoppiamento. Un vantaggio imbattibile in termini di costi, quando è possibile risparmiare sulle barriere d'isolamento Ex e sui controlli separati per le funzioni di controllo.

Quali altre aree di applicazione ci sono nel settore del gas per la tecnologia di rete intelligente?

Alla fiera di Hannover di quest'anno abbiamo presentato i nostri nuovi moduli blu per l'applicazione nelle aree estreme. Per esempio questi sono pronti per temperature che variano da −40 a +70°C e un livello specifico di condensazione. Questo apre a nuove possibilità applicative nelle aree isolate, dove il riscaldamento o altre comodità potrebbero non essere disponibili. Di conseguenza, tocchiamo anche le aree in cui non è ancora possibile misurare, controllare o regolare, ma dove queste capacità saranno presto richieste.

Quali sfide vede sorgere dal settore del gas per la sua azienda nel prossimo futuro?

I clienti ci richiedono sempre più di fornire soluzioni complete. Gli anni impiegati per sviluppare soluzioni versatili per i settori dell'elettricità e del calore non possono essere trasferiti direttamente sul mezzo gassoso. Per noi, questo significa sviluppare competenze nella pianificazione di scatole di distribuzione dell'impianto per l'area Ex e controlli software complessi. Stiamo affrontando queste sfide perché anche qui vogliamo essere disponibili come interlocutori competenti.

Intervista: Staff editoriale, gwf Gas + Energie

Foto: WAGO

Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Reti energetiche

Reti energetiche intelligenti

L'automazione delle reti d'energia porta molti vantaggi. Una di queste è la possibilità della manutenzione da remoto. Qui WAGO ha le soluzioni adatte.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalizzazione

Reti intelligenti per il mercato dell'energia

Quando gli impianti di energia vengono digitalizzati, sono richieste strategie e prodotti che consentano di fare tutto. WAGO possiede l'esperienza e le soluzioni per la transizione all'energia digitale.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Generazione di energia rinnovabile

Sempre una buona connessione

L'obiettivo è una fornitura energetica affidabile e sicura. Con i prodotti e le soluzioni di WAGO, è possibile dare forma con successo alla transizione energetica su una base sostenibile.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Sistemi di accumulo dell'energia

Energia H24

I sistemi di accumulo dell'energia alleggeriscono le reti elettriche, aumentando la flessibilità dell'alimentazione. La tecnologia WAGO permette il controllo dei sistemi di stoccaggio.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg