Le misure sono obbligatorie

Chi ha bisogno della protezione contro le esplosioni? A chi si applica questa protezione contro le esplosioni? Cosa deve essere preso in considerazione in questo ambito? E che cosa è una protezione costruttiva contro le esplosioni? WAGO ha compilato per te le risposte alle domande più importanti.

La regolamentazione della protezione contro le esplosioni in Europa è basata sulle linee guida ATEX, pubblicate nella Direttiva 94/9/CE del 1994 e applicabili dal 2014 secondo la nuova versione della Direttiva 2014/34/UE. Questa direttiva riguarda i dispositivi e i sistemi di protezione prodotti per l'uso nelle aree pericolose.

WAGO nella protezione dalle esplosioni

Principi della protezione dalle esplosioni

Tutto ciò che bisogna sapere sulla protezione Ex in breve.

Direttiva 2014/34/UE – Regolamento sugli obblighi del produttore

Secondo la Direttiva 2014/34/UE Allegato 1, il produttore deve dividere qualsiasi apparecchiatura che possa presentare pericoli di innesco (fonti di innesco) e provocare esplosioni in gruppi e categorie di dispositivi. Per questa apparecchiatura, è necessario eseguire un collaudo e ottenere una certificazione di tipo Ex da uno degli enti di controllo nominati. Se il dispositivo soddisfa i requisiti per la prova del tipo, la base per il marchio CE segue la dichiarazione di conformità CE. L'apparecchiatura deve essere accompagnata da istruzioni operative in cui è definito il suo corretto utilizzo.

Protezione primaria contro le esplosioni

La questione principale è quella di prevenire la formazione di un'atmosfera esplosiva, preferibilmente selezionando alternative non infiammabili o materiali con un elevato punto di infiammabilità. Se questo non è fattibile per un qualsiasi motivo, l'attenzione si sposta su altre misure. Una è l'inertizzazione. Qui è possibile sfruttare la proprietà che un'atmosfera diventa esplosiva solo con un rapporto di miscelazione ben preciso di un materiale infiammabile con l'ossigeno.

Protezione secondaria contro le esplosioni

Questa misura ha lo scopo di prevenire l'innesco di atmosfere esplosive pericolose se il loro sviluppo non può essere evitato. Per questo scopo, le aree devono essere divise in zone di pericolo nel luogo di applicazione in base alla frequenza e alla durata del verificarsi di atmosfere esplosive. Queste definiscono se sono consentite o meno fonti di accensione in particolari zone pericolose. Fai clic qui per una panoramica delle fonti di innesco.

Protezione terziaria contro le esplosioni

Non è sempre possibile prevenire in modo sicuro lo sviluppo di un'atmosfera pericolosa ed escludere un'accensione di risorse disponibili. In questo caso, devono essere prese ulteriori misure di protezione contro le esplosioni al fine di ridurre gli effetti di un'esplosione ad un livello innocuo. Le misure per la protezione dalle esplosioni costruttive comprendono, oltre agli alloggiamenti a prova di pressione e antiurto, le attrezzature di riduzione della pressione e di compensazione della pressione. Anche la soppressione delle esplosioni attraverso i dispositivi di estinzione è importante a tale scopo.

Requisiti per produttori e operatori

Obblighi del produttore: ATEX 95 – RL 1994/9/CEObblighi dell'operatore: ATEX 137 – RL 1999/92/CE
Determinazione dell'uso corretto: ambito, classe di temperatura, condizioni ambientali, gruppo e categoria dell'esplosione.Esecuzione di una valutazione dei pericoli per strumenti e sistemi che richiedono il monitoraggio (secondo ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV e le norme e i regolamenti tecnici)
Le apparecchiature devono essere conformi ai requisiti essenziali per la sicurezza e la salute.Istruzioni di configurazione dell'installazione, di messa in esercizio e manutenzione secondo l'art. 4.7/art. 12 del BetrSichV
Esecuzione delle analisi sui rischi e le fonti d'innescoDeterminazione delle zone e selezione delle apparecchiature appropriate (vedere, per esempio, BetrSichV Allegato 3, DIN EN 60079-10 o raccolta esemplificativa BGR 104)
Utilizzo della procedura di valutazione della conformità;
se necessario, esecuzione del collaudo da parte di un ente di certificazione specificato.
Adesione alle istruzioni di installazione, avviamento e manutenzione
Marchio CE e dichiarazione di conformità del prodottoRealizzazione della documentazione di protezione contro le esplosioni
Aggiornamento a intervalli regolariAggiornamento a intervalli regolari

Altre informazioni qui

Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Tutto quello che devi sapere sulle zone Ex, ATEX, categorie di protezione dalle esplosioni, ecc.

Divisione delle zone

A seconda del tipo di materiali che si presentano, le posizioni pericolose non hanno lo stesso rischio. La frequenza e la durata della presenza di una di queste sostanze da origine ai diversi requisiti protettivi per le apparecchiature operative.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Direttive, norme e regolamenti

I requisiti per le apparecchiature elettriche per le aree pericolose sono a più livelli sovrapposti: devono essere rispettate le determinazioni nazionali e internazionali, le linee guida e gli standard per raggiungere il massimo livello possibile di sicurezza. Qui riportiamo una panoramica delle più importanti normative e linee guida, come la Direttiva ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Gruppi dispositivi

Come i dispositivi, gas, vapori e polvere sono suddivisi in gruppi differenti secondo le loro caratteristiche. Questa divisione semplifica la scelta corretta dei dispositivi per i vari tipi di gas, vapori e polveri.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Tipi di protezione

Solo le apparecchiature protette contro l'esplosione sono consentite nelle aree Ex. Le categorie di protezione dall'innesco sono misure costruttive ed elettriche per le apparecchiature e si qualificano come protezione secondaria contro le esplosioni.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fonti di accensione

Se in un'area di lavoro non è possibile evitare un'atmosfera esplosiva è prevista la protezione da esplosione secondaria. Le misure secondarie comprendono la prevenzione di qualsiasi fonte di innesco nell'area Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Che cosa è un'esplosione?

Es|plo|sio|ne; -s <lat.> (explosio) significa "fuga sotto pressione". Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Qui scoprirai tutto quello che è necessario sapere sulla protezione dalle esplosioni.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Prodotti WAGO per la protezione dalle esplosioni

Automazione

Pronti per le aree Ex

Automazione nelle condizioni ambientali più avverse? I prodotti e le soluzioni WAGO sono fatte apposta per questo

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia di connessione

Protezione dalle esplosioni inclusa

Approvato per l'area Ex: i prodotti WAGO realizzano connessioni sicure anche nelle condizioni più estreme

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Letture consigliate

Altro dal settore della tecnologia di processo

Automazione di processo modulare, protezione dalle esplosioni, sicurezza informatica o Processo 4.0: WAGO offre soluzioni per ogni sfida di fronte al settore industriale.

Processo 4.0

Catena di valore intelligente

Trasforma digitalmente e rimodella i processi: WAGO è il tuo partner affidabile per lo sviluppo e l'implementazione individualizzata.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automazione di processo modulare

DIMA è il futuro

Le progettazioni con sistemi modulari sono la soluzione al costante mutamento delle richieste di mercato. WAGO supporta i tuoi processi di sviluppo

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg