Argomenti 15 luglio 2020
Commercio digitale dell'energia con Blockchain: acquista l'energia elettrica direttamente dal tuo vicino

La blockchain elettrifica l'industria dell'elettricità: riduce drasticamente i costi delle transazioni commerciali. In questo modo è possibile vendere anche i quantitativi energetici più piccoli. Questo può consentire alla blockchain di diventare una tecnologia chiave per le smart grid e l'unione del settore.
La transizione del mercato dell'energia ha bisogno di comunicazione. Tra i singoli azionisti e i gruppi d'interesse e in termini tecnici: per controllare la crescente decentralizzazione e fluttuazione della produzione di energia, i singoli componenti di un sistema energetico devono essere connessi l'uno all'altro in reti intelligenti intersettoriali. Questo è il prerequisito per le interazioni necessarie tra produttori e consumatori; tra apparecchiature, piattaforme e sistemi; tra accumulatori a batteria e pompe di calore, veicoli elettrici e cogeneratori. Tuttavia, in che modo le innumerevoli transazioni possono essere controllate, documentate e calcolate in modo efficiente in un sistema energetico così interconnesso e al contempo polverizzato?

Blockchain – Potenziali per la fornitura d'energia:

  • Le transazioni dirette tra produttori e consumatori d'elettricità possono abbassare i prezzi dell'elettricità
  • La blockchain è organizzata su un'associazione di computer decentralizzati e indipendenti. Questo aumenta la sicurezza dei dati.
  • In un mercato decentralizzato, il commercio di piccole quantità di energia diventa sempre più rilevante.

Blockchain crea la pietra angolare per la transazione diretta

Nelle transazioni commerciali di tutti tipi , in generale, c'è un mediatore che fa incontrare acquirente e venditore, si assume le responsabilità legali e pianifica i pagamenti. Questo soggetto normalmente è il fornitore nel settore energetico. Tuttavia, i suoi servizi hanno un costo; questi possono generare delle spese elevate per la transazione. Di conseguenza, molti esperti nel settore energetico ripongono le loro speranze in una tecnologia che per lungo tempo è stata considerata un giocattolo per nerd: le blockchain. Originariamente sviluppate come base tecnica per la valuta elettronica, come il Bitcoin, le blockchain consentono di realizzare transazioni commerciali senza il coinvolgimento di soggetti terzi.

Abbattere i prezzi dell'elettricità per i consumatori?

Ma come funziona? La blockchain memorizza i dati risultanti da una transazione un multiplo di volte. Ciò avviene su computer decentralizzati e indipendenti, il cui potere di elaborazione viene fornito ai partecipanti nella blockchain: singoli privati, iniziative o società. Questa struttura hardware può essere composta da centinaia o addirittura migliaia di computer. Quando viene generato un nuovo set di dati, tutti i computer aggiornano la blockchain in modo che ognuno di essi contenga tutti i dati della transazione in ogni momento. Se qualcuno volesse manipolare i dati, dovrebbero hackerare numerosi computer. Questo rende la tecnologia estremamente sicura. Inoltre la blockchain potrebbe ridurre notevolmente le spese commerciali dato che gli intermediari vengono eliminati. Diciamo che "potrebbe" perché prima devono essere ridotti i costi di elaborazione attualmente elevati per la convalida dei dati. In definitiva, non è molto efficiente se ogni singolo computer deve controllare ogni singola transazione. Tuttavia, gli esperti stanno attualmente lavorando a metodi che dovrebbero svolgere questa funzione in modo molto più rapido ed economico.

Una banca dati decentralizzata per il mercato dell'energia decentralizzata

Rispetto ai sistemi convenzionali e centralizzati, le blockchain garantiscono un livello significativamente più elevato di sicurezza dei dati. "La blockchain stabilisce la fiducia tra i partner commerciali", spiega Tobias Federico, CEO della società di consulenza Energy Brainpool. Allo stesso tempo, comportano - almeno potenzialmente - solo minimi costi di transazione. "Questo li rende molto interessanti per un mercato energetico che sta diventando meno centralizzato", afferma Federico. In definitiva, il mercato energetico del futuro non sarà dominato dalle grandi centrali elettriche odierne, che commerciano in gigawatt o megawatt, ma da quelle che producono kilowatt o addirittura watt. "Piccole unità decentralizzate producono e consumano quantità estremamente piccole di elettricità. Il modello di transazioni stabilito per il commercio all'ingrosso qui semplicemente non funziona. All'opposto, le blockchain sarebbero una soluzione molto efficiente per questi compiti", spiega Federico.

Applicazione potenzialmente di vasta portata

Le blockchain possono essere utilizzate in una rete intelligente, ovunque l'energia viene acquistata o venduta in quantità minime, ad esempio: presso le batterie, le pompe di calore o i sistemi industriali che partecipano al mercato dell'energia di bilanciamento, o sulle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Anche i dispositivi domestici potrebbero essere collegati in modo efficiente alla rete intelligente utilizzando le blockchain. Ad esempio, sarebbe possibile far funzionare i frigoriferi in modo che supportino la rete: dotati di accesso a Internet e software blockchain, potrebbero autonomamente attingere elettricità dalle reti fotovoltaiche nelle vicinanze, proprio quando forniscono molta energia.

Gli ostacoli normativi impongono difficoltà all'avvio

I modelli come questo sono ancora chimere. "Non credo che le blockchain si imporranno rapidamente su un ampio fronte. Prima che questo accada i costi per la convalida dei dati devono ridursi", afferma Federico. Inoltre il quadro normativo attuale si muove contro l'uso delle blockchain in molti settori. Per esempio, alle singole famiglie viene attualmente impedito di acquistare energia elettrica per i loro consumi direttamente dai produttori. Questo perché tali transazioni avvengono al di fuori del circuito di bilanciamento e quindi fuori dal radar dell'operatore di rete, cosa che non è legalmente consentita. Pertanto, Federico vede le prime applicazioni verificarsi in quelle aree che non sono soggette a questi regolamenti: ad esempio, nei calcoli per le misure di stabilizzazione della rete.

Tecnologia chiave per il mercato energetico del futuro

Non sorprende quindi che le aziende abbiano selezionato quest'area particolare per acquisire delle esperienze pratiche con questa idea. Per esempio, l'operatore di rete TenneT e il produttore di batterie Sonnen hanno iniziato un test sul campo, in cui sono utilizzate 6000 unità di accumulo composte da batterie domestiche per trattenere l'energia eolica durante i colli di bottiglia della rete e anche per alimentare la corrente a valle del punto di strozzamento (redistribuzione). I processi vengono fatturati automaticamente utilizzando una blockchain, che rileva ogni chilowattora immagazzinato e rilasciato individualmente da ogni batteria. Philipp Schröder, il CEO di Sonnen, è convinto che "il futuro della produzione di energia consisterà in milioni di piccole fonti elettriche decentralizzate, di produttori/consumatori e di consumatori. La tecnologia blockchain è la chiave per consentire effettivamente lo scambio di dati massiccio e simultaneo tra questi attori.

Testo: Ralph Diermann

Intervista

Età della pietra nel mercato dell'energia

Il settore energetico sta vivendo un periodo di mutazione radicale. Cosa era e cosa sarà: Tobias Kurth della Energy Brainpool e Heiko Tautor, esperto per l'energia della WAGO, discutono questo argomento d'attualità.

enrgy_tobias_kurth_heiko_tautor_interview_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Altro sulle applicazioni della tecnologia energetica

Non importa dove avviene la digitalizzazione, nella generazione di energia rinnovabile o nell'integrazione di fornitori decentralizzati: WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida nella moderna gestione dell'energia.

Generazione di energia rinnovabile

Sempre una buona connessione

L'obiettivo è una fornitura energetica affidabile e sicura. Con i prodotti e le soluzioni WAGO, è possibile dare forma con successo alla transizione energetica su una base sostenibile.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Reti energetiche

Reti energetiche intelligenti

L'automazione delle reti d'energia porta molti vantaggi. Una di queste è la possibilità della manutenzione da remoto. WAGO ha le soluzioni adatte.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Sistemi di accumulo dell'energia

Energia H24

I sistemi di accumulo dell'energia alleggeriscono le reti elettriche, aumentando la flessibilità dell'alimentazione. La tecnologia WAGO permette il controllo dei sistemi di stoccaggio.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gestione dell'immissione d'energia

Alimentazione stabile con solare ed eolico

Per gli operatori di rete la sfida principale è il networking e il controllo intelligente dell'energia rinnovabile. WAGO può aiutarti con esperti, prodotti e soluzioni.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg

Questo potrebbe anche interessarti

Argomenti e soluzioni per oggi e domani

Le nostre soluzioni per l'interconnessione elettrica e l'automazione non sono solo richieste nel settore energetico. Le nostre aree d'azione più importanti includono la gestione dell'energia e la digitalizzazione.

Digitalizzazione

Per l'industria di domani

Comunicazione incrociata tramite cloud o automazione intelligente: mentre la digitalizzazione industriale ha molte sfaccettature e offre ancora più opportunità, la sicurezza informatica diventa una sfida fondamentale.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestione energetica

Identifica e sfrutta i potenziali

Il risparmio energetico è ottimo per l'ambiente e per gli affari. Analisi accurate e corrette e decisioni appropriate possono portare a profitti sostenibili. WAGO è il tuo partner ideale per una gestione energetica efficace.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg