トピックス

WAGO での環境保護

WAGO では、環境保全は単に環境保全規程を守るだけではありません。

環境への取り組みは、新たなアイデア、コンセプト、技術を実践していく当社のモチベーションです。私たちは、従業員と事業パートナーを支援します。また、製品ポートフォリオを活用したソリューションプロバイダーとして、効率的なエネルギー管理をお客様に支援しています。

製品関連の環境保護

製品に関する環境保全は、WAGO の持続可能な環境経営に重要な役割を果たしています。私たちは、世界中の物質の禁止 / 制限 (例:REACH、RoHS) の遵守を最優先に取り組んでいます。REACH、ROHS については、当社サイト「環境製品コンプライアンス ・ サーチ」をご覧ください。

RoHS ― 特定有害物質の使用制限

この指令は電気廃棄物中、問題のあるコンポーネントの量を減らす目的で、電気装置およびコンポーネント内の危険物質の使用を規制しています。人や環境への負荷を低減するとともに、リサイクルの可能性を高めることを目標としています。WAGO は RoHS の進展を厳密に監視し、これらの要求事項の変更に応じて迅速に対応しています。ROHS については、「環境製品コンプライアンス サーチ」をサイトに掲載しています。

REACH ― 化学物質の登録、評価、認可

REACH は、2007 年 6 月 1 日に制定された欧州連合規則 (No.1907/2006) であり、その後すべての EU 加盟国にとって有効な法的基盤となっています。EU 化学物質規制は、人の健康と環境を守るためにすべての化学物質とその影響の分類と特定に努めています。

REACH 規則はまた、サプライチェーンのすべての関係者に特定の義務を割り当てます。WAGO が製造する製品は規制の対象となります。しかしながら品目は登録の対象ではないので、WAGO は通常、サプライチェーンにおけるダウンストリームユーザの役割を担います。したがって WAGO は REACH 規則第 33 条に従い、サプライチェーンに沿った以下のリンクを通知する義務を負います。WAGO はこの義務を真剣に受け止めています。

第 33 条の規定に基づく当社の通知義務に関する詳細は、以下のページの「REACH SVHC 宣言」欄に記載されています。 https://smartdata.wago.com/articledata/svhc

BOMcheck

REACH や RoHS などの欧州法では、製品中の規制物質に関する情報の提供が求められています。この情報は、サプライチェーン内の製造業者およびベンダーにより提供されなければなりません。WAGO は BOMcheck を活用し、製品に関わる環境保全へ効率的に取り組んでいます。

BOMcheck は、物質の宣言のための集中データベースです。これは、REACH、RoHS、および物質の制限に関する他の規制に準拠し、十分に構造化された物質宣言を製造業者およびサプライヤが効率的に作成することを可能にするために設計されたコンプライアンスツールです。このインターネットデータベースシステムにより、製品関連環境保全部門のデータ品質は向上しています。

BOMcheck の詳細については、次を参照してください。 http://www.bomcheck.net

WEEE ― 電気 ・ 電子機器の廃棄

WEEE 指令 2012/19/EU は、電機 ・ 電子機器の回収と再利用について規制します。電気 ・ 電子機器の製造業者および輸入業者は、「WEEE Manufacturer」として登録され、返品の報告および受諾に関する要件を遵守する義務を負います。弊社は常に、WEEE の法規制を真剣に遵守してきました。これは私たち自身の利益のためでもあり、またお客さまの利益のためでもあります。

弊社のプロジェクトのうち、WEEE 指令および加盟国実施法の対象となるのはほんのわずかです。弊社は、法律によって必要とされる場合には必ず製品に「WEEE 準拠マーク」をつけてきました (ヨーロッパ全対の B2B 領域に対して一律に義務付けられているわけではありません)。

WEEE 指令の詳細については、ehs-product-compliance@wago.com にお問い合わせください。

当社の包装技術

包装資材は、リサイクルが可能であることが重要になっています。当社が使用している梱包材は、特別な準備をせずとも経済循環の中でリサイクルすることができます。また、リサイクルに加え原材料の使用量削減にも取り組んでいます。この一環として、再生紙を 80 %まで使用し RESY 記号を付しています。RESY 記号は、輸送包装の包装規則を遵守していることを保証しています。またこの記号は、部分的なミシン目によって示されます。この方法により、WAGO の箱容器は「インクを全く使用しない印刷」を実現しています。インクを使用しないことで、不必要な環境への悪影響を防止することができます。