排出規制は、多くの港や沿岸地帯で実施されています。 しかし、従来の燃料を使用する船の大多数はそれらに準拠することができません。海運会社は、規制に対応し国際的に業務を継続するために、適切な技術で船を改造する必要があります。ETB Energietechnik Bremen 社は排出ガスを大幅に削減する特殊な排気ガス後処理システムを開発、販売しています。このシステムに使用される制御、監視装置は、海上の過酷な条件に耐える必要があります。これに対応するため ETB 社は WAGO I/O System を採用しました。
国際海運は主に、高レベルの煤、窒素酸化物、硫黄酸化物など、排出される物質に問題のある燃料を使用します。排出ガスは主に沿岸地域や港湾都市で許可されている以上に空気を汚染します。過去数年間、船舶からの排出に関する多くの規制が制定され、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、オゾン層破壊剤(CFCを含む)、船内のごみやごみの焼却、エネルギー効率(EEDI)に影響を与えています。また「排出規制区域」(ECA)が導入されます。