Din lista är tom.

Tyvärr finns det inga lämpliga resultat för dina filter. Du kan ändra eller helt återställa dina filterkriterier.

den 2 april 2019
Ämnen

Application-based controller redundancy (ACR) from WAGO

Crewless ships instead of the romantic notion of a sailor? Initiatives for autonomous ships are driving this development. However, the path from the engine room, which can currently operate for a maximum of 24 hours without direct intervention, to an autonomous ship, which should be able to operate for up to six weeks without human intervention, is still long. WAGO’s redundancy concept for controllers is shortening this path and offers a solution for compensating for faults occurring in the automation systems and for ensuring the continued operation of technical systems.

den 22 mars 2019
Ämnen

Kampanj Energimätning

Forskarna talar om global uppvärmning och vad som krävs för att stoppa utvecklingen. Det börjar med att mäta vilken energi vi förbrukar för att kunna effektivisera, byta till miljövänligare teknik. WAGO har lösningen för att mäta elektrisk energi.

Nyheter

WAGO 3-Phase Power Measurement Module for Three-Phase Supply Networks

Within control cabinets, the new WAGO 3-Phase Power Measurement Module directly measures all parameters in a three-phase electrical supply network. In addition to energy consumption, it is also possible to reliably detect network feedback, such as that from power electronics.

den 16 januari 2019
Press

Välkommen till WAGO Sverige AB

WAGO Sverige startade 2005 som en egen filial till det tyskägda moderbolaget WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Långt innan dess har WAGO varit känt på den svenska marknaden genom agenturbolag.

den 12 december 2018
Ämnen

Cancerfonden

Vi på WAGO Sverige vill bidra till mer forskning och utveckling inom cancerforskningen, därav bidrar vi i år med en julgåva till Cancerfonden.

Ämnen

WAGO Infoliner kommer på besök!