公司新聞
軟體授權合約

(日期:2017年10月25日)

除軟體購買合約、軟體租賃合約或軟體捐贈合約外,WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG(WAGO)和客戶(在本文中也稱為「使用者」)還簽訂以下使用者授權合約,以便客戶以此明確確認其並非消費者(德國民法典 §13)(BurgerlichesGesetzbuch - BGB)。使用者有權(但無義務)在www.wago.com上為特定產品通訊註冊。

§1 授權範圍

1.使用權基本內容 根據以下第 2 項規定的授權模式,WAGO 授予使用者非排他性權利,且除非另有約定,否則根據本使用者授權合約,應授予使用者個人以目標代碼使用所提供軟體的非過期和不可轉讓權利。如果存在需求且未另有約定,則使用者應承擔軟體安裝配置的責任(參見§3)。除非本使用者授權合約或者個別合約中另有明確規定,否則不得修改軟體,且關於相應授權模式的使用權也不得轉移給第三方(包括再次授權的方式)。此外,如有疑問,授權範圍的規定應得到確切解釋。如果另有約定,則根據本使用者授權合約,使用者必須要求第三方承擔全部權利和義務。

2.取決於授權模式的使用範圍 本使用者授權合約允許使用者在授權指定範圍內使用符合本使用者授權合約的授權軟體,其說明如下。
「個別授權」包括使用軟體和電腦上或者通過電腦使用相應授權密鑰的權利;不允許在其他電腦上同時平行使用,或在多個入口網站上使用。「工作站授權」允許在兩台電腦或者通過兩台電腦同時使用軟體的權利,因此該授權包括兩個相應授權密鑰;不允許超過兩個入口網站的同時平行使用。「多使用者授權」涉及同時在若干電腦上或通過若干電腦或在等於購買授權密鑰數量的若干入口網站上同時使用軟體和授權密鑰的權利。「站台授權」涉及在大量電腦上或在使用者站台上通過大量電腦使用軟體和相應授權密鑰的權利,而「收購授權」涉及使用者在一個國家內在無限制數量公司站台上通過無限制數量電腦使用軟體和相應授權密鑰的權利。此外,收購授權包括使用者在其終端產品中使用軟體的權利,前提是此類終端產品包含 WAGO 自動化技術;在此情況下,使用者有權授予終端產品預期用途所需範圍內的使用權(但在任何情況下均不得傳遞授權密鑰)。本使用者授權合約所指「電腦」同樣指示「控制器」或者「嵌入式設備」。在向另一台電腦轉移授權的情況下,可能需要涉及 WAGO。
個別授權、工作站授權、多使用者授權、站台授權和購買授權均在下文統稱為「授權模式」。如果通過形容詞「臨時的」(或者類似的添加)進一步詳述授權模式,則相應授權在有限時間有效,且有效期(從首次安裝或使用開始計算)來源於特定授權標籤。通過相應授權密鑰可延伸為臨時授權或轉換成永久授權。此操作要求的授權密鑰價格基於當前 WAGO 目錄。期滿後不得再使用軟體。

3.軟體類型 如果被授權方使用工程軟體(「ESW」)製作其自有程式或包含 ESW 部分內容資料,則被授權方有權在不支付授權費用的情況下複製或使用ESW部分內容作為其自有程式或者資料的組成部分,或者提供給第三方使用。如果被授權方將運行時間軟體(「RSW」)或者有關部分內容合併至其自有程式或資料中,則在每次安裝或複製其自有程式或者包含RSW資料或者相關部分內容(取決於首次出現的內容)前,被授權方必需根據適用的 WAGO 目錄安裝符合預期使用類型的 RSW 授權。除非合約中另有明確商定的軟體類型,否則上述關於 RSW 的規定自動生效

4.測試版本 無需訂購即可免費從 WAGO 網站下載並安裝或無需安裝即可線上使用的測試版本包括出於測試目的使用軟體的權利,一般限於30天操作期限;不包括其他權利。「操作天數」僅為至少啟動過一次軟體的日曆日。使用者自行承擔下載、安裝和使用測試版本帶來的風險。WAGO 明確表示不對測試版本是否適合使用者預期用途的情況作任何保證。但是,測試版本是功能齊全的軟體版本,可使用其所有功能,包括下載。如果使用者提出要求,則通過 WAGO 自行決定的延長測試期授權,可延長 30 天試用期。如果使用者在試用期到期後決定出特定授權模型,則使用者可為此購買所需授權,並通過輸入相應授權密鑰啟用完整版本。本使用者授權合約的規定適用於其啟用後的完整版本。

5.「WAGO 軟體元件」,其具有「免費」明確標誌或第三方控制器實施中考慮到的適當使用和/或技術實施,使使用者有權在其終端產品中使用授權元件(特別是 WAGO libraries),以便將其主動合併至終端產品來使用 WAGO 自動化技術(且不僅僅在現階段實施)。在此框架內,允許連接其他軟體以建立互用性。不作進一步授權。特別是,使用者未經授權使用和/或銷售從 WAGO 軟體元件中提取的部件。

6.使用限制 根據強制性法律要求或者本使用者授權合約其他規定,使用者不得 (i) 複製或以其他方式複製軟體任何部分內容(出於法律允許的備份目的除外),(ii) 公開複製或製作可用的購買軟體,無論是有線或無線, (iii) 以任何方式翻譯、分析、解碼、轉換或反彙編軟體原始碼,或作出其他修改, (iv) 完全或部分基於軟體創建不正當的衍生作品,(v) 修改或者刪除說明或引用版權或其他受保護權, (vi) 以不正當方式向其他人傳遞軟體(例如通過租賃、貸出或租用)或 (vii) 在需要完美持續操作的具有特殊風險的區域內以及在軟體故障可導致即時生命、肢體或者健康危險或導致重大財產或環境損害的地方(例如核電站、武器系統、飛機和汽車操作)使用該軟體。

7.澄清: 在此聲明:(x)不對實際適用於明確目的(除非另有書面同意)的授權軟體(包括 WAGO 軟體元件)作出任何保證;(y)通過 WAGO 批發商向其最終客戶作出的實際軟體相容轉移並不代表不正當轉移符合前述第 6 條的第(vi)分條;且 WAGO 軟體元件使用者不得在未獲授權下使用終端產品授權元件(例如 WAGO library),其中並未主動使用 WAGO 自動化技術,而是僅僅進行展示或者完全未使用。

8.智慧財產權 WAGO 擁有軟體所有權、財產權和工業產權,且其受版權和工業產權領域國際法和條約保護。軟體只授予使用授權,而非出售。軟體所有權或者財產權不向終端使用者轉移,且本合約範圍內授予的授權不得解釋為軟體權利銷售。WAGO 保留本合約範圍內未明確授予的所有權利。

§2 第三方軟體元件

1. 開源軟體如果該套裝軟體含開源軟體(此處也稱為「OSS」),則在軟體 Readme_OSS 檔案中列出(或者在對應檔案中);或者,也可透過線上下載 Link 獲取相關檔案,或者在購買產品後,透過郵件得到最多三年的期限。這同樣適用於相關原始碼。根據每種情況下均適用的 OSS 授權條款,使用者有權使用超出正常使用範圍的自由開源軟體。此類 OSS 授權條款(例如 GNU 公共通用授權 - GPL、GNU 次級 GPL - LGPL、BSD 授權、Apache 授權、MIT 授權)隨附於軟體提供,且相對於權利持有人,此類條款優先於本使用者授權合約以及 WAGO 銷售交付的一般條款及條件。OSS 授權條款同時具有以下優先權,基於 OSS 元件與專有元件的結合,其授予使用者關於專有元件的部分使用權,或者根據 WAGO 的 OSS 授權條款授予此類使用權。如果使用者提出要求,則作為相應費用報銷,WAGO 將向使用者提供 OSS 原始碼,前提是 OSS 授權條款規定了原始碼的此類交付。提交相應請求至:

自動化產品技術支援

電話:+49 (571) 887 555

傳真:+49 (571) 887 8555

電子郵件:[email protected]

2.第三方軟體 除 OSS 以外,該軟體還可能包含第三方授權軟體,即軟體並非由 WAGO 自身開發,而是 WAGO 通過第三方授權獲得。如果在此情況下,除接收該軟體和 Readme_OSS 檔案外,使用者還接收第三方授權軟體的相應授權方條款與條件(在本文中稱為「第三方授權條款」),或者如果此第三方授權條款在進行安裝後可在硬碟上獲取,則此類條款適用於授權方對使用者的責任。

3.保證與責任 除故意行為和重大過失外,WAGO 保證僅限於非 OSS 軟體元件,但 WAGO 是此類軟體的創造者或其可獲得專有使用權。本使用者授權合約條款適用於使用者承擔 WAGO 責任的每種情況。

§3 軟體安裝

1.軟體安裝 根據合約,WAGO 可透過在儲存媒體上下載產品元件或提供線上訪問以向使用者交付軟體。使用者負責安裝和配置(如有必要)。在啟用期間,軟體向 WAGO 發送自身資訊,適當時,在使用者電腦上發送;有關資訊可檢視 www.wago.com/global/privacy-policy。如果將授權電腦或者入口網站連接至網際網路,則軟體自動建立與 WAGO 的連接以進行啟用(如果個別軟體安裝需要此操作)。

2.資料使用 WAGO 通過軟體功能使用其收集的資料,以更新或更正軟體,以及改善其自身產品和服務。在某些條件下,WAGO 也與其他方進行分享。例如,WAGO 向相關軟硬體供應商傳遞錯誤報告,以便在此類資料幫助下,其能夠改善 WAGO 產品在該供應商產品中的使用。如隱私政策中所述,使用者在其合約中聲明 WAGO 有權使用和披露資料 www.wago.com/global/privacy-policy。電腦或者入口網站連接網際網路時,為發送或接收資料,軟體部分功能可能會建立其與 WAGO 電腦系統或服務供應商之間的連接。建立連接時,使用者無法一直接收到單獨的通知。使用者決定使用其中一個功能時,其可在其合約中聲明透過使用此類功能發送或接收此類資料;使用者可停用此類功能。

3.更新 使用者安裝本合約涵蓋的軟體以作為現有軟體更新時,或入口網站完成更新時,該更新替代了原有正在更新的軟體。除非 OSS 授權條款另有明確規定,否則完成更新後使用者不保留原有軟體的任何權利,且使用者無權以任何方式繼續使用或者轉移軟體。如果使用者啟用個別功能,則 WAGO 可能定期檢查軟體更新。如果發現可更新,則其可能在授權電腦上自動進行下載安裝;使用者也可從 WAGO 網站上手動下載安裝更新。

4.根據要求的授權控制權,使用者應允許 WAGO 驗證軟體是否得到正當使用,特別是使用者是否在其購買授權範圍內使用軟體;如果根據相關 OSS 授權條款禁止此類驗證,或使用者根據要求在自我審核結果合理時間內需要通知 WAGO,則不適用。如果驗證或通信顯示使用者違反合約使用軟體,則 WAGO 有權根據當前價格表向使用者開具發票以獲取額外使用產生的授權費用總額的一次性賠償。此外,使用者應承擔驗證的合理費用。更大損失的求償聲明仍然保留。

§4 缺陷責任

1.缺陷 如果軟體品質在訂立合約時不符合可用檔案中的產品說明而導致使用者利益受損,則軟體存在缺陷;在這種程度下,一致認為次要的和不重要的偏差均無關緊要,因為不可能開發出無任何錯誤且可滿足所有應用需求的此類軟體。除非在產品說明中或者產品(例如:e!COCKPIT)的 WAGO 展示中體現其適用性,否則,WAGO 軟體不適用於除了 WAGO 以外的產品。有關軟體品質或者可能應用的聲明不構成在 §§443、444BGB 中作出的保證 - 即使將其描述為保證,除非聲明以書面形式或者文字形式明確描述為保證(「文字形式」 - §126(b)BGB),以作為法律規定參考。
WAGO 規劃和 WAGO 設計軟體僅用於改善形象,並不免除使用者盡職調查的相應規劃結果容許性和功能性檢查義務,以符合技術認可規則以及法律要求和 DIN 標準。使用 WAGO 規劃和 WAGO 設計軟體時,WAGO 不負責不正確或者不完整項目,或者不正確材料或元件選擇。除了 WAGO 的產品,WAGO 軟體不適合進行WAGO以外產品的規劃。


WAGO 應對以下缺陷負責:

2.保固條款 WAGO 應為風險轉移時預先存在的問題自行選擇免費維修或更換缺陷軟體。就軟體缺陷而言,如果 WAGO 擁有原始碼且有權修改,則 WAGO 應自行選擇通過提供僅修復軟體缺陷的新版本或通過提供同樣可修復錯誤的升級以更正任何缺陷。就軟體缺陷而言,如果 WAGO 未擁有原始碼或無權使用,則 WAGO 將按如下方式修復缺陷:如果 WAGO 擁有升級版或 WAGO 可按比例提供升級,則 WAGO 將透過提供升級來更正缺陷。
缺陷通知必須立即以書面形式或者文字形式發出。在合理時間內 WAGO 必須有機會進行更正。缺陷的診斷和更正應在 WAGO 或者軟體安裝地點進行。但是,對於無授權費的軟體,WAGO 僅對故意行為、詐騙或重大過失負責。在法定時效期開始後十二個月,更正(維修或者更換)求償失效。這同樣適用於撤銷和降低價格。該截止期限應既不適用於法律根據 §§438(1)第 2BGB(建築物和建築物使用事項)和 §479(1)BGB(追索請求)規定更長期限的情況,也不適用於故意行為、缺陷的詐欺性隱瞞或未遵守質量保證的行為。如果最終未能完成更正,則使用者可撤銷合約或降低價格。在每種情況下,使用者求償不包括更正目的的必要支出,特別是在運輸、交通、勞動力和材料成本增加的情況下的支出,因為軟體隨後已轉移至使用者分公司以外的地點,除非轉移與預期用途一致或此類其他地點為執行地點,且額外支出實際超過一般金額。

3.排除條件 在因使用不當(包括未能遵守產品手冊或其他產品資訊中的規範的行為,)或因不正確或不小心的處理而在風險轉移後出現不可避免的磨損或受到基於合約預期以外的外部特殊影響而造成損失的情況下,不得提出缺陷求償。如果在版本說明中提及與產品相關的功能限制,則特別排除缺陷求償。此外,僅在缺陷可重現時,才可提出缺陷求償。如果客戶或第三方對軟體作出不正當修改或通過介面延伸軟體,則對此類修改或延伸和繼而發生的後果作出的求償無效。

4.任何針對客戶損害的舉證責任的改變為無意圖行為或與上述條款無關。

§5 缺陷所有權責任

1.不完整所有權 WAGO 應向使用者提供在交付地點所處國家不受第三方工業產權(在本文中稱為「受保護權」)影響的軟體。如果第三方通過按合約使用的軟體向使用者提出侵犯受保護權的合理求償,則 WAGO 應向使用者提供以下保證:


2. 保固條款 WAGO 應自行選擇自費獲取使用相關軟體的權利,以不侵犯受保護權、提出取消或撤回請求或進行更換的方式對軟體作出修改。如果未能在合理條件下實現,則客戶應可獲得撤銷合約或降低價格的合法權利。上述義務僅在使用者立即以書面形式或文字形式通知 WAGO 關於第三方聲明求償、不承認任何侵權行為以及仍為 WAGO 保留的所有防禦性措施與和解談判的情況下存在。如果使用者為減少損失或出於其他任何重要原因而停止使用軟體,則使用者有義務向第三方指出停止使用與承認侵權無關。


3.排除條件 在法定時效期開始後十二個月,使用者求償失效。如果使用者對侵犯受保護權的行為負責,則不包括使用者求償。如果侵犯受保護權的行為由使用者透過特殊說明或未經 WAGO 批准的申請引起,則不包括客戶求償。如果使用者修改軟體或僅以侵權方式與非 WAGO 提供的產品一起使用,則不包括客戶求償。使用者對 WAGO 及其代理就缺陷所有權或除第 5 條規定以外的內容作出的進一步聲明均不包括在內。


4.任何針對客戶損害的舉證責任的改變為無意圖行為或與上述條款無關。

§ 6 連帶責任

1. 責任範圍 使用者可能就損害和報銷費用提出的任何聲明(在本文中稱為「損害求償」),不管是何法律理由 - 特別是關於違反合約義務行為、侵權行為和間接損害,均不包括在內。在存在強制性責任的情況下,特別是根據《德國產品責任法》(「Produkthaftungsgesetz」),就有意圖、重大過失或詐騙、生命、肢體或健康危害,或者重大合約義務的應受處罰違反行為等行為而言,上述條款均不適用。但是,重大合約義務的應受處罰違反行為造成的損害求償應受限於典型合約可預見損失,除非存在有意圖或重大過失,或存在生命、肢體或者健康危害責任。


2.共同過失 如果常規生成與風險相當的備用副本,則資料丟失責任僅限於可能產生的一般修復成本。除此以外,使用者還負責預防其自身系統和資料安全問題,包括使用者系統上託管的軟體。使用者責任還明確包括防止不受歡迎入侵者,例如惡意軟體、病毒、間諜軟體或特洛伊木馬。

§ 7 最終條款

本使用者授權合約受德國法律約束,但《聯合國國際貨物銷售合約公約》除外。對本合約作出的修訂和補充(包括本合約終止通知)均須採用具有法律效力的書面形式。


如果本合約的其中一條規定無效或無法執行,則不影響剩餘規定的有效性。有關規定應由最接近有關規定貫徹的目標的有效和可執行規定代替。這同樣適用於一切合約遺漏。


本使用者授權合約擁有各種語言版本。如果出現衝突或者歧義,則德文版本為唯一應用選擇。