Referenz

Wellenreiten im LED-Schein

Mit Indoor-Surfen, integriertem Fitnessstudio, regelmäßigen Sportevents und einem umfassenden Serviceangebot macht das L&T Sporthaus in Osnabrück Sport erlebbar. Das Beleuchtungskonzept spielt dabei eine zentrale Rolle. Rund 4500 LED-Leuchten, gesteuert über Controller von WAGO, schaffen bei L&T eine ganz besondere Atmosphäre.

Auf fünf Etagen, mit über 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche, geht es in dem L&T Sporthaus um weit mehr als die Bereitstellung der richtigen Ware zum richtigen Zeitpunkt: Erlebnis-Shopping ist angesagt. Den Sport ins Sporthaus holen und die Menschen einladen, ihre Freizeit dort zu verbringen, sind die ambitionierten Ziele der Planer. Nur mit neuen, zukunftweisenden Konzepten sind die Kunden zu erreichen.

Herzstück des neuen Hauses, das direkt an das L&T Modehaus anschließt, ist das 7,5 mal 16 Meter große Wellenbecken. Hier lädt eine „stehende Welle“ zum Indoor-Surfen ein. Das ganze Sporthaus ist um diesen Pool herum konzipiert worden. Ein großzügiger Lichthof bietet von allen Etagen aus einen uneingeschränkten Blick auf das Becken. Im Untergeschoss gibt es eine Tribüne für Veranstaltungen und Präsentationen.

Um das Licht an wechselnde Gegebenheiten anzupassen und auch über Jahre eine gleichbleibende Ausleuchtung zu erzielen, haben wir uns für DALI entschieden.

Lutz Brinkmann, technischer Leiter von L&T
building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Produkte und Events in Szene setzen

Die Beleuchtung spielt im L&T-Konzept eine wesentliche Rolle. Neuere Untersuchungen belegen, dass Licht in Verkaufsräumen die Wahrnehmung und das Wohlbefinden der Kunden positiv beeinflussen kann. Bei innovativen Lichtkonzepten, wie sie im L&T Sporthaus realisiert wurden, geht es neben einer exzellenten Lichtqualität vor allem darum, die Produkte und Events abwechslungsreich und inspirierend zu inszenieren. Die Kunden sollen sich wohlfühlen und gern verweilen.

Für die Lichtplanung war die Firma VEDDER LICHTMANGEMENT aus München federführend verantwortlich. In einem Haus, das auf Erlebnis-Shopping und Events setzt, ist eine Beleuchtung, die sich nur ein- und ausschalten lässt, nicht geeignet. Um eine optimale Ausleuchtung aller Bereiche des Sporthauses zu erzielen, haben die Lichtplaner rund 4500 LED-Leuchten auf fünf Etagen platziert, jede einzelne Leuchte ist genau angeordnet und separat regelbar.

„Um das Licht an schnell wechselnde Gegebenheiten anzupassen und auch über Jahre eine gleichbleibende Ausleuchtung zu erzielen, haben wir uns für LED-Leuchten mit DALI-Schnittstellen entschieden“, erläutert Lutz Brinkmann, technischer Leiter von L&T. „Neben einer Grundeinstellung, die morgens für den Reinigungsservice aktiviert wird und die über Tag konstant eingeschaltet bleibt, sind Beleuchtungsszenen programmiert, die sich an den Events orientieren.“

So sind eine Reihe übergeordneter Beleuchtungseinstellungen für Modeschauen, Basketballturniere oder für Präsentationen mit einem Tastendruck aufzurufen. Dazu kommen noch Lichtszenen für den Schwimmbadbereich, speziell für die „Welle“ und für Präsentationen auf den Verkaufsflächen.

Flexible Lichtsteuerung

Im Vorfeld haben sich die Verantwortlichen sehr intensiv Gedanken über den Aufbau der Steuerung und die Programmierung gemacht. „Die Lichtsteuerung muss sehr flexibel arbeiten und schnell an neue Gegebenheiten anpassbar sein“, erläutert Heiko Runge, Projektleiter und Programmierer der ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG, Osnabrück. Jede Leuchte ist ein Datenpunkt, der einzeln angesteuert und bei dem die Helligkeit separat geregelt werden kann. Das erfolgt über die Gebäudeleittechnik, einen Touchscreen in der Technikzentrale oder direkt auf der Verkaufsfläche mit dem Mobiltelefon.

Die Lichtsteuerung muss sehr flexibel arbeiten und schnell an neue Gegebenheiten anpassbar sein.

Heiko Runge, Projektleiter und Programmierer bei ebm

Dreh- und Angelpunkt der Lichtsteuerung ist der Controller PFC200 von WAGO. Die gesamten Daten für die einzelnen Lichtszenen und alle Helligkeitswerte sind in einer MySQL-Datenbank auf dem Controller abgelegt. Für Heiko Runge bietet diese Datenbanklösung große Vorteile: Alle Helligkeitsänderungen werden zentral verwaltet und gesteuert. Änderungen an einzelnen Leuchten oder an den DALI-Controllern sind nicht notwendig. Die Zuordnung von Leuchten auf verschiedene Lichtszenen kann während des Programmablaufs individuell erfolgen. Soll ein Produkt oder eine Produktgruppe besonders hervorgehoben werden, so werden die Leuchten über den Waren auf 100 Prozent gesetzt, die Umfeldleuchten gedimmt und das Ganze als Lichtszene abgespeichert.

Ergänzend zur DALI-Lichtsteuerung wurden weitere Schnittstellen in das WAGO-Automationssystem integriert. So erfolgt die Ansteuerung der Beleuchtung für das Event-Becken über DMX, das KNX-Protokoll wurde für Steuerungsfunktionen in den Technik- und Sozialräumen sowie für die Anbindung an die Medientechnik genutzt. Übergeordnet wurden die Datenpunkte in die BACnet-GLT der Firma Kieback & Peter eingebunden.

Bewährtes System

Für eine durchgängige Kommunikation von der Steuerung bis zu den Leuchten sorgen auf der Feldebene zwölf Controller PFC200 von WAGO, die auf das Sporthaus verteilt sind. Pro DALI-Linie können maximal 64 DALI-Leuchten angesteuert werden. Um ein flexibles und ausbaufähiges System vorzuhalten, haben die Planer Reserven miteingeplant: kein Verteiler ist mit mehr als 50 Leuchten belegt.

Die Steuerung der 4500 Leuchten hat ebm in dem Sporthaus auf 1008 Verteilerboxen installiert, die jeweils über einen DALI-Multi-Master (753-647) von WAGO angesteuert werden. Für die sichere Verbindung von Schaltschrank und Verteilerboxen hat ebm auf das WAGO-Steckverbindersystem WINSTA® gesetzt. Da die Verteilerboxen in die Decken integriert und nur mit großem Aufwand zugänglich sind, kam hier für ebm nur der Einsatz eines bewährten Systems infrage.

Als Handwerksunternehmen, das elektrotechnische Großprojekte realisiert, wissen wir die WAGO-Qualität zu schätzen.

Andreas Ennen, Geschäftsführer bei ebm

Bei der Wahl der im DALI-System verbauten Komponenten war ebm wichtig, dass sie den DALI-Standard IEC 62386 erfüllen. Nur so ist die Interoperabilität aller DALI-Busteilnehmer gewährleistet. „Als Handwerksunternehmen, das elektrotechnische Großprojekte realisiert, wissen wir die WAGO-Qualität zu schätzten“, erläutert Andreas Ennen, Geschäftsführer der ebm. „Wir haben sehr positive Erfahrungen mit den Produkten dieses Unternehmens gesammelt. Immer wenn es um spezielle Themen geht, erweist sich WAGO als sehr flexibel, geht auf unsere Vorstellung ein und unterstützt uns mit seinem Support.“

Auch Brinkmann lobt die Flexibilität der Beleuchtungssteuerung und den Einsatz von WINSTA®. „Weitere, bereits geplante Umbaumaßnahmen werden wir mit den gleichen Partnern und mit den gleichen Grundkonzepten durchführen.“

Text: Jörg Gruner | WAGO

Foto: Jens Sundheim | L&T

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Lichtinstallation und -automation, die sich lohnt

Moderne Beleuchtung ist bedarfsgerecht, komfortabel und energiesparend. Vorausgesetzt, Sie schöpfen durch eine geschickte Planung, eine optimale Installation und eine intelligente Beleuchtungssteuerung die Potentiale aus, die Ihre Anlage bietet. Richtig umgesetzt schonen Sie die Umwelt, senken die Energiekosten und verbessern Arbeitsumgebung und Atmosphäre im Gebäude. Das bringt Pluspunkte für Inbetriebnahme, Wartung und Umnutzung, weil moderne Lichtmanagementlösungen zum Beispiel einfach über eine grafische Oberfläche konfiguriert werden. Aufwendige Installationen und komplizierte Programmierungen gehören damit der Vergangenheit an.