Référence

En avance sur la mode avec WINSTA®

La maison de mode traditionnelle Zinser située à Tübingen est en cours de modernisation et sera bientôt illuminée par 7 500 LED. Pour garantir le montage des lampes dans les meilleurs délais, sans interrompre l'exploitation de l'établissement, l'entreprise Kürner GmbH en charge des travaux utilise les systèmes de connecteurs WINSTA® MIDI de WAGO.

Deux objectifs sont ainsi réalisés en même temps : d'abord, seule cette solution permet de réaliser les transformations dans le délai court. De plus, tout risque d'erreur lors du montage des lampes est pratiquement exclu. Autre avantage: la maintenance ultérieure des lampes est considérablement facilitée.

La maison de mode Zinser existe depuis longue date. Fondée en 1878, elle était à l'origine un « commerce de marchandises mixtes ». Aujourd'hui, l'entreprise familiale possède des filiales à Herrenberg, Lahr, Offenburg, Reutlingen, Singen et Tübingen. La maison de mode à Tübingen a été construite en 1976 dans le «triangle Zinser», à quelques pas du Neckar et de la vieille ville de Tübingen, et disposait à l'origine d'une surface commerciale de 3 900 m2. Aujourd'hui, la surface commerciale couvre 9 500 m2. Le bâtiment fait l'objet d'une modernisation complète depuis fin 2015. Le nouveau bâtiment comptera une surface de 11 000 m2 et doit être inauguré solennellement en septembre, après environ un an de travaux. Les travaux ont lieu étage par étage, sans interruption de l'exploitation. Tandis que certaines parties du bâtiment ont déjà été remises à neuf, des travaux de transformation doivent encore être effectués dans d'autres secteurs. Une extension latérale a été construite, en plus des travaux de modernisation. Ainsi, les surfaces commerciales et de stockage ont pu être considérablement agrandies.

Nouveau concept d'éclairage

Dans le cadre de la modernisation, l'éclairage a été intégralement transformé et est désormais doté de la technique LED. À présent, l'éclairage des espaces de vente n'est pas seulement beaucoup plus élégant et beaucoup plus lumineux. La technique LED a aussi permis d'améliorer sensiblement l'efficacité énergétique. En effet, la consommation par lampe est de seulement 18 W, contre 35 W pour les anciennes lampes, soit une diminution de 50 %. « Alors qu'auparavant, l'éclairage servait aussi de chauffage, aujourd'hui, nous devons réellement allumer le chauffage », explique Davide Castiglione, contremaître en génie électrique chez Elektro Kürner GmbH, l'entreprise responsable de l'exploitation des bâtiments des maisons de mode. Le contremaître en génie électrique fait partie des conducteurs de travaux et est également responsable des travaux de modernisation dans la filiale de Tübingen. Avec ses collaborateurs, il met en œuvre le concept d'éclairage conçu par un planificateur d'éclairage. Le concept d'éclairage comprend l'installation d'environ 7 500 lampes.

Des délais serrés

Dans le Bade-Wurtemberg aussi, le temps est synonyme d'argent et les travaux de modernisation doivent perturber le moins possible l'activité commerciale. C'est pourquoi le créneau de temps réservé aux travaux de construction est extrêmement serré. Les travaux dans les sections déjà achevées ont pu être réalisés dans des délais très brefs. Ainsi, l'activité commerciale dans l'extension construite sur le côté a pu débuter avec succès seulement trois semaines après l'achèvement du gros œuvre. De même, la transformation d'une partie du bâtiment ancien, représentant une surface de 4 000 m2 , a pu être réalisée en l'espace de seulement dix semaines, démantèlement et réaménagement inclus. Le créneau de temps pour l'installation des nouvelles lampes est encore plus court. Aussitôt la construction à sec terminée, alors que les peintres se tenaient prêts à intervenir, les câbles pour l'éclairage ont été posés dans un faux-plafond dans lequel des ouvertures pour les lampes avaient déjà été découpées. Les lampes ont été installées immédiatement après les travaux de peinture. « Cela aurait été impossible avec un câblage traditionnel » dit Davide Castiglione, qui connaît ce genre de difficultés. « Partout, il faut aller de plus en plus vite. Les fabricants de composants se sont adaptés à cette exigence depuis longtemps. Sans des solutions comme les systèmes de connecteurs de WAGO, cela ne serait plus possible aujourd'hui ».

Connexion facile

À Tübingen, l'entreprise Elektro Kürner mise sur la technique WINSTA® MIDI de WAGO. Au lieu de câbler individuellement plus de 2 000 lampes par étage, il faut installer seulement 30 à 35 répartiteurs secondaires par étage. Un boîtier de distribution est raccordé à chacun de ces répartiteurs ; il suffit alors d'enficher sur celui-ci des connecteurs dans des prises. Cela signifie que les six lampes et le boîtier de distribution suivant sont raccordés à chaque boîtier de distribution, ce qui accélère considérablement le montage et exclut pratiquement tout risque d'erreur. De même, la maintenance ultérieure des lampes est nettement simplifiée grâce aux connexions enfichées. Grâce à ces connexions, les lampes sont en effet beaucoup plus facilement accessibles. Il s'agit d'un avantage non négligeable lorsqu'il s'agit d'installer 7 500 lampes. De plus, les composants WINSTA® MIDI ne nécessitent aucune maintenance. « Il faut sans cesse remplacer une lampe défectueuse. C'est une bonne chose que cela puisse être effectué par la gérance interne du bâtiment, au lieu de faire intervenir à chaque fois un spécialiste externe. Il fallait aussi perturber le moins possible l'activité de l'établissement », explique Davide Castiglione.

Une installation simple comme un jeu d'enfant

Les erreurs lors du montage et du démontage des LED sont pratiquement impossibles. C'est ce que garantissent les composants de connecteurs protégés contre les erreurs d'enfichage. Des codages mécaniques et par couleurs servent aussi de repères lors de l'installation. Les lampes sont simplement insérées dans les ouvertures réalisées à cet effet dans le faux-plafond puis sont fixées au moyen de deux clips. La sécurité est à tout moment garantie, aujourd'hui et à l'avenir. En effet, WINSTA® MIDI est intégralement protégé contre les contacts (IP20).

Une expérience d'achat en toute sérénité

La maison de mode Zinser est un établissement à succès depuis pratiquement 140 ans dans la région, notamment parce que l'entreprise a toujours su évoluer avec son temps. C'est notamment le cas avec le passage à la technique LED dans la maison de mode de Tübingen. Cette innovation conférera un nouvel éclat au bâtiment et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergie. Les clients devaient être le moins gênés possible pendant les travaux de transformation nécessaires. « C'est pourquoi, dans la maison de mode Zinser à Tübigen, notre défi a consisté à installer des milliers de lampes LED dans un laps de temps très court. Pour y parvenir, nous avions besoin d'une solution garantissant une installation électrique sûre et simple », explique Harald Walker, responsable technique chez Elektro Kürner GmbH. Nous avons trouvé cette solution auprès de WAGO car le système de connecteurs WINSTA® MIDI répond exactement à cette exigence. Ce système accélère et simplifie le montage et le démontage des lampes. De plus, il garantit un niveau élevé de rentabilité et de confort et présente l'avantage de ne pas perturber l'activité commerciale de la maison de mode de Tübingen pendant les travaux de modernisation.

Texte : Uwe Dieter | WAGO

Photo : Lorenzo de Nobili | BILDSCHÖN

Aperçu des produits

Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
Réf. 770-113

Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir

Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
Réf. 770-103

Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 5 pôles; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; bleu
Réf. 771-9985/016-301

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 5 pôles; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; bleu

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 5 pôles; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; bleu
Réf. 771-9985/006-301

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 5 pôles; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; bleu

Distributeur 3 départs; 5 pôles; Cod. I; 1 entrée; 3 sorties; bleu
Réf. 770-618

Distributeur 3 départs; 5 pôles; Cod. I; 1 entrée; 3 sorties; bleu

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. I; 1 entrée; 2 sorties; bleu
Réf. 770-7105

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. I; 1 entrée; 2 sorties; bleu

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 5 pôles; Cod. I; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; bleu
Réf. 771-9985/007-301

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 5 pôles; Cod. I; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; bleu

Distributeur 5 départs; 3 pôles; Cod. A; 1 entrée; 5 sorties; départs des deux côtés; noir
Réf. 770-608

Distributeur 5 départs; 3 pôles; Cod. A; 1 entrée; 5 sorties; départs des deux côtés; noir

Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
Réf. 770-105

Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir

WAGO en pratique

Autres références dans la technologie de bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Interconnexion durable

Schulte Elektrotechnik GmbH utilise son bâtiment administratif pour montrer à quel point l'automatisation des bâtiments et des locaux peut être intelligente et flexible.

Concept de construction intégratif

La société Lanfer Automation GmbH planifie des bâtiments intelligents et mise sur les solutions de WAGO pour la mise en réseau intelligente des composants techniques.