Sujets

Répondre de manière optimale aux exigences de sécurité avec WAGO

  • 2/13/2023
  • Processus de développement certifiés selon CEI 62443-4-1

    Les thèmes de la sécurité informatique et de la cybersécurité jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux domaines. Cela s'applique en particulier aux infrastructures critiques (KRITIS), dont la défaillance entraînerait des goulots d'étranglement d'approvisionnement à long terme ou des perturbations importantes pour la sécurité publique - comme dans les systèmes d'infrastructure tels que l'énergie, l'eau, les eaux usées et les transports, mais aussi dans la finance ou dans l'approvisionnement alimentaire. En plus des usines et des systèmes proprement dits, les bâtiments, tels que les centres logistiques et les entrepôts frigorifiques, doivent également être pris en compte.
    Les technologies et normes de sécurité correspondantes, telles que la norme CEI 62443, doivent désormais être introduites rapidement dans les entreprises industrielles. Pour ce faire, WAGO s'appuie sur l'expérience de Siemens – et a donc engagé Siemens Advanta Consulting comme partenaire.

    Comme on peut le voir sur la photo, le chef de projet WAGO, Bernd Eickhoff, et le Security Technology Manager, Dr. Christopher Tebbe, se réjouissent de cette certification. (à partir de la gauche)

    Trouver des solutions ensemble

    "Pour nous, en tant que Siemens Advanta Consulting, il est crucial que nous trouvions avec WAGO des moyens de mettre en œuvre les exigences étendues dans les processus de développement de produits, qui d'une part fournissent des produits sûrs et d'autre part gardent un œil sur la rentabilité et la performance dans le développement de produits. Avec la sécurité informatique, le défi consiste à intégrer les étapes de processus nécessaires de manière efficace et transparente dans le développement de produits. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur de nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de standards et de normes dans des processus pragmatiques et vivables".

    Aresu Behdjati, vice-président associé chez Siemens Advanta Consulting

    "Sécurité par le design"

    Afin que les clients puissent répondre à des normes de sécurité élevées, WAGO a fait certifier les processus de développement conformément à la norme CEI 62443-4-1. Cela s'applique à la fois au développement matériel et logiciel. L'objectif est que les produits ne représentent aucun point faible dans la solution globale du client au sens de "secure by design". En utilisant ces produits, les clients peuvent réaliser des installations et des systèmes de sécurité correspondantes. La certification du processus de développement sécurisé selon CEI 62443-4-1 fournit ainsi la base pour répondre aux exigences de sécurité les plus récentes. C'est également ainsi que TÜV NORD le voit et félicite WAGO pour la certification.

    Normes de cybersécurité contemporaines

    "Nous félicitons WAGO d'avoir réussi la certification. La norme relativement jeune CEI 62443 s'est rapidement imposée comme la norme internationalement reconnue pour la preuve de conformité dans le domaine de la sécurité industrielle dans l'industrie des processus et de l'automatisation. Car en plus des évaluations de conformité classiques en fonction de la sécurité, des performances et de l'efficacité énergétique, le sujet de la cybersécurité joue un rôle de plus en plus important. Avec la certification, WAGO reçoit désormais la preuve officielle que l'entreprise utilise les normes de cybersécurité contemporaines pour les systèmes d'automatisation industrielle. Dans ce contexte, WAGO a même reçu la certification du TÜV NORD dans deux classes d'accréditation (nationale DAkkS et internationale IECEE), ce qui garantit non seulement l'acceptation en Europe, mais également une reconnaissance mondiale complète".

    Matthias Springer, responsable de la sécurité fonctionnelle et de la sécurité chez TÜV NORD CERT et Frank Bruhnsen, responsable de la technologie de contrôle et de sécurité ferroviaire chez TÜV NORD Systems

    Avec la nouvelle certification, WAGO démontre une fois de plus l'importance de la sécurité.