WAGO - De bedrijfsgeschiedenis
11 maart 20242010-2019
WAGO - De bedrijfsgeschiedenis
11 maart 2024
WAGO geeft de toekomst vorm
Uitdagingen en kansen van de digitalisering zijn wereldwijd een veelbesproken onderwerp. Voor WAGO is dit eveneens een uitermate belangrijk onderwerp. Of het nu om cyber security, cloud connectivity of softwaretoepassingen gaat – bij de automatiseringsoplossingen van WAGO staan een open karakter en flexibiliteit centraal. Bovendien presenteert WAGO in 2014 met DIMA, het decentrale intelligentieconcept voor modulaire installaties, een methode die ongekende mogelijkheden in de procesautomatisering biedt. Ook in de elektrische verbindingstechniek worden de producten met het oog op de wensen van de gebruiker verder ontwikkeld: de installatieklem van de serie 221 weet klanten al sinds 2014 te overtuigen en de nieuwe TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO zijn nog eenvoudiger te gebruiken.
Productontwikkelingen en andere gebeurtenissen sinds 2010
2012
Automatiseringsoplossingen van WAGO geven de toekomst vorm
Een "all-in-one"-oplossing voor de uitdagingen van de digitalisering bestaat helaas niet – intelligente producten, methoden en partners zijn echter wel beschikbaar. WAGO biedt zijn klanten concrete oplossingen die op technologieën zijn gebaseerd en een meetbare toegevoegde waarde bieden. Gebouwautomatisering, cloud connectivity, cyber security of digitale engineering. De automatiseringsoplossingen en -producten van WAGO zijn gericht op eenvoud, openheid en innovatie, en ondersteunen de digitalisering in de bedrijven van de klanten. Met flexROOM® biedt WAGO sinds 2012 bijvoorbeeld een variabel concept voor de gebouwautomatisering aan dat hard- en software combineert en zonwering, temperatuur en licht individueel regelt. Geheel volgens het motto: eenvoudig configureren in plaats van tijdsintensief programmeren. De besturingen van WAGO ontwikkelen zich eveneens verder. Sinds 2013 zijn de veldbusonafhankelijke controllers van de PFC-productfamilie van WAGO de perfecte optie voor besturingstaken in gebouwen en industrie. Met een eenvoudige software update kunnen deze controllers eenvoudig worden veranderd in echte IoT-controllers met cloud connectivity. Gegevens van het veldniveau kunnen nu eenvoudig verzameld en geanalyseerd worden en zorgen voor een toekomstbestendige werking van bedrijven en installaties.
2012
Industrie 4.0 – digitalisering bij WAGO
De wereld discussieert over de definitie, de uitdagingen en de kansen van Industrie 4.0. Ook WAGO houdt zich al vele jaren succesvol bezig met het thema digitalisering. Het geheim achter de digitalisering bij WAGO: eenvoud en openheid. Het doel: snelheid, efficiëntie en flexibiliteit. Dat geldt ook voor de productieprocessen bij WAGO. Een wereldwijde koppeling van de systemen in de fabrieken van WAGO leidt tot gegevens die vrijwel in realtime beschikbaar zijn en waarmee KPI's gegenereerd en gevisualiseerd kunnen worden. Met behulp van deze KPI's worden productieprocessen permanent geanalyseerd om continue verbeteringen te genereren. Het resultaat: een snelle, betrouwbare en economische productie.
Open oplossing met WAGO
De toenemende digitalisering zorgt met name in automatiseringsprocessen voor een gestaag toenemende complexiteit. Fabrikanten moeten met steeds kortere tussenpozen reageren. Dit is met name te merken in de chemische industrie, in voedingsmiddelen, in cosmetica en in de farmaceutische industrie. Het ombouwen van klassieke installaties in de procestechniek is echter een dure aangelegenheid en vergt tijd. WAGO heeft deze trend herkend en vraagt zich af: hoe kunnen wij onze klanten ondersteunen? Welke mogelijkheden biedt de digitalisering in dit geval? In 2014 is WAGO sponsor van de Annual General Meeting van de “User Association of Automation Technology in Process Industries" (NAMUR) geworden. Het onderwerp: decentrale intelligentie. Dé gelegenheid om een tot dusverre vaag idee te concretiseren, in de praktijk te brengen en aan een vakkundig publiek te presenteren. Het resultaat: DIMA (Decentrale Intelligentie voor Modulaire Installaties). Een revolutionaire methode voor de automatisering van procesinstallaties.
DIMA – Die Revolution der Prozessautomatisierung
Im November 2013 startet WAGO mit der TU Dresden und der Helmut-Schmidt Universität Hamburg ein Forschungsprojekt. Mit viel Vertrauen, Ausdauer und umfassendem Know-how schafft WAGO in wenigen Monaten, was normalerweise mehrere Jahre dauert. Schon im November 2014 wird der erste Prototyp von DIMA (Dezentrale Intelligenz für modulare Anlagen) präsentiert. Statt mit starren Anlagenstrukturen arbeitet DIMA mit einer offenen Architektur des Systems. Digitale Beschreibungen von Prozessmodulen sowie eine offene, herstellerunabhängige Kommunikation bilden die Grundlage. Sie ermöglichen so neben dem flexiblen Ein-, Aus- und Umbau von intelligenten Modulen ein kostengünstiges Engineering. Weitere Vorteile: Verkürzte Konzeptionsphase, zügiger Anlagenbau, schnelle Inbetriebnahme und maximale Flexibilität durch das Anpassen der Modulkapazitäten an die Marktbedingungen. So steht am Ende der Digitalisierung nicht der Knock-out im Lock-in, sondern Wahlfreiheit. Die Kunden sind begeistert und werden aktiv in die Weiterentwicklung von DIMA integriert. Das zahlt sich aus: Bis heute hat DIMA bereits vier Innovationspreise erhalten und ist zur NAMUR-Empfehlung geworden - Ein wahrer Ritterschlag für WAGOs Lösung.
2018
WAGOs Produkte der elektrischen Verbindungstechnik halten was sie versprechen: einfach, sicher und schnell. Aber wo andere denken, ein Produkt sei ausgereift, da legt WAGO gerne noch einmal nach. Das beweist WAGO 2014 mit der Weiterentwicklung der Verbindungsklemme 222. Die neue Klemme 221 ermöglicht eine noch einfachere Handhabung. Nur vier Jahre später wird die Hebel-Technik der 221 auf die Schiene gebracht. Das Ergebnis: 2018 stellt WAGO auf der Hannover Messe die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel vor. Mit dieser Technik lassen sich jetzt erstmals auch im Schalterschrank Leiter ohne Werkzeug einfach per Hand anschließen und wieder lösen: Hebel auf, Leiter rein, Hebel schließen. Neben der leichten Handhabung hat der Anwender nun beide Hände frei zum Verdrahten. Die ursprünglichen Vorteile der WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S bleiben dabei natürlich erhalten. Und WAGO beweist erneut, dass Weiterentwicklungen der eigenen Produkte stets den Kundennutzen in den Vordergrund stellen.
2018
Die WAGO 221 Erfolgsgeschichte
Die Verbindungsklemme 222: hervorragende Funktionalität und begeisterte Kunden. Und trotzdem. Bei WAGO ist man sicher, es geht noch mehr. Mit der neuen Verbindungsklemme 221 hat WAGO darum 2014 die bewährte Verbindungsklemme 222 neu interpretiert. Im Fokus steht die noch einfachere Handhabung ganz im Sinne des Anwenders. Das Ergebnis: 40 % weniger Volumen für eine platzsparende Installation, ein transparentes Gehäuse zur einfachen Prüfung der Kontaktierung und eine noch einfachere Handhabung: Hebel auf, Leiter rein und Hebel wieder schließen. Und die Kunden? Die sind mehr als begeistert. Ob beim 1.700 Meter LED-Band im Kinosaal, beim Abwasserpumpsystem auf 2.000 m Höhe, für eine Lichtmatrix beim Open Air Festival oder zur Vernetzung im nachhaltigen Gemüseanbau - die Verbindungsklemme 221 inspiriert Kunden in den unterschiedlichsten Branchen und lässt sie zu Verbindungshelden werden.
Erhalten Sie hier einen Einblick in weitere Dekaden der WAGO-Unternehmensgeschichte