Tópicos 30 de maio de 2022

Como fazer uma instalação elétrica residencial segura?

Em um lar, a energia se faz essencial. Mas para que as tarefas que necessitam dela sejam executadas de forma mais prática e rápida, realizar uma instalação elétrica residencial segura é fundamental.  

Responsável por fornecer energia para todos os equipamentos utilizados em uma rotina — desde o carregador de um smartphone até a água quente do chuveiro —, assim como para a iluminação do ambiente, ela deve ter como base um projeto bem estruturado. 
Uma série de boas práticas devem ser seguidas à risca para que o conforto, a segurança e o melhor funcionamento da rede e das pessoas que usufruem do sistema estejam preservados. 
Confira algumas delas, inspiradas pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), a seguir! 

Dicas para uma instalação elétrica segura:

Uma instalação pode ser feita de forma prática e segura seguindo algumas boas práticas:

  • Confira o projeto;
  • Se atente as normas de segurança;
  • Diferencie os circuitos;
  • Conheça os tipos de emendas e conexões;
  • Conectores WAGO, seguros, práticos e resistentes;

POR ONDE COMEÇAR MINHA INSTALAÇÃO?

Comece pelo projeto

Toda instalação elétrica antes de ser iniciada precisa de um projeto elétrico. Chegar ao local e realizar instalações muito antes de uma análise não é nenhum pouco recomendado.

Não fazer isso pode ocasionar uma série de problemas não só na estrutura do ambiente, mas também acidentes físicos. Lembre-se que você trabalhará com energia e que qualquer descuido pode ter drásticas consequências.

Além disso, é por meio do projeto que se tem noção do dimensionamento dos cabos e dos dispositivos de proteção que deverão ser calculados.

Portanto, ele te ajudará a ter uma visibilidade ampla das necessidades da instalação muito antes da execução e, consequentemente, diminuir a possibilidade de erros.

Para isso, é fundamental conhecer as necessidades do local e calcular a potência de todos os tipos de equipamentos que podem ser ligados no local, assim como a iluminação deverá ser oferecida.

Obedeça à NBR 5410

O projeto é o primeiro passo e deve seguir uma série de recomendações, especialmente as impostas pela NBR 5410 — uma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Utilizada em todo o território nacional, sendo um padrão na hora de realizar determinadas instalações elétricas, a NBR 5410 elenca quais são as condições ideais para instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, de até 1000 V em tensão alternada e 1500 V em tensão contínua. 

Ela deve ser seu guia durante toda a elaboração do projeto elétrico da residência e utilizada na hora de esclarecer dúvidas.
epi_instalacao_eletrica.jpeg

Diferencie os circuitos

Um circuito elétrico único para iluminação e para as tomadas de uso geral não só pode ampliar as chances de algum acidente doméstico, mas também fazer com que a rede elétrica seja sobrecarregada. 

É aconselhável que o circuito elétrico de iluminação e o circuito de tomadas de uso geral sejam independentes, assim diminuímos os riscos de acidente domésticos e evitamos o risco de uma sobrecarga na rede elétrica.

Invista em segurança

Seguir a NBR 5410 é uma forma de segurança e quando o assunto é eletricidade, todo cuidado é pouco.

Por isso, não se esqueça também de manusear as ferramentas de forma adequada, certificar-se que o disjuntor do medidor está desligado e, depois de ter concluído toda a instalação, conferir se ela foi feita corretamente - antes de energizar o circuito, é claro!

Evite também substituir produtos, como utilizar detergente ao invés de talcos específicos na hora de efetuar a passagem dos cabos nos eletrodutos.

Lembre-se ainda da sua segurança individual e a da sua equipe, caso conte com uma. Invista em equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, capacetes, óculos de proteção, entre outros.

epi_instalacao_eletrica_seguranca.jpeg

Atente-se na hora de realizar emendas

As emendas elétrias são extremamentes comuns em instalações elétricas, e apesar de parecer trivial, exigem uma atenção especial.

Uma emenda quando bem-feita deve evitar o superaquecimento dos cabos e a perda elétrica. Isso porque ela não podem possiblitar o superaquecimento dos cabos, muito menos a perda elétrica, que não só resultará em instabilidade no funcionamento do circuito, podendo ocorrer até mesmo um curto-circuito, assim como uma queda na durabilidade da instalção, mas também, no significativo aumento na conta de energia elétrica.

bloco-de-terminais-de-conector-de-cabo-ou-fio-com-alavanca-de-mola-para-conectar-o-condutor-eletrico_351981-2031.jpg

Conectores de emenda em instalações elétricas residenciais 

Na WAGO, você encontra uma série de produtos que visam não só agilizar o tempo de instalação de um circuito elétrico residencial, mas também proporcionar mais segurança e qualidade na hora de fazer conexões, como é o caso da Linha 221. 

Líder no mercado há décadas, a linha apresenta tecnologia de conexão a mola, podendo ser utilizada na instalação de caixas de passagem, luminárias, chuveiros, etc, ou seja, em diversas etapas essenciais à uma instalação elétrica residencial. 

Apresentando os conectores 221 com versões de 2, 3 e 5 vias, a linha facilita o trabalho das equipes e moderniza os sistemas a partir da tecnologia alemã trazida para o Brasil a partir das seguintes características: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  • Tensão máxima de operação: 450 V 
  • Intensidade de corrente elétrica: 32 A 
  • Temperatura de serviço: 105 °C 
  • Condutores: Flexível 0,14-4,0 mm² / Rígido 0,2-4,0 mm² 
  • Invólucro externo: Policarbonato autoextinguível em até 60 segundos (classe V2) 
  • Mola Cage Clamp Compact: Aço inoxidável com cromo níquel 
  • Barra de condução: Cobre eletrônico 

Tipos de Conectores: Qual a diferença?

Você deve estar se questionando:

o que difere os demais tipos de conexão, comumente encontrados no mercado, e a conexão de mola, oferecida pela WAGO?

Alternativas para fazer as emendas e conexões como a fita isolante e a conexão a parafuso estão ultrapassadas. Visando otimizar uma instalação elétrica, pontos como segurança, praticidade, rapidez e qualidade são essenciais.

A CONEXÃO A MOLA...

diferente da conexão a parafuso, dispensa o uso de terminais, assim como o de ferramentas especiais, o que torna a instalação muito mais simples e prática. Você vai precisar apenas decapar o terminal, erguer a alavanca da conexão, inserir o condutor e abaixá-la, tendo uma instalação de segundos com segurança.

Além disso, com os conectores da Linha 221, por exemplo, contam com barramento de cobre eletrlítico tornando a condutividade maior.

Dicas para instalação do Chuveiro Elétrico

dicas.png

Dicas para instalação de Torneira Elétrica

Banner-Home-Mobile.jpg

Dicas para Instalação de Tomadas

Ficou com alguma dúvida?

Opções que podem te ajudar: