mondelez_wago_stage_2000_v2.jpg

Solução WAGO supera expectativas da Mondelēz Brasil

Após a instalação do sistema de medição de energia feito pela Safety Control em conjunto a WAGO, a redução no consumo está acima da meta!

A necessidade de quantificar o custo de energia elétrica, separado por subestação, para se chegar ao setor alimentício e tomar as providencias levou a unidade brasileira, localizada no Paraná, da Mondelēz International, uma das maiores empresas de snacks do mundo, fabricante de produtos como chocolates Lacta, Club Social, Trident, Halls e Tang, a procurar no mercado uma solução que resolvesse definitivamente a questão. Por meio de uma apresentação realizada pelo distribuidor autorizado Safety Control, de Curitiba (PR), conheceu o sistema de medição de energia da WAGO, empresa alemã especializada em conexões elétricas e automação. A escolha estava feita.

O INÍCIO DE UM MOMENTO DE SUCESSO!

Confiabilidade, flexibilidade e ótimo custo-benefício foram os fatores determinantes para que a parceria fosse firmada. Assim, em 2013, a Mondelēz dava início ao projeto com a WAGO/Safety Control. Um ano depois, rigorosamente dentro do prazo acordado para execução e implementação, a operação funcionava de vento em popa, cumprindo o objetivo de eliminar o risco de acidente do trabalho, facilitar o manuseio nas subestações e quantificar/ratear o consumo de energia por planta, além de outro pedido especial: controlar e verificar o status dos disjuntores remotamente. Não demorou, e os primeiros resultados já começavam a aparecer.

Carlos Sorrentino, engenheiro de aplicações da Safety Control, conta que inicialmente a estimativa era que o sistema apresentasse precisão de 99% quando comparado com a concessionária de energia. Entretanto, já no final da execução do projeto, constataram precisão ainda maior, de 99,6%, superando todas as expectativas. Para ele, foi a confiabilidade da solução proposta que possibilitou ultrapassar os desafios lançados pela Mondelēz.

Toda a negociação foi baseada em apresentar sempre a melhor relação custo-benefício, a fim de viabilizar o projeto economicamente e garantir o melhor desempenho ao sistema. Os resultados foram extremamente satisfatórios para a Mondelez, e fortaleceu ainda mais a parceria entre as empresas. Sem contar que o projeto se tornou um case de sucesso, referendando a Safety Control como padrão em equipamentos WAGO no Paraná.

É negócio estratégico, visto que se trata de uma base instalada com mais de 10 mil pontos de I/O, alguns deles com mais de 10 anos e índice de troca, por falhas dos equipamentos, quase nulo”

Carlos Sorrentino, Safety Control

TECNICAMENTE FALANDO

Por se tratar de grande quantidade de acionamentos, mais de 3.000, os cartões WAGO de 16 entradas e 16 saídas, com espessura de 12 mm, foram os mais indicados: além de deixar o painel elétrico compacto, otimizando sua confecção, promoveu, ainda, redução de custos. Com a solução de medição de energia on-line incorporada no acionamento de I/O também foi possível diminuir gastos com o projeto e ganhar produtividade. Os cartões de medição de energia WAGO realizam as medições das seguintes grandezas elétricas: tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência e consumo de energia (Kw/h).

Todo o sistema é gerenciado por uma sala de controle, onde é possível visualizar on-line o consumo de energia de cada subestação, realizar manobras de acionamento/desligamento de disjuntores e verificar o status de falhas. O armazenamento dos dados – disponibilizados em uma plataforma WEB para visualização e gerenciamento dos diretores da Mondelēz – é realizado por um servidor com capacidade para mais de 360 dias.

Todos os sistemas possuem módulo de UPS no-break, com a finalidade de estabilizar e não perder os dados de medição em uma possível oscilação de energia elétrica da concessionária de energia. Contam, ainda, com câmeras de vigilância e controle biométrico de acesso às subestações para coibir a entrada de pessoas não autorizadas, eliminando os riscos de acidente do trabalho.

ESCOLHA ACERTADA

A Mondelēz tem como um de seus valores a sustentabilidade. Guiada por metas desafiadoras, trabalha constantemente para reduzir resíduos, consumo de água, de energia elétrica e de CO². Não por outro motivo, resolveu investir fortemente no sistema de medição de energia elétrica. De todas as soluções que tiveram oportunidade de conhecer, a da WAGO, apresentada pela Safety Control, reuniu o maior número de atributos e, por isso, foi a escolhida.

“Acertamos na escolha. Atualmente, temos todo o gerenciamento de nossas subestações com as principais variáveis, como consumo por kWh, potência e fator de potência. Tais dados são armazenados em um servidor para que possamos sempre planejar ações preventivas e corretivas no sistema de distribuição, seja em baixa ou média tensão. Com a base de dados atual, somos capazes de detectar antecipadamente a necessidade, ou não, de realizar ampliações para novos projetos. Também temos o rateio entre áreas com maior confiabilidade e, claro, podemos criar ações para economizar energia por meio de indicadores de performance”, conta Jeferson Massuquetto, especialista em automação da Mondelēz.

O profissional explica que antes da adoção do sistema de gerenciamento de energia, alguns apontamentos eram manuais e a coleta de dados realizada por técnicos. Mas tudo mudou e hoje os resultados apontam um índice de redução de energia 0,8% acima da meta. Por outro lado, a possibilidade de saber exatamente a capacidade real de cada subestação trouxe economia, inibindo ampliações desnecessárias. Relatórios podem ser emitidos em tempo real e algumas análises podem ser realizadas na hora por meio de um supervisório.

“Essa experiência tem sido muito positiva e tem nos mostrado que são poucos os que têm conhecimento profundo do material que fornecem, equipe técnica com recursos e tecnologia moderna como a WAGO. Também vale destacar o excelente pós-venda por parte do representante Safety Control. E como a Mondelēz está sempre em busca da melhoria contínua, se surgir a necessidade de ampliar o sistema ou até mesmo expandir para demais áreas ou unidades da empresa, claro que WAGO estará presente nos estudos”, finaliza Massuquetto.

Sobre a Mondelēz International

A Mondelēz International é uma das maiores empresas de snacks no mundo, com receita anual de aproximadamente U$S 34 bilhões em 2014. Por criar deliciosos momentos de alegria em mais de 165 países, a Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e bebidas em pó.

No Brasil, possui fábricas, nos Estados de São Paulo, Paraná e Pernambuco e emprega cerca de 13 mil pessoas. A empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia.

Visite www.mondelezinternational.com/Brazil

Ficou com alguma dúvida?

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Opções que podem te ajudar: