MM-483385_GWA_KV_MOSxCC_K_2000x666

Momentos de Sucesso

O sucesso de nossos clientes é nossa motivação.

Juntos - no mundo inteiro!

Nossos clientes enfrentam os desafios de suas indústrias todos os dias. Eles empurram os limites, perseguem novas idéias e criam inovação. E estamos orgulhosos de acompanhá-los a cada passo do caminho - já que seu sucesso é o nosso sucesso!

A WAGO está conectada com você!

Com nossas soluções e tecnologias versáteis da WAGO, ajudamos nossos clientes em todo o mundo a atingir seus objetivos. Os pequenos momentos também são importantes para nós - as histórias de sucesso pessoal. Apoiamos nossos clientes como um parceiro através da implementação de projetos, ajudando-os em seus momentos individuais de sucesso.

Momentos de Sucesso com a WAGO

Nossos clientes pensam grande - todos os dias, em várias indústrias, em todo o mundo - e nós os ajudamos a terem #MomentosDeSucesso

Sunseeker International - O Momento de Navegarmos Juntos

  • Os iates Sunseeker são uma mistura superior de métodos tradicionais de construção de barcos e a mais recente tecnologia de montagem, oferecendo um iate de última geração construído de acordo com os mais altos padrões de engenharia.

  • O sistema elétrico de um iate Sunseeker é alimentado por conjuntos ferroviários da WAGO que são montados, etiquetados, totalmente testados e entregues pela WAGO, para atender às especificações exatas da Sunseeker.

  • O WAGO PFC200 controla a maioria do condicionamento digital on/off em um Iate Sunseeker, incluindo controles de navegação, iluminação, ar-condicionado, bem como os controles da bomba de esgoto.

KEC - Kretschmer Energie-Consulting - Alemanha

  • A luz é um fator importante para o conforto e também contribui para a segurança. Utilizando o sistema de controle de iluminação correto, a KEC é capaz tanto de fornecer luz suficiente no momento certo, como também de alcançar a máxima eficiência no uso da iluminação.

  • Conceitos sofisticados de iluminação são especialmente impactantes em grandes armazéns e instalações logísticas.

  • O controlador utilizado foi desenvolvido especialmente para esta aplicação, e a KEC escolhe a WAGO por causa de suas interfaces abertas, bem como pelo serviço da WAGO, que está sempre disponível para suporte.

TTS Automation, Alemanha

Detectar anomalias de temperatura antes que elas se tornem um risco - essa é a especialidade da TTS Automation, e se orgulha de poder contribuir para combater a pandemia. Seu sistema de monitoramento utilizando Prometheus detecta variações na temperatura corporal de forma confiável e rápida, tornando-a a solução ideal para infra-estrutura sensível, como hospitais. A empresa conta com componentes duráveis e testados, como a tecnologia de controle da WAGO para este sistema inteligente, que também é usado para detectar anomalias de temperatura em superfícies de reatores.

GEZ Rail Soultions GmbH - Modernizando Trens

  • Uma segunda vida: A GEZ Rail Solutions retorna trens mais antigos da Alemanha para os trilhos do México.

  • Mas não antes de passarem pela primeira vez por uma modernização técnica: Todos os sistemas eletrônicos são substituídos por novos equipamentos.

  • A peça central: O sistema de controle de trens, recentemente inovado com a WAGO, representa um desafio especial aqui - pois, em última instância, coordena todos os sistemas vitais.

Flow East - A Tradição encontra a Idade Moderna

  • Trazer a arquitetura do século 21 para a Praça Wenceslas de Praga foi um dos objetivos de longa data de nosso cliente, The Flow East. O desafio enfrentado por eles: o centro histórico da cidade

  • 10 anos de planejamento: O que, em última análise, fez a balança virar a seu favor foi o plano para The Flow Building - juntamente com a qualidade dos materiais e das tecnologias. Como parceiro para a tecnologia de construção, a empresa também contava com a WAGO.

  • O resultado: um edifício com arquitetura única no meio da capital tcheca que funde o antigo com o novo - e que foi até mesmo certificado como "Destaque" pela BREEAM.

Łódź Fabryczna - O Momento Oculto no Subsolo

Mais do que é visível à primeira vista: A Łódź Fabryczna é uma das estações de trem subterrâneas mais modernas de toda a Europa, devido, em parte, a suas sofisticadas soluções de automação. Além do conhecimento especializado, a paixão foi o principal motor deste #MomentodeSucesso.

Ageto Energy - Dando Vida a Energia Microgrid

  • Ageto não apenas monitora a tensão, carga e temperatura de seu sistema de armazenamento de bateria, mas também controla suas operações

  • Para fazer a comunicação entre o sistema de armazenamento de baterias baseado em CAN e uma entrada Modbus TCP/IP no controlador da microgrid

  • O compromisso: oferecer alternativas flexíveis, escalonáveis e sustentáveis em soluções de microgrid para a coleta e distribuição de energia fora da rede.

Miele Professional - um Poderoso Purificador de Ar

  • Para mais união: O grupo familiar Miele desenvolveu um purificador de ar que filtra vírus, poeira fina e pólen do ar interno com um sistema de filtro de cinco estágios.

  • Permitir que as pessoas vivenciassem em conjunto durante uma pandemia e fornecer proteção contra aerossóis foram fortes motivações para que elas desenvolvessem o Miele AirControl dentro de um tempo muito curto.

  • Parceiros com valores compartilhados: A Miele não só está localizada perto da WAGO, mas também compartilha seus altos padrões de qualidade e um impulso para desenvolver soluções que realmente ajudem os clientes.

Trebor - Sistema de Controle de Iluminação Flexível

  • Sempre a iluminação correta: Trebor, especialista em SCADA, criou uma solução completa para um edifício moderno com um sistema de controle de luz flexível, que permite total controle e rastreabilidade. Não é necessária nenhuma programação.

  • Combinação perfeita: Com a WAGO, a Trebor encontrou um parceiro que fornece produtos de alto desempenho e o hardware perfeitamente adequado para sua solução de software.

  • Sua visão: permitir um futuro mais brilhante com um software padrão aberto baseado em DALI - para instalações otimizadas e uma pegada ambiental otimizada.

Passion and Quality - Fazendas de Energia Solar e Eólica

Passion and Quality é uma empresa sediada na Polônia. Eles implementam projetos de parques solares e eólicos com nossa participação. São investimentos que contribuem realmente para a transformação energética, pois as usinas elétricas construídas pela P&Q fornecerão eletricidade limpa para dezenas de milhares de receptores. As soluções e o apoio técnico da WAGO contribuem para a implementação tranqüila desses projetos. Juntos, podemos ter impacto sobre como será o mundo no futuro.

Ilha Jeju, Coreia do Sul

"Criar uma sociedade sustentável para as gerações futuras" - esta é a visão de nosso cliente ACI, que, com a NatureStore, desenvolve soluções inteligentes para coleta e reciclagem de resíduos.

Em nosso mais recente #MomentosDeSucesso, junte-se a Harrison Kim na Coréia do Sul e descubra o que o motiva a alcançar seu objetivo.

Houston, TX (USA)

O aumento da segurança na indústria de perfuração em profundidade a fim de proteger vidas humanas é a principal motivação por trás da "National Oilwell Varco". Como fabricante e desenvolvedor de máquinas para operações de perfuração de petróleo e gás, a NOV quer evitar acidentes através do uso de equipamentos automatizados e controlados à distância, e também tornando as estações de trabalho mais ergonômicas. O NOV conta com a tecnologia da WAGO para fornecer os componentes particularmente robustos e 100% confiáveis que eles precisam.

Rheinfelden, Suiça

É possível criar camarões de forma sustentável e local, e simultaneamente oferecer aos animais um habitat semelhante ao de seus nativos? A SwissShrimp AG enfrentou este desafio, e agora se esforça para recriar condições de criação na Suíça que se assemelham às da Baixa California. Eles também tiveram sucesso: um sofisticado conceito de iluminação com controladores de iluminação finamente graduados da WAGO garante um ótimo incubatório sem estresse para o camarão - sustentável e local.

Rugendorf, Alemanha

Salvar o mundo junto com a energia solar - este é o credo por trás da MÜNCH ENERGIE e seus sistemas fotovoltaicos. O que uma vez começou como um pequeno esquema de fornecimento, graças a idéia certa no momento certo, cresceu e se tornou um dos maiores fornecedores de energia descentralizada da Alemanha. MÜNCH ENERGIE confia na tecnologia WAGO para controlar de forma confiável o gerenciamento de alimentação de todo o sistema fotovoltaico enquanto se beneficia de interfaces abertas.

Effelsberg, Alemanha

Compreender o vasto alcance do universo, com todos os seus vários corpos celestiais, há muito tempo tem sido uma das grandes fascinações da humanidade. Sistemas de alta tecnologia como o radiotelescópio de Effelsberg estão agora nos aproximando mais do que nunca da compreensão dos segredos do universo. O telescópio gigante está equipado com mais de 100 motores e tecnologia WAGO para controlá-lo, o que o torna um dos mais avançados de seu tipo.

Heiligenstadt, Alemanha

Um edifício que prescinde totalmente de combustíveis fósseis e que também gera energia? Não é ficção científica - a leitec® tornou-a realidade e obtém a energia de um sistema de armazenamento de gelo. A empresa conta com a tecnologia WAGO para controlar toda a energia e a tecnologia de construção do edifício de alta tecnologia.

Québec, Canadá

Para os especialistas canadenses em LED na Lumenpulse, a luz é incrivelmente excitante. Mas os sistemas de iluminação do futuro também precisarão estar prontos para uma implantação rápida e ser fáceis de controlar. É aqui que entra a WAGO: Nossas soluções garantem um funcionamento confiável e disponibilidade de iluminação - para tornar possíveis momentos emocionantes, mesmo no futuro.

Praga, República Tcheca

Nenhum outro instrumento pode transmitir uma sensação de eternidade como o órgão. Isto torna o funcionamento confiável dos componentes individuais e sua longa vida útil ainda mais importante. É por isso que Robert Ponča realiza manutenção regular em equipamentos como o órgão do Rudolfinum em Praga, a fim de preservar sua rica tradição para o futuro. Para o reequipamento de instrumentos antigos, ele conta com o confiável I/O System da WAGO para manter a tradição viva no futuro.

MoS_Tecnisa_2000x1125_v2.jpg

São Paulo, Brasil

Finalista da 11ª edição do Prêmio Masterinstal, na categoria “Inovação em projetos e métodos de execução das instalações”, o case de sucesso da WAGO em parceria com a construtora TECNISA, arrematou na noite de 25 de outubro de 2016 o troféu Prata. Realizada no Teatro do SESI, localizado no prédio da FIESP em São Paulo (SP), a cerimônia premiou dezoito trabalhos, dos 72 inscritos nas seis categorias neste ano.

Curitiba, Brasil

A necessidade de quantificar o custo de energia elétrica, separado por subestação, para se chegar ao setor alimentício e tomar as providencias levou a unidade brasileira, localizada no Paraná, da Mondelēz International, uma das maiores empresas de snacks do mundo, fabricante de produtos como chocolates Lacta, Club Social, Trident, Halls e Tang, a procurar no mercado uma solução que resolvesse definitivamente a questão.

Vinterbro, Noruega

A WAGO está ao seu lado em pequenos projetos. Thomas Sandberg, da Noruega, realizou seu sonho pessoal: sua própria cervejaria totalmente automatizada. Os sistemas escaláveis #WAGO lhe dão todas as opções que ele precisa e o inspiram a desenvolver ainda mais suas idéias.

Papaflessas, Grécia

Esta sensação de contribuir para tornar o mundo um pouco mais limpo é uma motivação indescritível. Com ela - e com o apoio da tecnologia WAGO - até mesmo a tarefa altamente complexa de controlar um parque eólico inteiro se torna um desafio divertido, segundo os engenheiros da Papaflessas, onde um dos muitos parques eólicos está sendo construído para abastecer o país com energia verde.

Shenzhen, China

A luz conecta as pessoas e nossa sociedade. A Tridonic é uma das empresas mais inovadoras na área de iluminação em rede. No centro tecnológico chinês de Shenzhen, esta empresa austríaca está trabalhando no futuro dos "sistemas de luzes conectadas". Seu trabalho depende da tecnologia de controle da WAGO - porque iluminar o mundo exige parceiros confiáveis.

Sua pessoa de contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Mer informasjon: