Référence

Une valeur ajoutée immédiate

  • 5/18/2022
  • Avec sa IoT Box, Liebherr a conçu le dispositif qui crée une valeur ajoutée à partir des données de production pour de nombreux domaines d'application. Au cœur du système se trouve un contrôleur WAGO : le PFC200 permet de connecter n'importe quel système et n'importe quelle machine. Cela garantit une flexibilité maximale. Grâce à cette nouvelle infrastructure, Liebherr peut optimiser ses processus existants et mettre en place de nouveaux modèles commerciaux, tout en étant préparé aux opportunités et aux défis futurs.

    Les robots de soudage constituent une technologie de fabrication indispensable pour Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. L'entreprise de Kirchdorf an der Iller (Haute-Souabe) est le chef de file mondial des pelles mobiles. Cependant, ses robots sont capables de bien plus encore : comme tous les systèmes et machines industriels, ils génèrent également de nombreuses données. L'exploitation de cette source permet d'augmenter la création de valeur et l'efficacité, non seulement dans la fabrication, mais aussi dans de nombreux autres domaines d'activité, tels que le contrôle financier, la maintenance, la gestion informatique ou les achats.

    Cela suppose toutefois que les données pertinentes puissent être lues à partir des systèmes et des machines, consolidées, analysées et reliées à d'autres données. Liebherr IT-Services GmbH a désormais créé une infrastructure puissante et évolutive pour toutes ces tâches : une IoT Box compacte et modulaire qui, lorsqu'elle est installée à proximité du système ou de la machine concerné, reçoit les données via un câble réseau, les traite sur place, les évalue et les met à la disposition des systèmes de niveau supérieur tels que PLM ou MES.

    MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_9_2000x1125.jpg

    « Le matériel et les logiciels de l'IoT Box se caractérisent tous deux par leur extrême flexibilité », explique Torben Handeck, responsable de la programmation et du soudage chez Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. « Nous pouvons y connecter tous les systèmes et toutes les machines. Les données collectées permettent ensuite d'effectuer diverses analyses qui nous fournissent des informations précieuses pour toutes les tâches possibles. »

    « Une solution pour un large éventail de domaines spécialisés »

    Cela fait de l'IoT Box une « solution pour un large éventail de domaines spécialisés », déclare Handeck, « quelle que soit la perspective sous laquelle on considère un système ou une machine ». Il cite comme exemple concret les tambours de fil de soudage qui alimentent les systèmes de robots de soudage en matériau. « Nous pouvons désormais installer une balance et la connecter à la IoT Box. Les employés du système ont ainsi une vision claire de la quantité de fil restante dans les tambours, ce qui leur permet d'approvisionner les machines en temps voulu », explique l'expert. Il serait également possible de mettre automatiquement les données de consommation à la disposition du service des achats. Cela réduirait la charge de travail de nos collègues de la production.

    MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_5_2000x1125.jpg

    De plus, la IoT Box peut créer un tout nouveau modèle commercial pour cette tâche. « Nous pourrions transmettre les données à un prestataire qui veillerait alors à ce que le système soit alimenté de manière fiable en fil à souder sans que les employés aient à intervenir dans le service de production ou des achats », explique Handeck. « Cela permet un gain d'efficacité considérable! »

    Grâce à la IoT Box, Liebherr peut non seulement optimiser les processus existants. L'entreprise se prépare également aux opportunités et aux défis futurs. Grâce à cette infrastructure, Liebherr-Hydraulikbagger GmbH et les autres usines Liebherr disposent désormais d'une base informatique sur laquelle elles peuvent développer et mettre en œuvre des modèles commerciaux futurs auxquels personne ne pense aujourd'hui.

    MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_2_2000x1125.jpg

    Le matériel et les logiciels de la IoT Box se caractérisent par leur extrême flexibilité.

    Torben Handeck | Responsable de la programmation et de la technologie de soudage chez Liebherr-Hydraulikbagger GmbH

    WAGO rend les solutions autonomes obsolètes

    Au cœur de la IoT Box se trouve un contrôleur PFC 200 de WAGO. Il enregistre toutes les données pertinentes du système ou de la machine, ainsi que celles des capteurs des périphériques qui ne sont pas enregistrées par le système de commande de la machine. « Si la connectivité de base du PFC200 n'est pas suffisante, il peut être facilement complété par des modules supplémentaires ou des coupleurs de bus du système d'E/S modulaire de WAGO », explique Matthias Morath, consultant en innovation PLM chez Liebherr IT-Services. Il est ainsi possible de connecter pratiquement n'importe quel système à l'infrastructure, quels que soient son fabricant et son âge, sans frais importants. C'est un avantage considérable, en particulier pour les entreprises disposant d'une large gamme de produits, comme c'est le cas de Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. Cela évite les solutions isolées : « Grâce à la flexibilité du contrôleur, nous n'avons pas à mettre en place un système distinct pour chaque tâche de numérisation », précise l'expert.

    Les données sont harmonisées selon un modèle défini directement sur le PFC200. « En raison de l'hétérogénéité des systèmes et des machines connectés, il est plus efficace de le faire directement sur le contrôleur », explique Morath. On utilise soit un programme API, soit un micro-service qui s'exécute comme un conteneur Docker personnalisé sur le produit WAGO. « Au final, l'avantage est que le service informatique peut maintenir et orchestrer le logiciel dans le monde entier à l'aide d'un outil standard et le perfectionner en fonction de nouveaux cas d'utilisation », explique Morath. À l'aide de protocoles tels que MQTT, les données harmonisées sont ensuite transférées vers les systèmes de niveau supérieur sur un serveur ou dans un nuage, par exemple pour la maintenance prédictive ou le PLM. Il serait bien sûr également possible d'importer les données brutes non harmonisées dans les systèmes.

    MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_10_2000x1125.jpg

    Pourquoi l'entreprise Liebherr a-t-elle décidé de faire confiance à WAGO pour une application aussi centrale? « Les deux entreprises ont un point commun très important : ce sont des entreprises familiales de technologie qui s'engagent dans des investissements à long terme pour leurs produits », explique Morath. « Tout comme Liebherr, WAGO met l'accent sur le client et ses besoins. Cela se remarque à tous les niveaux, tant au niveau du service que de la technologie. » Bien entendu, Liebherr a également établi des critères très stricts pour le matériel et les logiciels lors du processus de sélection. « Les services de WAGO se sont clairement démarqués de la concurrence », rapporte-t-il.

    MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_1_2000x1125.jpg

    Tout comme Liebherr, WAGO met l'accent sur le client et ses besoins. Cela se remarque à tous les niveaux, tant au niveau du service que de la technologie.

    Matthias Morath, | consultant en innovation PLM chez Liebherr IT-Services

    Infrastructure progressivement étendue

    À ce jour, cinq IoT Box ont été mis en place, tous chez Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. « Nous étendons progressivement cette infrastructure », affirme Handeck. La boîte fabriquée par Liebherr IT-Services sur un site à Oberopfingen, en Souabe, est également à la disposition des autres usines Liebherr. De plus, Liebherr coopère avec sa IoT Box au sein du « European 4.0 Transformation Center » (E4TC) de la RWTH Aachen, où l'université effectue un essai de technologie pour la mise en œuvre de stratégies de numérisation en collaboration avec des partenaires renommés issus de l'industrie et de la recherche. En association avec une machine de découpe laser, Liebherr souhaite démontrer ici les domaines d'application possibles de la boîte et poursuivre son développement.

    Texte : Ralph Diermann – Journaliste spécialisé en énergie
    Photo : Ian Siepmann/Tremonia