Référence

Surfer sur les vagues sous un éclairage à DEL

Avec son centre de surf indoor, son studio de fitness intégré, ses événements sportifs réguliers et sa gamme complète de services, le L&T Sporthaus d'Osnabrück, en Allemagne, fait du sport une expérience vivante. Le concept d'éclairage joue lui-même un rôle central. Environ 4500 lampes à DEL, gérées par les contrôleurs WAGO, créent une atmosphère unique chez L&T.

Réparti sur cinq étages et plus de 5 000 mètres carrés d'espace de vente, le magasin de sport L&T ne se contente pas de fournir les bons produits au bon moment : il offre une expérience de magasinage unique. Les concepteurs ont pour objectif ambitieux d'attirer des événements sportifs dans le magasin et d'inviter le public à y passer son temps libre. Ils s'adressent aux clients avec des concepts nouveaux et durables.

Au cœur du nouveau bâtiment, directement relié à la maison de couture L&T, se trouve la piscine à vagues, qui s'étend sur 7,5 mètres sur 16. Une « vague infinie » invite les visiteurs à s'essayer au surf en salle. L'ensemble du complexe sportif a été conçu autour de cette piscine. Un atrium spacieux offre une vue imprenable sur la piscine depuis tous les étages. Au niveau inférieur, un podium est prévu pour des présentations et des spectacles.

Concepts d'éclairage innovants - Voici comment WAGO vous aide

  • Les contrôleurs PFC de WAGO mettent en œuvre la solution d'éclairage flexible chez L&T.

  • Il existe des scénarios d'éclairage programmables individuellement pour les pièces et les événements.

  • Chaque éclairage et sa luminosité peuvent être contrôlés individuellement.

Entraînement en altitude à Osnabrück

Les visiteurs qui souhaitent participer peuvent se retrouver dans la salle de fitness intégrée, située au deuxième étage. Les sportifs amateurs et professionnels peuvent s'entraîner sur plus de 800 mètres carrés équipés des appareils les plus modernes. De plus, la pression atmosphérique et la teneur en oxygène peuvent être réglées dans l'ensemble des zones d'entraînement cardio et circuit. Cela permet aux athlètes de conserver leur condition physique pour des altitudes élevées pouvant atteindre 2 500 mètres ou de se préparer de manière ciblée à des compétitions.

Le magasin de sport souhaite naturellement vendre ses produits. Les hommes et les femmes trouveront chacun un étage entier adapté à leurs intérêts avec des offres sportives spécifiques. Des espaces dédiés aux sports saisonniers, aux chaussures de sport, à la mode urbaine, à la mobilité urbaine et aux articles de plein air complètent l'éventail des possibilités.

Produits et événements créent le décor

L'éclairage joue un rôle essentiel dans le concept L&T. De nouvelles études démontrent que la lumière dans les espaces de vente peut influencer positivement la perception et le confort des clients. Dans le cas de conceptions d'éclairage innovantes, telles que celles mises en œuvre dans le magasin de sport L&T, l'objectif est de mettre en scène les produits et les événements de manière à aller au-delà d'une simple qualité d'éclairage excellente pour créer des scénarios variés et inspirants. Les clients doivent se sentir à l'aise et avoir envie de s'attarder.

VEDDER LICHTMANAGEMENT, une entreprise d'éclairage de Munich, était responsable de la conception de l'éclairage. Dans un établissement qui mise sur l'expérience du magasinage et les événements, un seul scénario d'éclairage, qui ne peut être qu'allumé ou éteint, est tout au plus insuffisant. Pour obtenir un éclairage optimal dans toutes les zones de l'établissement, les concepteurs d'éclairage ont utilisé environ 4 500 lampes à DEL réparties sur les cinq étages. Chaque lampe est placée avec précision et peut être commandée séparément.

« Afin de pouvoir adapter rapidement l'éclairage aux conditions changeantes et de maintenir un niveau d'éclairement constant tout au long de l'année, nous avons choisi des luminaires à DEL avec interface DALI », explique Lutz Brinkmann, responsable technique chez L&T. En plus d'un niveau de base, qui est activé le matin pour le service de nettoyage et qui reste constant tout au long de la journée, des scénarios d'éclairage adaptés aux événements ont été programmés.

Une série de réglages d'éclairage de niveau supérieur pour les défilés de mode, les tournois de basket-ball ou les présentations sont disponibles sur simple pression d'un bouton. De plus, il existe des scénarios d'éclairage pour l'espace piscine, en particulier pour « la vague », et pour les présentations dans les zones de vente.

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Au cœur du L&T Sporthaus : la piscine à vagues de 7,5 mètres sur 16 mètres. Un atrium spacieux offre une vue imprenable depuis tous les étages.

Contrôle flexible de l'éclairage

Lors de la préparation, les concepteurs ont examiné de nombreuses questions relatives à la structure des commandes et à la programmation. « Le système de commande d'éclairage doit fonctionner de manière flexible et s'adapter rapidement à de nouvelles conditions », explique Heiko Runge, chef de projet et programmeur chez ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG, à Osnabrück. Chaque luminaire est un point de données qui peut être commandé individuellement, y compris en termes de luminosité. Cette commande s'effectue via la technologie du bâtiment, à partir d'un écran tactile dans le centre de contrôle ou directement dans la surface de vente à l'aide d'un téléphone intelligent.