Référence

Numérisation avec IoT : acquisition, traitement et évaluation des données

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125)

Pour répondre à des défis tels que la rareté des ressources, le changement climatique ou l'augmentation des coûts d'exploitation dans l'industrie, un projet de numérisation commun avec WAGO et Endress + Hauser a été créé. Le résultat : une solution d'E/S personnalisable pour Brownfield. Notre WAGO PFC200, le WAGO Compact Controller 100 et la WAGO IoT-Box ont été installés comme passerelle. Endress+Hauser a mis à disposition la technologie de mesure et a permis la visualisation des données de mesure par le service numérique de Netilion Network Insights. Avec Netilion Network Insights, les processus sont créés de manière transparente et les protocoles ou les preuves sont facilement créés.

La gestion de l'eau en est un exemple : en tant que solution complète modlable, la transparence du captage jusqu'à la distribution d'eau a pu être créée dans un projet pour l'approvisionnement en eau Oberzent. Mais d'autres solutions industrielles comme par ex. la preuve de la qualité des eaux usées dans une production de bière peuvent également être mises en œuvre. L'enregistrement d'informations permanentes sur l'état d'une installation et les mesures de maintenance nécessaires permettent une action prévoyante et efficace à long terme dans l'exploitation.

Le projet en vidéo

Endress+Hauser and WAGO’s shared goal was to give customers an industrial-grade solution using components with global availability.

Wolfgang Laufmann | Business Developer, WAGO

Le défi de la solution de numérisation développée conjointement par WAGO et Endress+Hauser était d'intégrer des signaux distants dans la plateforme basée sur le cloud Netilion. Ceci est important pour avoir à tout moment un aperçu actuel de l'état technique des stations extérieures sans être sur place. Endress+Hauser mise sur le service Netilion Network Insights - une solution pour les clients municipaux et industriels qui ont des exigences élevées en matière de surveillance de points de mesure décentralisés. L'utilisateur a la possibilité de voir les valeurs de mesure réelles indépendamment de la plate-forme sur le téléphone portable, la tablette ou n'importe quel navigateur Web et de pouvoir également consulter et évaluer des rapports, graphiques et KPI. Grâce à une grande variété de fonctions d'analyse, les mesures de process et les concepts de maintenance peuvent être optimisés efficacement à long terme.

MM-479441_GWA_Endress-Hauser-WAGO_GD-print-009_2000x2000.jpg

Through continuous development with partners of ours like WAGO, we’ve been able to demonstrate the necessary flexibility, and this provides clear added value for users.

Benedikt Schumann | Business Development Manager, Endress+Hauser

Les composants WAGO PFC200, le contrôleur Compact 100 et la WAGO IoT-Box ont pris en charge l'acquisition des différentes données de terrain de divers appareils de mesure via une variété d'interfaces et le traitement des données de mesure localement, puis la mise à disposition du cloud Netilion pour un traitement et une évaluation ultérieurs. Le résultat est une solution matérielle entièrement évolutive pour mettre en œuvre les exigences de projet spécifiques à l'installation.

Les kits de construction avec le WAGO PFC 200 de la série 750 offrent une structure matérielle modulaire et ainsi la possibilité de choisir les modules de manière individuelle. Le WAGO Compact Controller 100 est approprié comme contrôleur compacte pour des projets plus petits qui n'ont besoin que de peu de données de mesure. La WAGO IoT Box complète finalement le concept. Pour répondre aux exigences spécifiques du projet, une solution entièrement câblée est fournie au client et n'a plus qu'à être monté et connecté sur site. Il s'agit d'une passerelle IoT intelligente qui est utilisée comme lien OT/IT dans cette solution.

L'évolution constante dans le cadre de différentes réglementations, initiatives de développement durable ou projets d'optimisation a pu démontrer la flexibilité requise et apporte une nette valeur ajoutée à l'utilisateur.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

IIoT pour la gestion de l'eau - alimentation en eau Oberzent

Surveillance intelligente des applications communales et industrielles de l'eau

Vers nos produits

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

WAGO IoT Box

Les entreprises qui veulent être prêtes pour l’avenir ont avant tout besoin d’une chose : une connectivité numérique et une mise en réseau complète.Retrofit rend cela possible - en équipant ultérieurement les machines et installations avec des capteurs et une technologie de communication modernes.La tâche parfaite pour la WAGO IoT Box : elle rend les équipements existants pérennes en un tour de main.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).png

Le concentré de perfomance et de connectivité : Compact Controller 100

Le contrôleur Compact 100 de WAGO avec E/S intégrées offre des performances maximales avec un minimum d'espace.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC200

Programmez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le WAGO PFC200 pour des applications plus complexes.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: