Référence

Modernisation avec une vision

  • 21.07.2020
  • Le WAGO-I/O-SYSTEM modulaire et le convertisseur de protocole WTG facilitent la gestion du réseau complexe de chauffage urbain de Greifswald.

    Greifswald mise sur le chauffage urbain. Près de 20 000 citoyens, soit environ 70% de la population, l'utilisent pour chauffer et chauffer l'eau - une valeur étonnante par rapport à la moyenne nationale de 14%. La première centrale thermique a été mise en service dès 1958 ; petit à petit, de nouveaux ont été ajoutés. À partir de 1983, cependant, l'une des deux centrales nucléaires de la RDA a fourni à la ville de l'électricité et de la chaleur perdue. Jusqu'en 1990, un circuit de chauffage urbain de 24 kilomètres reliait la centrale nucléaire de Lubmin à Greifswald.

    Avec la fin de la RDA, le sort du four a été scellé. Les lacunes de sécurité se sont avérées trop graves, une adaptation aux normes de la RFA aurait été trop coûteuse. En 1990, la centrale électrique a été arrêtée et la route a été démantelée quatre ans plus tard. De 1990 à 1993, une installation de chauffage au fioul sur le site de Lubmin a provisoirement alimenté les ménages de Greifswald en chaleur.

    Les Greifswalders ont conservé le chauffage urbain même après la fin de la centrale nucléaire et ont lancé en 1991 Fernwärme Greifswald GmbH. Elle a mis en place un nouveau concept énergétique. Les canalisations du centre-ville ont été rénovées et quatre nouvelles centrales électriques ont été construites en seulement cinq ans. Depuis, trois centrales de production combinée de chaleur et d'électricité avec des systèmes de moteur à combustion interne et une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité avec un système de turbine à gaz et une chaudière à chaleur perdue fournissent de l'énergie électrique et thermique. Il n'est produit que dans des centrales de cogénération très efficaces à l'intérieur des limites de la ville.

    Heat regulators and overvoltage protection technology come from different manufacturers. The WAGO WTG allows manufacture-independent connection of substations.

    Frank Reißmann, supervisor for network control technology at the Greifswald municipal utility

    Cogénération très efficace

    Le réseau complexe de chauffage urbain nécessite une gestion sophistiquée pour un fonctionnement efficace et pour le cas - très improbable mais concevable - où des accidents et des dysfonctionnements se produisent. Pour cette raison, les deux sites producteurs responsables du réseau central sont reliés thermiquement l'un à l'autre par une station de couplage réseau en centre-ville. Ici, la chaleur est transférée entre les deux réseaux primaires. Étant donné que les températures de départ maximales et la pression sont conçues différemment pour des raisons historiques, le couplage est d'abord effectué via un échangeur de chaleur.

    Afin d'assurer un approvisionnement efficace et sans problème, le transfert de la quantité de chaleur est automatisé. En fonction de la température extérieure, la température de départ requise pour les besoins en chaleur est enregistrée et réglée automatiquement. Le chauffage urbain devient ainsi une énergie de chauffage régulée au besoin pour la consommation privée.

    Le matériel intégré pour la technologie de télécontrôle étant abandonné, Stadtwerke Greifswald a décidé de remplacer les deux composants, station de téléconduite et concentrateur de données, par des solutions de WAGO. Le fin modulaire et le bus de terrain indépendant WAGO-I/O-SYSTEM 750 est utilisé depuis octobre 2016. La spécialité de Greifswald est l'intégration de la passerelle de téléconduite WTG en tant qu'application pour le système d'E/S. Si les modules précédemment exploités "station de télécontrôle" et "concentrateur de données" nécessitaient chacun leurs propres interfaces avec la station de contrôle du réseau, cela se fait désormais via une interface bidirectionnelle commune.

    Indépendant du fabricant et évolutif

    Alors que la commande locale de la station de couplage réseau est connectée aux groupes d'entrées et de sorties analogiques et numériques du système d'E/S, le WTG de WAGO collecte les données des régulateurs de chauffage dans les stations de transfert via des canaux série. Cela manifeste une caractéristique centrale de la passerelle de téléconduite: «Le régulateur de chauffage et également la protection contre les surtensions proviennent de différents fabricants», rapporte Frank Reissmann, superviseur de la technologie de contrôle de réseau aux travaux municipaux de Greifswald. "Avec le WTG de WAGO, il est possible de connecter des sous-stations quel que soit le fabricant".

    La conversion de protocole pour cela a lieu dans le WTG de WAGO via la fonctionnalité PLC. Les données de jusqu'à neuf lignes de télécontrôle avec un maximum de 16 postes peuvent être enregistrées de cette manière. Les utilisateurs peuvent ajouter des participants de manière indépendante et effectuer des ajustements du système via le transfert de données FTP et la gestion sur le Web - c'est-à-dire via un navigateur Web et donc indépendamment de la plate-forme.

    Associé à la structure ouverte, cela conduit à une flexibilité maximale et offre une sécurité future au service public municipal de Greifswald - car la modernisation est un processus continu : une station de téléconduite est actuellement en cours de mise en œuvre, avec un total de 31 régulateurs de chauffage comme postes. Neuf autres stations de télécontrôle doivent suivre dans les prochaines années - avec les solutions ouvertes et évolutives de WAGO, une chose facile à mettre en œuvre, efficace et fiable.

    Texte : Daniel Wiese, WAGO

    Photo : Thorsten Sienk

    En savoir plus sur le sujet

    Cela pourrait aussi vous intéresser

    En savoir plus sur les développements actuels et les défis des secteurs.

    Le numérique dans l'avenir

    WAGO propose des produits et des solutions pour les technologies énergétiques, par exemple pour le marché numérique de l'énergie, la production d'énergie régénérative, l'intégration de départs décentralisés, les réseaux énergétiques et le stockage d'énergie.

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Envoyez-nous votre demande par voie numérique

    Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.