Pour garantir une surveillance plus efficace d'une centrale de production d'énergie et d'une fontaine, les données sur les avis de défauts et la surveillance stockées à Saarlouis sont transmises dans le cloud. Suite au succès de la mesure, la ville envisage déjà d'autres projets avec le cloud.
Lorsque les Prussiens de Saarlouis ont agrandi des parties des anciennes fortifications de la guerre de Trente Ans en postes de commandement et en logements pour soldats, chevaux et provisions entre 1824 et 1829, ils ont créé un projet à l'épreuve des bombes : le rempart historique, les soi-disant casemates, caractérisent encore le paysage urbain de Saarlouis à ce jour. Cependant, leur utilisation a fondamentalement changé: les établissements de restauration se sont installés dans les chambres fortes et, en tant que bar le plus long de la Sarre, attirent les clients de loin. Mais si les casemates sont accessibles depuis le centre, elles sont éloignées du réseau de télécommunications. Une connexion de données est donc difficile, mais importante pour s'assurer que les dix cafés et restaurants sont alimentés en chauffage local à jour. Le centre énergétique à deux pompes, qui distribue l'eau chaude dans les établissements de restauration, est installé en tête des casemates. En cas d'échec, les clients peuvent compter sur les pieds froids - car il peut s'écouler longtemps avant que les dommages ne soient signalés, un employé de la ville sur place et le problème est résolu.
Référence
Gestion d'installations décentralisées basée sur le cloud
Le PFC200 utilise un automate puissant dans les casemates et dans le jardin de la ville, qui est également librement programmable - cela ouvre de nombreuses possibilités.
Votre interlocuteur chez WAGO
Votre contact chez WAGO
Envoyez-nous votre demande par voie numérique
Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.